|
Description: Si vous rencontrez un des points suivants, il est alors urgent d'installer le hotfix 1 du SIMATIC PC DiagMonitor V3.0.
- une actualisation insuffisante des données affichées au niveau de l'interface web.
- dans le cas d'une alarme apparaît une représentation erronée des données du disque dur au niveau de l'interface web.
- à l'ouverture de l'interface web apparaît un message de sécurité, indiquant que le certificat de sécurité est périmé.
- lors de la création d'une application propre basée sur l'interface SOLMAPI, une erreur est annoncée.
Remède:
Installer le hotfix 1 du SIMATIC PC DiagMonitor V3.0. Pour pouvoir installer le hotfix 1 du DiagMonitor, le SIMATIC PC DiagMonitor V3.0 doit être au préalablement installé. Le hotfix contient en plus une mise à jour de l'aide en ligne pour les utilisateur de l'interface de développement SOLMAPI. Le certificat de sécurité obtenu n'a qu'une fonction de contrôle. Pour l'utilisation d'un transfert codé l'installation d'un certificat correspondant propre est conseillée.
Téléchargement:
| Pilote |
Système d'exploitation |
Téléchargement |
| HF1 du DiagMonitor V3.0 |
Windows XP
Windows 2000 |
DMHotfix_3001.zip ( 589 KB ) (589 kO) |
|