Beitragsliste anzeigen
WinCC SIMATIC Logon / AUA -- Produktinformationen -- Informationen zu SIMATIC Logon / Advanced User Administrator
Wie kann bei Einsatz eines Chipkartenlesers beim Ziehen der Chipkarte automatisch ein voreingestellter Benutzer eingeloggt werden?
Welche Unterstützung bietet die Siemens AG, um die FDA-Richtlinien mit den Produkten zu erfüllen?
Welche Unterstützung bietet die Siemens AG, um die FDA-Richtlinien beim Einsatz von WinCC zu erfüllen?
Wie kann mit SIMATIC Logon eine Chipkarte konfiguriert werden, mit der man sich an jedem Rechner lokal anmelden kann?
Warum wird ab WinCC V6.2 kein Gruppenauswahl-Dialog mehr angezeigt?
Wie kann ab SIMATIC Logon V1.4 die Funktion "GetSignature" verwendet werden?
Wie lautet das Standardpasswort des Benutzers "Administrator" im WinCC User Administrator?
Warum wird der angemeldete Benutzer nicht zur Runtime angezeigt?
Wie kann die Windows Bildschirmtastatur von SIMATIC Logon (ab V1.4) durch die ProTool Tastatur ersetzt werden, um während der Runtime nicht auf das Betriebssystem zu gelangen?
Wie kann zur Runtime ein angemeldeter Benutzer überprüft werden, wenn SIMATIC Logon (ab V1.3) verwendet wird?
Wie kann zur Runtime ein angemeldeter Benutzer überprüft werden, wenn SIMATIC Logon bis zur Version V1.2 SP1 verwendet wird?
Wie kann die SIMATIC Logon Dialogbox per C-Script aufgerufen werden?
In WinCC Runtime erscheint anstatt der SIMATIC Logon Box die WinCC Login Box
Option Logon -- Entwicklungsumgebung einrichten -- System parametrieren
Wie kann nach dem Hochlauf ein Standardbenutzer automatisch angemeldet werden, ohne die Login Box zu verwenden?
Wie kann bei Einsatz eines Chipkartenlesers beim Ziehen der Chipkarte automatisch ein voreingestellter Benutzer eingeloggt werden?
Warum wird der angemeldete Benutzer nicht zur Runtime angezeigt?
Wie kann zur Runtime ein angemeldeter Benutzer überprüft werden, wenn SIMATIC Logon (ab V1.3) verwendet wird?
Wie kann zur Runtime ein angemeldeter Benutzer überprüft werden, wenn SIMATIC Logon bis zur Version V1.2 SP1 verwendet wird?
Wie kann mit SIMATIC Logon eine Chipkarte konfiguriert werden, mit der man sich an jedem Rechner lokal anmelden kann?
Anmeldefenster SIMATIC Logon im CFC/SFC
Wie kann nach einer einstellbaren Anzahl fehlgeschlagener Anmeldeversuche ein Benutzerkonto gesperrt werden?
Wie können die von SIMATIC Logon erzeugten Einträge in die passwortgeschützte Datei angezeigt bzw. ausgedruckt oder exportiert werden?
Wie kann die WinCC Logon Box in der OS-Runtime wiederhergestellt werden, wenn SIMATIC Logon auf diesem Rechner installiert ist?
Warum wird ein Benutzer beim Einloggen in WinCC RT der Gruppe "Emergency_Operator" zugewiesen?
Warum ist bei Verwendung von SIMATIC Logon nach dem Start von WinCC RT bereits ein Benutzer angemeldet?
Warum wird bei Verwendung von SIMATIC Logon im WinCC User Administrator nur der eingeloggte Benutzer bei laufender Runtime angezeigt?
Warum funktioniert ein C-Script "PWRTSilentLogin" nur mit WinCC Benutzern, nicht aber mit SIMATIC Logon Benutzern?
Wie kann zur Runtime ein angemeldeter Benutzer überprüft werden, wenn SIMATIC Logon (ab V1.3) verwendet wird?
Bestellnummer:

Beschreibung
Der WinCC User Administrator stellt standardmäßig keine Funktion zur Verfügung, mit der ein aktuell angemeldeter Benutzer durch eine Passwortabfrage überprüft werden kann. WinCC verfügt über Funktionen, mit denen ein Anmeldevorgang ausgelöst bzw. durchgeführt werden kann. Das führt jedoch dazu, dass eine neue Anmeldung erfolgt, auch wenn bei der Anmeldung der aktuelle Nutzername wieder verwendet wird. Eine Anmeldung ist in der Regel mit einem Bildwechsel (Aufruf des Startbildes) und dem Schließen aller Bildbausteine verbunden.

Ziel
Oft besteht die Anforderung, unmittelbar vor dem Ausführen einer Schalthandlung den aktuell angemeldeten Benutzer durch eine zusätzliche Passwortabfrage zu überprüfen. Es soll keine erneute Anmeldung durchgeführt werden. Nach erfolgreicher Verifizierung des Benutzers soll die Schalthandlung ausgeführt und der Bedieneingriff als Bedienmeldung gespeichert werden. Dadurch kann ein nicht berechtigter Bedieneingriff, z.B. während einer kurzen Abwesenheit des aktuell angemeldeten Benutzers ohne Abmeldung vom System, verhindert werden.

Lösung
Die Option SIMATIC Logon bietet die Möglichkeit, einen Benutzer zur Runtime zu überprüfen. Dieser Beitrag beschreibt die Vorgehensweise ab SIMATIC Logon V1.3. Ab dieser Version steht für SIMATIC Logon das "SIMATIC Logon Development Kit"zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie:

  •  im Handbuch "SIMATIC Logon SIMATIC Electronic Signature" - Beitrags-ID: 34519648.
  •  im Handbuch "SIMATIC Logon Programming Guide" (dieses Handbuch finden Sie nach der Installation im Verzeichnis: "...\SimaticLogon\developmentkit").

Hinweise
Der Beitrag 24458070 beschreibt die Vorgehensweise bis einschließlich SIMATIC Logon V1.2.

Das "SIMATIC Logon Development Kit" bietet mit der Schnittstelle "ISLSScripting" die Möglichkeit, zur Runtime mittels VBScript eine Benutzerüberprüfung auszuführen. Dieser Beitrag stellt ein VBScript (Function "SL_VerifyUser") zur Verfügung, das die Methoden "GetLogon" und "AuthenticateUser" des"SIMATIC Logon Development Kits" verwendet, um einen zur Runtime angemeldeten Benutzer zu überprüfen.

Anleitung
Die folgende Tabelle beschreibt die nötigen Einstellungen für die richtige Funktionsweise.
 
Nr. Vorgehensweise
1 Öffnen Sie das "Computer Management" von Windows (Rechtsklick auf "Arbeitsplatz" und klick auf "Verwalten") und klicken Sie auf "System" > "lokale Benutzer und Gruppen".
2 Legen Sie in den Ordnern "Benutzer" und "Gruppen" einen neuen Benutzer in einer neuen Gruppe an, wenn noch nicht vorhanden und schließen Sie das "Computer Management".
3 Öffnen Sie in WinCC den "User Administrator" und legen Sie die gleiche Gruppe (Name) und den gleichen Benutzer (Name) an, wie diese in Windows angelegt wurden.
4 Vergeben Sie die Rechte des Benutzers und aktivieren Sie das Optionskästchen "SIMATIC Logon".
5 Öffnen Sie den Global VBS-Editior, legen Sie ein neues Projekt-Modul an und speichern Sie das Skript aus der Datei SL_VerifyUser.txt (in SL_VerifyUser.zip enthalten).
oder
Kopieren Sie die bmo-Datei in den Ordner "" des WinCC-Projektes, übersetzen und speichern Sie das Skript.
6

Rufen Sie vor dem gewünschten Bedieneingriff die Funktion "SL_VerifyUser" auf und prüfen Sie den Rückgabewert auf "true" (aktueller Benutzer) bzw. "false" (andere Benutzer bzw. Abbruch des Login-Dialog). Lösen Sie nach der erfolgreichen Benutzer-Prüfung den Bedieneingriff und evtl. die Bedienmeldung aus. Die Prüfung des Benutzers kann mit einem "OnClick"-Ereignis eines Buttons realisiert werden.

If SL_VerifyUser = TRUE Then
 '<Bedieneingriff>
 '<Bedienmeldung>
Else
 '<Fehlermeldung>
End If

Hinweis

  • Wird der Benutzer oder das Passwort falsch eingegeben, wird der Login-Dialog erneut geöffnet.
  • Im Beitrag mit der Beitrags-ID 24325381 finden Sie detaillierte Informationen zum Erzeugen einer Bedienmeldung.

SL_VerifyUser.zip ( 3 KB )

Funktionsweise
Die folgende Tabelle beschreibt den Aufbau und die Funktionsweise dieses Scripts.
 
Nr. Beschreibung
1 Deklaration und Initialisierung
Im ersten Teil des Scripts werden Kostanten definiert sowie verwendete Variablen deklariert und initialisiert. Um mit WinCC-VBScript zur Runtime auf das SIMATIC Logon Interface zuzugreifen, muss die COM-Schnittstelle mit dem "CreateObject"-Aufruf initialisiert werden.
2 Aktuell angemeldeten Benutzer überprüfen
  • Mit Hilfe der Methode "GetLogon"werden die Daten des aktuell angemeldeten Benutzers ermittelt.
  • Es wird die Methode "AuthenticateUser" verwendet, um den Login-Dialog zu öffnen.


    Bild 01

    Der Benutzer hat in diesem Dialog die Möglichkeit, interaktiv einen Benutzernamen und ein Passwort einzugeben. Der Login-Dialog wird so initialisiert, dass die Schaltfläche "Kennwort ändern ... " nicht bedienbar ist und das Eingabefeld "Kommentar" nicht angezeigt wird. Das System überprüft die Eingaben des Benutzers. Bei erfolgreicher Identifikation schließt die Methode den Login-Dialog und liefert als Ergebnis die Login-Informationen zurück. Bei nicht erfolgreicher Identifikation (falscher Benutzername oder falsches Passwort) bleibt der Login-Dialog geöffnet. Es wird ein kurzer Fehlertext angezeigt und der Benutzer hat die Möglichkeit, den Benutzernamen und das Passwort erneut einzugeben. Betätigt der Benutzer die Schaltfläche "Abbrechen", wird der Login-Dialog geschlossen. Die Methode liefert in diesem Fall einen Fehlerstatus zurück, der anzeigt, dass der Login-Dialog abgebrochen wurde.

    Die Methode "AuthenticateUser" bietet nicht die Möglichkeit, das Feld "Benutzername" beim Öffnen des Login-Dialogs mit dem aktuell angemeldeten Benutzer vorzubelegen. Aus diesem Grund wird die Methode "AuthenticateUser" in einer Schleife erneut aufgerufen, wenn die Benutzerprüfung zwar erfolgreich beendet wird, jedoch der überprüfte Benutzer nicht dem aktuell angemeldeten Benutzer entspricht.

    In der Titelzeile des Login-Dialog wird deshalb zusätzlich der Name des aktuell angemeldeten Benutzers angezeigt. Dadurch wird der Benutzer darauf hingewiesen, dass die Benutzerüberprüfung bzgl. des aktuell angemeldeten Benutzers erfolgt.

Hinweis

  • Ein mit der Methode "AuthenticateUser" geöffneter Login-Dialog wird nicht automatisch abgebrochen (geschlossen), wenn eine gleichzeitige Abmeldung oder Neuanmeldung am System erfolgt. Der zweite Aufruf der Methode "GetLogon" stellt aus diesem Grund sicher, dass die Benutzerprüfung auch dann korrekt arbeitet, wenn während der Benutzerüberprüfung (Login-Dialog ist geöffnet) eine Abmeldung bzw. erneute Anmeldung am System erfolgt.
  • Die "HMIRuntime.Trace"-Anweisungen dienen lediglich zur Ausgabe von Diagnosemeldungen im Global Script-Diagnosefenster bzw. im "Output Window" von APDIAG.
3 Ressourcen freigeben und Funktion beenden
In diesem Teil werden verwendete Ressourcen wieder freigegeben und die Funktion beendet. Die Funktion "SL_VerifyUser" liefert bei erfolgreicher Benutzerüberprüfung den Wert TRUE, sonst FALSE zurück.

Version
Die Anleitung wurde mit den folgenden Versionen getestet.
 

Komponente

Produkt- und Versionsbezeichnung
PC-Betriebssystem Microsoft Server 2003 SP2
Standard Tools ---
HMI Software WinCC 7.0
Optionen SIMATIC Logon 1.4 SP1
Steuerungen ---

Suchbegriffe
GMP, Pharma, Life Science, Validierung, FDA 21 CFR Part 11

 Beitrags-ID:24458155   Datum:2009-04-07 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour