visualizza l'elenco degli articoli
WinAC Basis -- Informazioni di prodotto -- Informazioni sulle versioni precedenti
Elencazione di un campo di memoria del controllore in Visual Basic
Accesso ad array
Accesso a WinAC Basis da SIMATIC Manager tramite Industrial Ethernet
Elaborazione e rappresentazione di numeri in virgola mobile (REAL)
Rappresentazione di un valore Real
Segnalazione di errore nella creazione del file simbolico con il "Computing TagFile Configurator"
Attribuzione di simboli S7Data Control
Codice di errore 80010105 (hex) nell'impiego della funzione "ReadMultiVariable"
All'avvio, minimizzare automaticamente la finestra di WinLC
WinLC V3.0 va sporadicamente nello stato di "Guasto"
Quante connessioni si possono stabilire verso WinAC Base V3.x e WinAC RTX V3.x?
Codice di errore 80010105 (hex) nell'impiego della funzione "ReadMultiVariable"
Numero di ordinazione:

DOMANDA:
Come si può sostituire la funzione "ReadMultiVariable" con la funzione "ReadVariable"?

RISPOSTA:
Si utilizza la funzione "ReadMultiVariable" insieme a Computing V3.0 (per WinAC V3.0 oppure Computing V3.0 stand alone). Come valore di ritorno si riceve sempre 80010105(hex). Si può ovviare a questo comportamento utilizzando più volte la funzione "ReadVariable". Con la funzione "ReadVariable" si ha, rispetto alla funzione "ReadMultiVariable", la sola limitazione che si può leggere solo una variabile del tipo dati oppure un campo di variabili dello spesso tipo dati. Il seguente esempio mostra come si può sostituire la funzione "ReadMultiVariable" con la funzione "ReadVariable".

a) Richiamo della funzione "ReadMultiVariable":
DIM myNames(2) As String
DIM myValues As Variant
DIM myStates As Variant
DIM lRet As Long

myNames(0)="MB0"
myNames(1)="DB1.DBB30"
myNames(2)="EB1"

lRet = S7Data1.ReadMultiVariable(myNames, myValues, myStates)

b) Esempio della funzione "ReadVariable" con la stessa funzionalità dell'esempio a):
DIM myName0 As String
DIM myName1 As String
DIM myName2 As String
DIM myValue0 As Variant
DIM myValue1 As Variant
DIM myValue2 As Variant
DIM myState0 As Variant
DIM myState1 As Variant
DIM myState2 As Variant
DIM timeout0 As Long
DIM timeout1 As Long
DIM timeout2 As Long
DIM lRet0 As Long
DIM lRet1 As Long
DIM lRet2 As Long

myName0="MB0"
myName1="DB1.DBB30"
myName2="EB1"

lRet0 = S7Data1.ReadVariable(myName0, myValue0, myState0, timeout0)
lRet1 = S7Data1.ReadVariable(myName0, myValue1, myState1, timeout1)
lRet2 = S7Data1.ReadVariable(myName0, myValue2, myState2, timeout2)

Avvertenza:
Nelle nuove versioni di Computing questa "soluzione" non è più necessaria.

 Articolo con ID:2444059   Data:2000-07-05 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour