afficher la liste des articles

WinCC flexible ES -- Travailler avec des projets -- Analyser les messages générés 
Comment éliminer dans WinCC Flexible des erreurs de compilation causées par la navigation entre vues ? 
Pourquoi, lorsque l'on double-clique sur un message généré dans la fenêtre des erreurs et avertissements de WinCC flexible, l'objet Vue concernée ne s'affiche-t-il pas ? 
Pourquoi le message d'erreur indiquant qu'il n'existe pas de licence Option "ChangeControl" apparaît lorsque l'on se trouve dans le menu Gestion de Versions ? 

Comment éliminer dans WinCC Flexible des erreurs de compilation causées par la navigation entre vues ?au début
Nº de référence:

Situation initiale :
Après la génération (compilation) de votre projet WinCC flexible, des messages d’erreur de génération du type suivant apparaissent :

"Pour la fonction "Activer Vue" un paramètre manque ou son type est incompatible (Trigger Objet de Vue_X)."

Cause :
Sur l'un des boutons (dans les menus de navigation), la fonction système "Activer Vue" ne possède plus de nom de vue cohérent dans son paramètre. Le paramétrage de cette fonction système est alors grisé et la correction du nom de vue n’est plus possible.

Remède

Nr.

Procédure

1

Ouvrez dans votre projet la rubrique "Navigation de vues". Vous trouverez cette rubrique dans la fenêtre du projet sous "Paramétrage du pupitre" -> "Navigation de vues".

2

Effacez dans la hiérarchie des vues, la vue ou les vues qui présentent un défaut. Dans la navigation des vues, les vues qui contiennent un défaut sont affichées en orange.

Remarque :
En effaçant une vue, les vues subordonnées sont elles aussi effacées par conséquence, elles apparaissent alors dans la partie droite de l’écran dans la fenêtre "Vues inutilisées".

3

Introduisez de nouveau les vues effacées à leur position hiérarchique souhaitée. Pour cela, glissez les vues par Drag & Drop depuis la liste des "Vues inutilisées" vers la "Navigation de vues", en plaçant celles-ci à leurs positions souhaitées.

Remarque :
Cette procédure s’applique aussi aux vues de hiérarchie inférieure qui ont été détachées.

4

Cliquez dans la barre de menu sur "Projet" > "Compilateur" > "Tout régénérer", pour recompiler complètement tout le projet.
Après la compilation du projet, les erreurs auront été supprimées.

Mots-clés :
Vue de navigation, touches directes, vue, navigation, erreur interne

Pourquoi, lorsque l'on double-clique sur un message généré dans la fenêtre des erreurs et avertissements de WinCC flexible, l'objet Vue concernée ne s'affiche-t-il pas ?au début
Nº de référence:

Description:
Lors de la compilation d'un projet WinCC flexible, des erreurs et avertissements sont générés et affichés dans une fenêtre comme par exemple: "La position de la fenêtre des messages ne se situe pas dans la zone de l'écran". Si vous double-cliquez sur ce message , vous accédez automatiquement à l'objet qui a causé ce message d'erreur. Il peut arriver que l'objet ne puisse pas être affiché dans la vue. Seul le cadre de sélection de l'objet est visible mais pas l'objet lui-même.


Image 01

Ce comportement est lié au fait que l'objet est configuré dans un plan qui n'est pas visible à ce moment-là dans cette image. Le paramétrage des plans configurés se trouve dans les propriétés de l'objet sous  "Propriétés > Divers"


Image 02

Remède:
Vérifiez dans les propriétés de la vue quels sont les niveaux de plans qui peuvent être visibles. Le paramétrage de la visibilité ou non des plans se trouve dans les propriétés de la vue sous le menu "Propriétés > Plan".


Image 03

Alternativement, vous pouvez activer/désactiver les plans dans la barre d'outils "Plans" de WinCC flexible - et cela pour chaque image de votre choix.


Image 04

Mots clefs:
Position, taille

Pourquoi le message d'erreur indiquant qu'il n'existe pas de licence Option "ChangeControl" apparaît lorsque l'on se trouve dans le menu Gestion de Versions ?au début
Nº de référence:

Description:
Le message "Il n'existe pas de License Option WinCC flexible /Change Control" dans la vue de configuration lorsqu'une ou plusieurs versions de projets ont été créé dans l'arborescence "Gestion de Version > Version de Projet" ou que l'activation du journal des modifications a été faite .


Image 01
 

Si vous souhaitez mettre en œuvre  la gestions des versions et modifications sur WinCC flexible , il est nécessaire de disposer de la License "WinCC flexible /ChangeControl".

Versions de Projets :
Si vous souhaitez ne plus avoir de version de projet qui s'affichent , vous devez supprimer les répertoires de ces projets à partir de Windows-Explorer .
WinCC flexible crée un répertoire séparé pour chaque version de projet .
Le répertoire "RCS" est situé dans le chemin du projet dans lequel vous avait enregistrer votre Projet .

Note :

  • Fermer votre projet de configuration WinCC flexible avant d'effacer le répertoire "RCS" .
  • Après l'effacement du répertoire "RCS" , au prochain appel de l'éditeur "Version de Projet ", une fenêtre de dialogue apparaît vous signalant qu'il vous faut effacer les chemins des versions de projets. Puis acquitter le message avec "OK".


Image 02

Journal des modifications :
Vous pouvez basculer l'Activation/Désactivation du journal des modifications en allant dans le menu "Outils" puis "Gestion de Versions > Activer le journal des modifications ". Cette commande n'est disponible que si le Change Log est activé .

Mots clefs :
Change Control

 ID contribution:24371762   Date:2011-04-08 
Cette contribution...m´a aidéne m´a pas aidé                                 






























related links
SIMATIC HMI WinCC flexible 2008 W ...
Pupitre Opérateur OP3
Instructions de service: MICROMAS ...
Instructions de service: MICROMAS ...
Instructions de service: MICROMAS ...