Mostrar lista de artículos
WinCC flexible ES -- Configuración y programación de la comunicación -- Configurar comunicación con S7
¿Qué ajustes hay que tener en cuenta al conectar un equipo SIMATIC HMI, configurado con el WinCC flexible ES, a una CPU SIMATIC ET 200?
¿Cómo se puede configurar un enlace entre el WinCC flexible Runtime (PC/Panel) y un S7-300/400 a través de PROFIBUS/MPI?
¿Cómo se integra un proyecto de WinCC flexible en el STEP 7?
¿Cómo se puede utilizar en varios controles la misma configuración de un equipo de servicio del WinCC flexible?
¿Cómo se puede visualizar en un equipo de servicio WinCC flexible el estado actual de una CPU?
¿Cómo se puede acceder a múltiples sistemas de automatización consecutivamente, desde el WinCC flexible PC-Runtime o desde un panel, utilizando la función del sistema "Enlace conmutable"?
¿Cómo se puede configurar con el WinCC flexible la comunicación entre un equipo de servicio y una estación S7, a través del S7-Routing?
¿Qué hay que tener en cuenta al crear un enlace entre un S7-200 y los paneles SIMATIC o un WinCC flexible PC Runtime y qué posibilidades existen?
¿Qué puertos utilizan el WinCC flexible?
¿Cómo se aumenta el rendimiento de los equipos HMI?
¿Qué ajustes hay que realizar para acceder a un panel y a un control S7-200 por medio de TeleService?
¿Cómo se configura una conexión entre el WinCC flexible RT (PC o Panel) y un SIMATIC S7-300/ S7-400 a través de Industrial Ethernet?
¿Cómo se configura en el WinCC flexible un enlace PROFINET con un control S7?
¿Cómo se indica la dirección MPI de una FM dentro de la herramienta de configuración HMI, cuando ésta no aparece en la configuración HW y por tanto no es conocida?
¿Cómo se puede conectar un panel a una estación SIMATIC H?
¿Qué configuración hay que tener en cuenta al realizar un acoplamiento PROFIBUS-DP entre un panel o un PC con el WinCC flexible Runtime y un S7-200?
¿Por qué se marca el driver de comunicación en "orange (naranja)" en el WinCC flexible, cuando se inserta un enlace Ethernet adicional junto con un enlace MPI/DP existente?
Comunicación PROFIBUS entre panel de operador basado en Windows (configurado con WinCC flexible 2004) y el WinAC Basis / WinAC RTX V4.0
¿Cómo se configura la comunicación entre el WinCC flexible Runtime y el WinLC, a través de SOFTBUS en un PC?
¿Cómo se configura una comunicación entre un WinCC flexible Runtime o un panel basado en Windows y un S7-200 (CP 243-1) a través de Ethernet?
TeleService/TS-/PC-Adapter -- Montaje y parametrización del hardware -- Configuración de equipos
¿Qué ajustes y parámetros son necesarios para realizar la conmutación de una red GSM a una red RDSI utilizando TeleService S7?
¿Cómo se pueden configurar los módem en el TS Adapter II / TS Adapter IE para su utilización en Australia y Nueva Zelanda?
Teleservice con la ET200S (CPU IM151) y el TS Adapter
¿Cómo se puede configurar el TS Adapter II para el módem SINAUT GSM MD720-3?
¿Cómo se configura el TS Adapter IE para un enlace telefónico con el producto PCAnywhere?
¿Qué hay que tener en cuenta en la parametrización de la cadena de inicialización para un módem utilizado en Teleservice?
¿Cómo se pone en servicio un módem GSM del tipo M20 con el Teleservice S7 V5.x?
¿Cómo se puede realizar una supervisión y un control remoto con ayuda del TeleService IE?
¿Cúales son las opciones para usar el TS Adapter IE como router estándar?
¿Qué ajustes hay que realizar para acceder a un panel y a un control S7-200 por medio de TeleService?
¿Cómo se puede configurar el módem local tras la instalación del Teleservice V6.1?
¿Existe una lista de pasos de comprobación para la utilización de un PC-Adapter?
¿Cómo se pone en servicio el TS-Adapter V5.x con el módulos GSM TC35 Terminal o TC35i Terminal?
Función de rellamada en el TS Adapter V5.x
Conexión a través de una centralita en la red
S7-200 communications modules -- Configuración y programación de la comunicación -- Crear conexión modem
¿Cómo se crea un enlace Teleservice con un S7-200 que tiene conectado un MD720-3, a través del STEP7-Micro/WIN y en base al MAS 21?
¿Cómo se puede sincronizar la fecha/hora de una CPU del S7-200 con ayuda del SINAUT MICRO SC?
¿Cómo se evita una interrupción automática por parte del proveedor del enlace GPRS entre un módem MD720-3 y un SINAUT MICRO SC?
¿Cómo se puede crear un enlace GPRS con un servidor SINAUT MICRO SC, cuando éste no dispone de una dirección IP estática?
¿Cómo se pueden diagnosticar problemas en la creación de un enlace GPRS, con ayuda del SINAUT MICRO SC?
¿Cómo se puede conmutar de forma segura en el SINAUT MD720-3 entre el modo GPRS y el modo AT?
¿Qué ajustes hay que realizar para acceder a un panel y a un control S7-200 por medio de TeleService?
¿Qué prefijo de país hay que configurar para los países que no soportan el módulo módem EM241?
¿Por qué el SIMATIC MicroComputing V1.0 y la tarjeta Módem EM241 no pueden comunicar con un software SCADA (WinCC)?
¿Cómo se envía un SMS con una CPU S7-200 y la tarjeta EM 241?
¿Porqué no se puede enviar ningún SMS si las subrutinas se han creado con el asistente de módem en l STEP 7-Micro/WIN V3.2.3.17?
¿Porqué no hay comunicación con el control cuando se utiliza el módulo módem EM 241 y el STEP 7 - Micro / WIN a partir de la V3.2.4.27?
¿Con qué CPUs del SIMATIC S7-200 se puede utilizar el módulo módem EM241?
S7-200 CPUs -- Configuración y programación de la comunicación -- Configurar comunicación con PC sistemas
¿Cómo se puede crear en enlace Teleservice con un S7-200, a través de un terminal TC65 como módem remoto, con la asignación del PIN a través del cable PC/PPI?
¿Cómo se tiene que configurar un módem GSM para crear un enlace desde un módem analógico y realizar una supervisión remota del S7-200?
¿Cómo se crea un enlace Teleservice con un S7-200 que tiene conectado un MD720-3, a través del STEP7-Micro/WIN y en base al MAS 21?
¿Cómo se puede representar gráficamente una variable del equipo de automatización, utilizando el S7-200 PC Access como Servidor OPC y el MS Excel como cliente OPC
¿Qué hay que tener en cuenta al crear un enlace entre un S7-200 y los paneles SIMATIC o un WinCC flexible PC Runtime y qué posibilidades existen?
Enlace de comunicación entre S7-200 y ProTool/Pro V5.2 a través de una CP5611 vía PPI
Acoplamiento PPI del Protool/Pro con un S7-200
¿Qué ajustes hay que realizar para acceder a un panel y a un control S7-200 por medio de TeleService?
El ProTool/Pro RT y un S7-200 con el cable PC/PPI
¿Porqué al realizar la carga en diferentes CPUs del S7-21x, a través de un cable USB/PPI o RS-232/ PPI Multi Master, se indica un aviso de fallo?
¿Cómo hay que ajustar en el STEP 7 Micro/WIN los parámetros de red para el servicio Multimaestro?
¿Qué configuración de red es típica para utilizar la función Multimaestro?
¿Qué cable hay que utilizar para la comunicación desde el PC en el modo Multimaestro, a través del puerto COM?
¿Cómo se resuelven los errores en el servicio Multimaestro mediante la parametrización del puerto COM en la parte del PC?
¿Qué alternativas existen para la conexión desde un PC a una red Multimaestro?
WinCC flexible RT -- Configuración y programación de la comunicación -- Configurar comunicación con S7
¿Cómo se puede configurar un enlace entre el WinCC flexible Runtime (PC/Panel) y un S7-300/400 a través de PROFIBUS/MPI?
¿Cómo se puede transferir un proyecto a un panel de operador a través de S7-Routing y el WinCC flexible?
¿Cómo se puede acceder a las variables del S7-1200 desde un panel configurado con WinCC flexible 2008 + SP2 o WinCC flexible 2008 RT?
¿Cómo se puede visualizar en un equipo de servicio WinCC flexible el estado actual de una CPU?
¿Cómo se puede acceder a múltiples sistemas de automatización consecutivamente, desde el WinCC flexible PC-Runtime o desde un panel, utilizando la función del sistema "Enlace conmutable"?
¿Qué hay que tener en cuenta al crear un enlace entre un S7-200 y los paneles SIMATIC o un WinCC flexible PC Runtime y qué posibilidades existen?
¿Qué ajustes hay que realizar para acceder a un panel y a un control S7-200 por medio de TeleService?
¿Cómo se configura una conexión entre el WinCC flexible RT (PC o Panel) y un SIMATIC S7-300/ S7-400 a través de Industrial Ethernet?
¿Cómo se configura en el WinCC flexible un enlace PROFINET con un control S7?
¿Cómo se indica la dirección MPI de una FM dentro de la herramienta de configuración HMI, cuando ésta no aparece en la configuración HW y por tanto no es conocida?
¿Cómo se puede conectar un panel a una estación SIMATIC H?
¿Qué configuración hay que tener en cuenta al realizar un acoplamiento PROFIBUS-DP entre un panel o un PC con el WinCC flexible Runtime y un S7-200?
¿Qué ajustes hay que tener en cuenta al conectar un equipo SIMATIC HMI, configurado con el WinCC flexible ES, a una CPU SIMATIC ET 200?
¿Cómo se configura una comunicación entre un WinCC flexible Runtime o un panel basado en Windows y un S7-200 (CP 243-1) a través de Ethernet?
Comunicación PROFIBUS entre panel de operador basado en Windows (configurado con WinCC flexible 2004) y el WinAC Basis / WinAC RTX V4.0
¿Cómo se configura la comunicación entre el WinCC flexible Runtime y el WinLC, a través de SOFTBUS en un PC?
¿Por qué se marca el driver de comunicación en "orange (naranja)" en el WinCC flexible, cuando se inserta un enlace Ethernet adicional junto con un enlace MPI/DP existente?
¿Qué ajustes hay que realizar para acceder a un panel y a un control S7-200 por medio de TeleService?
Referencia:

Indicaciones de configuración:
Se describen los ajustes necesarios en 3 ejemplos, para crear un enlace a través de un TS Adapter II - Módem con los participantes de una red, así como con un S7-200.

En esta configuración ejemplo se utilizan los siguientes equipos:

  • TS Adapter II - Módem (referencia: 6ES7 972-0CB35-0XA0)
  • S7-200 / CPU 224
  • S7-300 / CPU 315-DP
  • TP177B
Ejemplo 1: 
1 El TS Adapter II - Módem (TeleService Adapter II con módem integrado) está conectado directamente a un control S7-200.

( 22 KB )
Figura 01

Si se conecta un TS Adapter II - Módem directamente a la interfase de un S7-200 (por ejemplo, la CPU224), sin que haya más participantes activos en la red (por ejemplo, un panel), la comunicación Online con el STEP 7 - Micro/WIN sólo funciona si el TS Adapter II - Módem está configurado para el tipo de red MPI *) o Advanced - PPI *). El resto de ajustes, como por ejemplo "Auto" o "PROFIBUS" provocan que se encienda el LED "BUSF" en el TS Adapter.

*) Advertencias:  

  • Si se configura el tipo de red MPI en el TS Adapter II - Módem, hay que activar en él la opción "PG/PC es el único maestro en la red".
  • La opción "Advanced PPI" se ajusta en el TS Adapter II cuando hay varias CPU2xx en la red MPI/PPI y una o varias interfases de las CPUs funcionan en modo maestro.

 
Ejemplo 2:
1 El TS Adapter II - Módem (TeleService Adapter II con módem integrado) está conectado directamente a un control S7-200 y a un panel a través de MPI.

( 30 KB )
Figura 02

Si se conecta un TS Adapter II - Módem directamente a la interfase de un S7-200 (por ejemplo, la CPU224), y hay más participantes activos en la red (por ejemplo, un panel), la comunicación Online con el STEP 7 - Micro/WIN sólo funciona si el TS Adapter II - Módem está configurado para el tipo de red MPI.

Con este ajuste, es posible realizar la descarga del proyecto al panel, utilizando para ello el WinCC flexible. Además, también se puede crear un enlace Online con el control utilizando el Micro/WIN.

Advertencia:
En algunos casos, puede ocurrir que el panel cambie al modo de transferencia, cuando se actualiza la interfase de comunicación en el MicroWIN.
(MicroWIN -> Comunicación -> "Doble clic sobre la actualización").

2 Configuración en el panel:
En el panel, tienen que estar activas la opciones "Transferencia MPI" y "Control remoto" en los ajustes de transferencia 
(Menú de inicio -> Panel de control -> Transferir).

 
Ejemplo 3:
1 El TS Adapter II - Módem (TeleService Adapter II con módem integrado) está conectado directamente a un control S7-200, a un S7-300, y a un panel a través de MPI.

( 37 KB )
Figura 02

Si se conecta un TS Adapter II - Módem directamente a la interfase de un S7-200 (por ejemplo, la CPU224), y hay más participantes activos en la red (por ejemplo, un panel), la comunicación Online con el STEP 7 - Micro/WIN sólo funciona si el TS Adapter II - Módem está configurado para el tipo de red MPI.

Con este ajuste, es posible realizar la descarga del proyecto al panel, utilizando para ello el WinCC flexible. Además, también se puede crear un enlace Online con el control utilizando el Micro/WIN.

Advertencia:
En algunos casos, puede ocurrir que el panel cambie al modo de transferencia, cuando se actualiza la interfase de comunicación en el MicroWIN.
(MicroWIN - > Comunicación - > "Doble clic sobre la actualización").

2 Configuración en el panel:
En el panel, tienen que estar activas la opciones "Transferencia MPI" y "Control remoto" en los ajustes de transferencia 
(Menú de inicio - > Panel de control - > Transferir).

 Nr. de identificación (ID):24321540   Fecha:2007-01-11