visualizza l'elenco degli articoli
S7-300 CPU 31x -- Progettazione e programmazione della comunicazione -- Progettazione interfaccia PROFINET
Come è possibile visualizzare il buffer diagnostico di una Simatic CPU con web server integrato in un SIMATIC Panel?
Quale "local_device_id" si parametrizza per stabilire un collegamento con l'FB65 "TCON" per la comunicazione aperta mediante Industrial Ethernet?
Come viene resettato l'indirizzo IP e il nome di un I-Device?
Perché nel browser Web viene visualizzato il messaggio "La pagina non è disponibile", quando si richiama ad es. la pagina HTML "Topology", per leggere la topologia tramite il web server della CPU?
Come si attiva la funzione "Comunicazione S+S priorizzata" per aumentare le performance della comunicazione OP?
CPU S7 come PROFINET IO Device
A cosa occorre fare attenzione nell'accesso remoto ad un SIMATIC S7 con STEP7 tramite Internet?
Come si può, nel programma applicativo di un S7-300 opp. di una CPU S7-400 con interfaccia PN integrata, leggere la topologia attuale del sistema PROFINET IO collegato?
Dove si trovano sul CD Quickstart Collection SIMATIC NET esempi di programma S7 e documentazione relative alla comunicazione tramite PROFINET?
Dove si trovano sul CD Quickstart Collection SIMATIC NET esempi di programma S7 e documentazione relativi alla comunicazione tramite Industrial Ethernet?
Quali le differenze ci sono nella progettazione di connessioni S7?
Con quali impostazioni è raggiungibile il server web della CPU tramite un PC con una seconda scheda di rete nonostante sia impostato un server proxy?
Si può utilizzare una CPU S7 317-2 PN/DP CPU al posto di una CPU S7-315-2 PN/DP progettata in iMap?
Come si possono leggere i dati da un normslave DP e scriverli in modo consistente su un normslave DP?
Progettazione dell'interfaccia PN della CPU 31x-2 PN/DP
In quale libreria si trovano gli FB di comunicazione?
Quali affinità opp. differenze ci sono tra le connessioni di comunicazione progettate e la comunicazione Ethernet aperta?
Quali differenze ci sono nella assegnazione dell'indirizzo MAC?
Quali affinità opp. differenze ci sono tra le connessioni di comunicazione progettate e la comunicazione Ethernet aperta?
Numero di ordinazione:

Avvertenze di configurazione
La comunicazione aperta tramite Industrial Ethernet viene supportata dalle CPU31x-2PN/DP, CPU319-3PN/DP e CPU41x-3PN/DP tramite l'interfaccia PROFINET integrata. Con alcune CPU dell'S7-400 è possibile una comunicazione aperta IE anche tramite CP.

Nelle seguenti distinte relative alla comunicazione tramite Industrial Ethernet:

  1. con S7 300

      IE_Comunicazione_S7300.pdf ( 4 KB )
  2. con S7 400

      IE_Comunicazione_S7400.pdf ( 4 KB )

viene chiarito quali servizi di comunicazione, in funzione dei componenti hardware impiegati, vengono supportati tramite la comunicazione IE aperta opp. tramite le connessioni Send/Receive progettate.

Con la comunicazione IE aperta viene a mancare ogni progettazione della comunicazione  in NetPro. La comunicazione funziona qui tramite i cosiddetti blocchi T. Questi si trovano nella Standard Library sotto Communication Blocks.

Parametri di connessione
 

Connessione di comunicazione progettata
(tramite CP)

Comunicazione IE aperta
(con blocchi T)

La progettazione della comunicazione  avviene in NetPro.


Figura 01

I parametri di comunicazione vengono memorizzati in un blocco dati. Questo blocco dati è costituito da uno o più UDT65.


Figura 02

Avvertenza
Il CP (e così anche connessioni) può essere parametrizzato durante la runtime anche con l'FB55 "IP_CONFIG". Ulteriori informazioni sull'argomento si trovano nell’articolo con ID21988384

Avvertenza
Informazioni sulla configurazione dello UDT65 e della parametrizzazione dei blocchi funzionali si trovano nel manuale "Software di sistema per S7-300/400 Funzioni standard e di sistema" nel capitolo 23 "Comunicazione aperta tramite Industrial Ethernet": 1214574

Stesura della connessione
 

Connessione di comunicazione progettata
(tramite CP)

Comunicazione Ethernet aperta
(con blocchi T)

La stesura della connessione viene avviata e sorvegliata dal firmware.

La stesura della connessione avviene tramite il blocco funzionale FB65 "TCON". Dopo la stesura della connessione questa viene sorvegliata e mantenuta automaticamente dalla CPU.

Ulteriori informazioni sui parametri e le informazioni di stato si trovano nella Guida in linea dello STEP 7.

Scambio dati
 

Connessione di comunicazione progettata
(tramite CP)

Comunicazione Ethernet aperta
(con blocchi T)

Lo scambio dati avviene tramite il blocco di comunicazione FC5 "AG_SEND" e FC6 AG_RECV". Questi blocchi si trovano nella libreria SIMATIC_NET_CP.

Se lo scambio dati avviene tramite il protocollo TCP opp. ISO-on-TCP, allora richiamare nel programma S7 i blocchi di comunicazione FB63 "TSEND" e FB64 "TRCV".

Se lo scambio dati avviene tramite il protocollo UDP, allora richiamare i blocchi di comunicazione FB67 "TUSEND" e FB68 "TURCV".

Avvertenza
Un esempio per la comunicazione con FC5/FC6 si trova nell’articolo con ID 8707570.

Avvertenza
Nei seguenti articoli si trovano esempi per la comunicazione tramite Industrial Ethernet:

Abbattimento della connessione
 

Connessione di comunicazione progettata
(tramite CP)

Comunicazione Ethernet aperta
(con blocchi T)

La connessione viene abbattuta automaticamente dal firmware.

L'abbattimento della connessione avviene tramite il blocco funzionale FB66 "TDISCON".

Ulteriori informazioni sui parametri e le informazioni di stato si trovano nella Guida in linea dello STEP 7.

 Articolo con ID:24294554   Data:2008-07-20 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour