Beitragsliste anzeigen
WinCC flexible ES -- HMI Projektierung erstellen -- Projektierung laden und testen
Wie kann eine WinCC flexible Projektierung ohne Projektierungssoftware auf ein Bediengerät übertragen werden (Pack&Go)?
Wie kann mit WinCC flexible ein Projekt über S7-Routing in ein Bediengerät übertragen werden?
Welche Einstellungen sind am RT Loader vorzunehmen, damit eine WinCC flexible Runtime Datei vom Projektierungsrechner auf einen Visualisierungs-PC übertragen werden kann?
Welche Einstellungen sind vorzunehmen, damit ein ProTool- bzw. WinCC flexible Projekt über den Teleservice Adapter IE transferiert werden kann?
Welche Ursachen können bewirken, dass der Projektdownload via TeleService nicht funktioniert?
Wie kann die Systemtastatur über die K- bzw. F-Tasten nachgebildet werden?
Wie kann ein WinCC flexible Projekt über Ethernet auf ein Windows- basierendes Panel übertragen werden?
Wie kann ein WinCC flexible Projekt über MPI/PROFIBUS auf ein Windows- basiertes Panel übertragen werden?
Wie kann ein WinCC flexible Projekt seriell auf ein Panel übertragen werden?
Wie können Daten über USB von einem WinCC flexible Projektierungsrechner zu einem Windows-basierten Bediengerät transferiert werden und welche USB-Kabel können dafür verwendet werden?
Wie können in WinCC flexible über die PC-Tastatur die Funktionstasten der verschiedenen Windows-basierten Bediengeräte simuliert werden?
Welche Kabel können für einen Datentransfer zwischen Micro-Panel und Projektierungs-PC verwendet werden?
Warum kann an einem PC die Runtime für ein OP73/OP73micro/TP177A/ TP177micro oder OP77A in WinCC flexible nicht simuliert werden?
Multi Panel -- System einrichten -- Projekt übertragen
Wie kann eine WinCC (TIA Portal) Projektierung über MPI/PROFIBUS auf ein Bediengerät übertragen werden?
Warum stürzt bei Verwendung des "Kaspersky" Virenscanners der WinCC flexible Projektierungs-PC nach dem Transfer auf ein Bediengerät ab?
Welche Transfermöglichkeiten stehen bei den verschiedenen Bediengeräten zur Verfügung?
Wie kann der Rücktransfer von Projekten eines Bediengerätes durchgeführt werden und was ist dabei zu beachten?
Wie kann die Systemtastatur über die K- bzw. F-Tasten nachgebildet werden?
Wie kann ein WinCC flexible Projekt über Ethernet auf ein Windows- basierendes Panel übertragen werden?
Touch Panel / Operator Panel -- System einrichten -- Projekt übertragen
Wie kann eine WinCC (TIA Portal) Projektierung über MPI/PROFIBUS auf ein Bediengerät übertragen werden?
Warum stürzt bei Verwendung des "Kaspersky" Virenscanners der WinCC flexible Projektierungs-PC nach dem Transfer auf ein Bediengerät ab?
Welche Transfermöglichkeiten stehen bei den verschiedenen Bediengeräten zur Verfügung?
Wie kann der Rücktransfer von Projekten eines Bediengerätes durchgeführt werden und was ist dabei zu beachten?
Übertragung der Projektierung bei graphikorientierten Geräten
Übertragung der Projektierung bei windowsbasierten Geräten
Wie kann die Systemtastatur über die K- bzw. F-Tasten nachgebildet werden?
Wie kann ein WinCC flexible Projekt über Ethernet auf ein Windows- basierendes Panel übertragen werden?
Dunkelschalten beim OP27 und TP27
Überschriften bei OP3-Bildern in ProTool V5.2 /SP2 projektieren
Beim Editieren der zweiten OP-Sprache werden in der anderen Sprache Variablen verschoben.
Mobile Panels -- System einrichten -- Projekt übertragen
Wie kann eine WinCC (TIA Portal) Projektierung über MPI/PROFIBUS auf ein Bediengerät übertragen werden?
Warum stürzt bei Verwendung des "Kaspersky" Virenscanners der WinCC flexible Projektierungs-PC nach dem Transfer auf ein Bediengerät ab?
Welche Transfermöglichkeiten stehen bei den verschiedenen Bediengeräten zur Verfügung?
Wie kann der Rücktransfer von Projekten eines Bediengerätes durchgeführt werden und was ist dabei zu beachten?
Wie kann die Systemtastatur über die K- bzw. F-Tasten nachgebildet werden?
Wie kann ein WinCC flexible Projekt über Ethernet auf ein Windows- basierendes Panel übertragen werden?
WinCC flexible RT -- System einrichten -- Software projektieren
Warum wird in der PC-Runtime die Schrift fett angezeigt, obwohl sie gar nicht fett projektiert ist?
Wie lassen sich bei einem PC mit Intel Grafik Chipsatz die Bildwechselzeiten einer WinCC flexible Runtime optimieren?
Wie lassen sich Fehlermeldungen eines Frequenzumrichters (SINAMICS und MICROMASTER) in ein WinCC flexible bzw. WinCC (TIA Portal) Projekt einfügen?
Wie kann die Systemtastatur über die K- bzw. F-Tasten nachgebildet werden?
Wie kann das Datumsformat in WinCC flexible geändert werden?
Wie wird beim Einsatz von mehreren Panels eine temporäre Bediengeräteverriegelung realisiert?
Wie wird mit einem Schlüsselschalter der Aufruf bestimmter Bilder blockiert bzw. freigegeben?
Wie lässt sich eine Direktverbindung zwischen HMI Panel und Frequenzumrichters (SINAMICS und Micromaster) herstellen?
Wie wird für WinCC flexible Runtime der Autostart konfiguriert?
Welche Einstellungen sind am RT Loader vorzunehmen, damit eine WinCC flexible Runtime Datei vom Projektierungsrechner auf einen Visualisierungs-PC übertragen werden kann?
Wie kann die Systemtastatur über die K- bzw. F-Tasten nachgebildet werden?
Bestellnummer:

Anleitung:
Mit der Funktion "SimuliereSystemtaste", können Sie ab WinCC flexible 2005 die Systemtastatur nachbilden. Die Funktion bietet sich besonders, wenn das Bediengerät keinen separaten "Nummern-Block" besitzt  bzw. Sie zum Beispiel ein OP177B verwenden, das eine Touch-Tastenkombination besitzt.

Durch das "Nachbilden" der Systemtastatur braucht der Bediener, z.B. beim OP 177B, nicht unbedingt die "Touchoberfläche" berühren (verschmutzte Hände), um Einstellungen/Eingaben von Werten am Bediengerät vorzunehmen.

In dem beiliegenden Beispiel wurde an einem OP 177B der "Nummern-Block" an die folgenden Funktionstasten im Bild "Vorlage" projektiert (siehe Bild 01).


Bild 01

In den entsprechenden Bildern können Sie dann anwählen, ob Sie die im Bild "Vorlage" projektierten Tasten "lokal" verwenden möchten ("Globale Zuordnung verwenden").


Bild 02
 
Nr. Vorgehensweise
1

Klicken Sie die entsprechende Funktionstaste an, der Sie die Funktion "SimuliereSystemtaste" zuweisen wollen und öffnen Sie die Eigenschaften der Taste.

2

Unter der Systemfunktion "Tastatur" finden Sie die Funktion "SimuliereSystemtaste".

3 Unter dem Parameter "Systemtaste" können Sie die zu simulierende Systemtaste auswählen.


Bild 03

4 Runtimebedienung:
Bezogen auf das beiliegende Beispielprojekt können Sie mit der "TAB-Taste" (K2) zu den einzelnen "E/A-Feldern" wechseln.
Mit der "Eingabe-Taste" (K10) werden die eingegebenen Werte übernommen.

In der nachfolgenden Datei sind alle verfügbaren "Funktion" aufgeführt.

Anlage 1: SystemKeys.pdf ( 10 KB )  

Der beigefügte Download enthält das archivierte WinCC flexible 2005 Projekt mit dem oben beschriebenen Funktionen.

Anlage1: SimulateSystemKey.zip ( 1745 KB )

Ablauffähigkeit und Testumgebung:
Das Beispiel ist einsetzbar auf allen CPU Varianten der SIMATIC S7-300, S7-400 und WinAC.
In folgender Tabelle sind die Komponenten aufgeführt,  mit denen dieser Beitrag erstellt und die beschriebene Funktionsweise verifiziert wurde:
 
Komponente Produkt- und Versionsbezeichnung
PC-Betriebssystem Microsoft Windows XP SP2
Standard Tools -
Engineering Tools -
HMI Software WinCC flexible 2005 SP1
Bedien- & Beobachtungsgeräte OP 177B
Steuerungen -
Tabelle 1: Erstellumgebung des beigefügten Downloads

 Beitrags-ID:24259526   Datum:2006-11-29 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour