Instrucciones: Con ayuda de la función "SimuliereSystemtaste (simulación de as teclas del sistema)" a partir del WinCC flexible 2005, se puede reproducir el teclado del sistema. La función es especialmente recomendable cuando el equipo de servicio no dispone de un "bloque numérico" independiente o se utiliza por ejemplo el OP177B, el cual tiene una combinación de teclas Touch.
Mediante la "reproducción" del teclado del sistema, el usuario del OP 177B (por ejemplo) ya no tiene que tocar obligatoriamente la "superficie Touch" (con las manos sucias), para realizar ajustes o entradas de valores en el equipo de servicio.
En el ejemplo adjunto, se ha configurado el "bloque numérico" con las teclas de función de un OP 177B, dentro de la imagen "Plantilla (Vorlage)" (consulte la figura 01).
  Figura 01
En las imágenes correspondientes, se puede seleccionar si se quieren utilizar las teclas "locales" configuradas en la imagen "Plantilla" ("Utilización de asignación global").
  Figura 02
| Nº |
Procedimiento |
| 1 |
Haga clic en la tecla de función correspondiente que se quiere asignar a la función "SimuliereSystemtaste" y abra las propiedades de dicha tecla. |
| 2 |
Dentro de la función del sistema "Teclado", se dispone de la función "SimuliereSystemtaste". |
| 3 |
Dentro de los parámetros "Tecla de sistema", se puede seleccionar la tecla de función a simular.
  Figura 03
|
| 4 |
Servicio del Runtime: En el proyecto ejemplo, se puede cambiar a cada "campo de E/S" con ayuda de la "tecla TAB" (K2).
Con la "tecla de entrada" (K10), se aceptan los valores introducidos. |
En el siguiente archivo se indican todas las "funciones" disponibles.
Anexo 1: SystemKeys.pdf ( 10 KB )
El Download adjunto contiene el proyecto comprimido de WinCC flexible 2005 con las funciones arriba descritas.
Anexo 1: SimulateSystemKey.zip ( 1745 KB )
Funcionalidad y condiciones del test: El ejemplo se pueden utilizar en todas las variantes de CPU del SIMATIC S7-300, S7-400 y WinAC.
En la siguiente tabla se muestran los componentes, con los que se ha creado este artículo y se ha comprobado la funcionalidad descrita:
| Componentes |
Denominación y versión del producto |
| Sistema operativo del PC |
Microsoft Windows XP + SP2 |
| Herramientas estándar |
- |
| Herramientas de ingeniería |
- |
| Software HMI |
WinCC flexible 2005 + SP1 |
| Equipos de visualización y servicio |
OP 177B |
| Controles |
- |
Tabla 1: Entorno de creación del Download adjunto
|