Remarque concernant la configuration: Lorsque deux projets monopostes redondants doivent être installés sous Windows XP SP2 avec une version de WinCC comprise entre WinCC V6.0 SP3 et WinCC V6.0 SP4 inclus, il est nécessaire de modifier les paramètres DCOM suivants à cause de modifications dans le système d'exploitation. A partir de WinCC V6.2, il est procédé au réglage des paramètres DCOM de façon standard à la fin de l'installation de WinCC dans la boîte de dialogue "SIMATIC Security Control".
| Nr. |
Procédure |
| 1 |
Choisir le menu "Démarrer > Exécuter". Saisir "dcomcnfg". Taper sur la touche <ENTER>. |
| 2 |
Sélectionner "Component Services > Ordinateur > Poste de travail". |
| 3 |
Sélectionner dans le menu contextuel "Propriétés > "Sécurité COM". |
| 4 |
cliquer dans "Autorisations d'accès" sur le bouton "Modifier les limites...". |
| 5 |
Activer dans le groupe utilisateur "ANONYMUS-LOGON" la case à cocher "Autoriser" :
- "Accès local"
- "Accès distant"
|
| 6 |
Cliquer sur le bouton "OK". Les droits d'accès sont configurés. |
| 7 |
Cliquer sur le bouton "OK". |
Remarque: Quand le groupe "ANONYMUS-LOGON" n'existe pas, ajouter le par le bouton "Ajouter"..." dans la liste "ANONYMUS-LOGON" et "vérifier" nom. Vous trouverez davantage d'informations sur la configuration DCOM sous "Démarrer > Simatic > SIMATIC NET > Configurer les stations PC" et/ou dans l'article ID 13542666. Quand vous avez réaliser tous les paramétrages nécessaires, redémarrer le PC pour que les paramètres soient pris en compte.
Mots clés: Redondance, paramètres de sécurité
|