afficher la liste des articles
WinCC -- Configurer l'environnement de développement -- Installation et mise à jour de logiciel
Quelles sont les causes d’une installation infructueuse de Microsoft SQL-Server 2005 Express ? Pourquoi WinCC flexible 2008 se bloque-t-il lors de la création ou l’ouverture d’un projet?
Pourquoi une erreur est-elle délivrée lors de l'installation de la mise à jour WinCC en version V7.0 SP2 ?
Pourquoi ne devez vous pas installer les patches de sécurité de Microsoft KB2467174, KB2467175, KB2465361, KB2465367 sur une installation WinCC, PCS 7 ou WinCC Professional V11 ?
Quels sont les correctifs de sécurité Microsoft ("patchs de sécurité" et "patchs critiques") qui ont été testés pour leur compatibilité avec SIMATIC WinCC ?
Sur le Bundle PC IPC 477C avec WinCC V7.0 SP1, comment changer Microsoft SQL Server Management Studio Express en anglais ?
Pourquoi l'installation de Microsoft SQL Server 2005 s'interrompt-elle ?
Pourquoi SQL-Server de WinCC V6.2 ou WinCC V6.2 SP2 ne peut-il pas s’installer après l’installation de WinCC flexible 2008 ?
Comment installer WinCC V7.0 sur un système d'exploitation MUI lorsque la langue de Windows n'est pas l'anglais ?
Que dois-je faire si l'installation du correctif de sécurité KB929046 pour Windows Server 2003 R2 SP2 échoue?
Pourquoi, lors de l'installation du composant "Microsoft Message Queuing", le sous-composant "Common" ne peut-il pas être activé ?
Comment exécuter une installation de WinCC alors que l'ordinateur est inscrit sur un domaine ?
Pourquoi l'installation du service "Microsoft Message Queuing" s'interrompt-elle avec un message d'erreur ?
Quelle différence entre un Upgrade et un Update?
Comment met-on à jour les Options V6.1 de WinCC ?
Comment upgrader de WinCC V6.0 vers WinCC V6.0 SP3 ?
Comment convertir un projet WinCC V4.x vers WinCC V6.x ou WinCC V7.x ?
Comment obtenir régulièrement des mises à jour pour les versions actuelles de WinCC ?
Quels paramètres doivent être utilisés pour configurer 2 postes redondants sous Microsoft Windows XP SP2?
Comment analyser les erreurs lors de l'installation de WinCC ?
Pourquoi l'installation de SIMATIC WinCC s'arrête-t-elle en délivrant un message concernant le composant (Active Communication Environment) ACE?
Que faire lorsque l'installation de Microsoft SQL Server échoue ?
SQLUNIRL.dll manquante lors de l'installation de SIMATIC WinCC V6
Pourquoi le serveur SQL 2000 SP3 n'apparait pas comme présent pendant l'installation de WinCC V6.0 SP3 bien qu'il soit installé ?
WinCC Redundancy -- Configurer l'environnement de développement -- Paramétrage du système
Quels paramètres doivent être utilisés pour configurer 2 postes redondants sous Microsoft Windows XP SP2?
Plage de numéros pour la synchronisation Online des messages (SIMATIC WinCC V 4.02 SPx / WinCC V5.x )
Module Y-Link ne peut pas être installé dans un système serveur redondant
Redondance, synchronisation d'horloge
De quel câble a-t-on besoin pour la liaison série entre deux serveurs WinCC redondants ?
Check-list de la mise en service de la redondance (WinCC V5.1)
Quelles sont les fonctions nécessaires pour utiliser l'option redondance sur des monopostes?
Quels paramètres doivent être utilisés pour configurer 2 postes redondants sous Microsoft Windows XP SP2?
Nº de référence:

Remarque concernant la configuration:
Lorsque deux projets monopostes redondants doivent être installés sous Windows XP SP2 avec une version de WinCC comprise entre WinCC V6.0 SP3 et WinCC V6.0 SP4 inclus, il est nécessaire de modifier les paramètres DCOM suivants à cause de modifications dans le système d'exploitation. A partir de WinCC V6.2, il est procédé au réglage des paramètres DCOM de façon standard à la fin de l'installation de WinCC dans la boîte de dialogue "SIMATIC Security Control".
 
Nr. Procédure
1 Choisir le menu "Démarrer > Exécuter". Saisir "dcomcnfg". Taper sur la touche <ENTER>.
2 Sélectionner "Component Services > Ordinateur > Poste de travail".
3 Sélectionner dans le menu contextuel "Propriétés > "Sécurité COM".
4 cliquer dans "Autorisations d'accès" sur le bouton "Modifier les limites...".
5 Activer dans le groupe utilisateur "ANONYMUS-LOGON" la case à cocher "Autoriser" :
  • "Accès local"
  • "Accès distant"
6 Cliquer sur le bouton "OK". Les droits d'accès sont configurés.
7 Cliquer sur le bouton "OK".

Remarque:
Quand le groupe "ANONYMUS-LOGON" n'existe pas, ajouter le par le bouton "Ajouter"..." dans la liste "ANONYMUS-LOGON" et "vérifier" nom.
Vous trouverez davantage d'informations sur la configuration DCOM sous "Démarrer > Simatic > SIMATIC NET > Configurer les stations PC" et/ou dans l'article ID 13542666.  Quand vous avez réaliser tous les paramétrages nécessaires, redémarrer le PC pour que les paramètres soient pris en compte.

Mots clés:
Redondance, paramètres de sécurité

 ID contribution:24201837   Date:2008-04-03