Instrucciones: Los parámetros de las variables de archivo del WinCC se pueden elaborar por separado para cada variable en el editor del Tag Logging. Con ayuda de la herramienta Smart "WinCC Configuration Tool", se puede leer la configuración del Tag Logging en Microsoft Excel, elaborar aquí los parámetros de archivo y escribir las modificaciones de nuevo en el WinCC. Con ayuda del "WinCC Configuration Tools", también se pueden borrar variables ya existentes o crear variables nuevas.
Si no se dispone del "WinCC Configuration Tool", se puede utilizar la alternativa del preajuste para una variable de archivo, para asignarlos parámetros del mismo al crear una nueva variable de archivo. El preajuste para la variable de archivo no sólo es válido para cada archivo por separado, sino para todos los archivos. Desde el punto de vista de los parámetros de archivo, cada una de las variables de archivo a crear se pueden dividir en grupos con los mismos parámetros. Las variables de archivo con los mismos parámetros se pueden asignar al mismo grupo de variables de archivo. Cada parámetro de archivo sólo se puede configurar como preajuste en un grupo de variables, y a continuación crear todas las variables de archivo de este grupo de una sola vez. Este procedimiento se tiene que repetir para cada grupo de variables de archivo.
Requerimiento:
- El requerimiento necesario es que se haya terminado dentro de la carpeta de variables la configuración de las variables de WinCC a archivar .
- Los parámetros de archivo más importantes de pueden sacar del nombre de las variables de WinCC (ciclo de recogida y de archivo, valor momentáneo, valor máximo o valor medio):
Ejemplo:
- Todas las variables de proceso del tipo "Presión" o "Caudal" se deben recoger cada segundo y su valor medio guardarse cada 10 segundos.
- El resto de variables de proceso (por ejemplo, temperaturas, niveles de llenado, valores de pH, ...) se deben recoger cada 10 segundos y su valor medio archivarse cada 60 segundos.
Las siguientes instrucciones describen el procedimiento principal para la creación de variables de archivo.
| Nº |
Descripción |
| 1 |
Ajuste del preajuste para las variables de archivo
Con ayuda del botón derecho del ratón, elija en el editor del Alarm Logging la siguiente opción del menú contextual: "Archivos -> Preajustes -> Variable analógica".
  Figura 01
Se abre ahora el diálogo "Preajustes de la variable de proceso". Aquí se pueden indicar los parámetros que se vana utilizar como preajuste al crear variables de proceso nuevas.
Ejemplo: Indique los parámetros de archivo para las variables de proceso de tipo "Presión" y "Caudal", por ejemplo:
- Modo de recogida = Cíclico-continuado;
- Recogida = 1 segundo;
- Archivo / Señalización = 10 * 1 segundo;
- Elaboración = Valor medio
Abandone el diálogo pulsando el botón "OK". |
| 2 |
Creación de las variables de archivo Cree ahora todas las variables de archivo, cuyos parámetros coincidan con el preajuste.
Advertencia:
Tiene sentido crear una archivo independiente para cada grupo de variables de archivo a crear.
Ejemplo:
- Cree un archivo de valores de proceso, por ejemplo "PFAST".
- En el menú contextual del archivo de variables de proceso "PFAST", elija la entrada "Nueva variable...".
- Ahora se abre el diálogo de selección de variables. Elija la entrada "Lista de todas las variables" en el árbol. En el campo "Filtro", indique el criterio de filtro de forma que a ser posible se recojan todas las variables de proceso de un grupo. Seleccione todas las variables de proceso que son relevantes para el archivo.
  Figura 02
Abandone el diálogo de selección de variables pulsando "OK". De esta forma, se crean las variables de archivo seleccionadas.
- Repita la selección de variables hasta que se hayan creado todas las variables del grupo de variables de archivo.
  Figura 03
|
| 3 |
Repetición de los pasos 1 y 2
Repita los pasos 1 y 2 hasta que se hayan creado todas las variables de cada grupo de variables de archivo..
Los pasos son básicamente los mismos que antes. Sólo se diferencian en los preajustes, los nombres de archivo y la selección de las variables de archivo. |
|