Descripción:
Dentro del campo "Reloj" en la opción CPU -> Propiedades -> Diagnáostico / Reloj de la configuración HW, se puede indicar un factor de corrección. Este factor sólo afecta al reloj HW de la CPU. Con ayuda del factor de corrección, se compensa una desviación de hora (la hora se "adelanta" o se "atrasa") dentro de 24 horas. Se pueden indicar valores positivos o negativos.
El motivo de la inexactitud es la influencia de la temperatura ambiente en la frecuencia del oscilador de cuarzo. Debido al amplio rango de temperatura con los que trabajan los controles S7 (por ejemplo, dentro de los armarios), este efecto es superior al que aparece en los relojes de pulsera.
Ejemplo:
Si la hora se retrasa 4 segundos en 24 horas, hay que indicar un factor de corrección de "+4000 ms".
Advertencia:
Las alarmas horarias se sacan del ciclo del sistema y no tienen nada que ver con la configuración del reloj HW. Información adicional al respecto está disponible en la ayuda Online dela configuración HW (Botón de ayuda del registro correspondiente en el diálogo de propiedades de la CPU).
|