visualizza l'elenco degli articoli
WinCC -- Progettazione e programmazione della comunicazione -- Progettazione della comunicazione verso altri sistemi
Connessione FMS verso un controllore Klöckner Möller
Nessuna comunicazione PROFIBUS FMS con un CP 5613 (WinCC V5.0 + SP1)
Problemi nella comunicazione di WinCC con WinAC 41x -2 PCI 
Impostazioni nella progettazione della comunicazione da WinCC ad un WinAC RTX
Ottimizzazione della comunicazione FMS in WinCC V5.x
Come si può in WinCC Runtime ricevere o trasmettere dati tramite l'interfaccia seriale?
Comunicazione TI505 WinCC Ethernet
Canale DDE verso Excel locale su un computer
Comunicazione di WinCC con un WinLC
Nessuna visualizzazione di variabili nonostante la connessione sia stabilita
Quali impostazioni vengono influenzate dal parametro "Modifica disposizione dei byte"?
Comunicazione TI505 WinCC Ethernet
Numero di ordinazione:



DOMANDA:
Come si configura una connessione tra PLC 505 e WinCC tramite H1 Ethernet?

RISPOSTA:
I passi seguenti descrivono come si configura il PLC 505 per una comunicazione con WinCC tramite H1 Ethernet. Queste istruzioni contengono la configurazione di un CP 1413 e la configurazione di un CP1434. In questo esempio viene utilizzato WinCC V4.02.

Le istruzioni di riferimento per il CP1434 si trovano nel manuale "User Manual SIMATIC TI 505 SINEC H1 Communication Processor" (PPX: 505-8126-2).

La configurazione è suddivisa in cinque parti:

Prima parte: Configurazione del CP1413

Il software COML non è necessario per la CPU TI 505, poiché la CPU 505 lavora sul livello 4 mentre il COML lavora a livello 7.

  1. Installare la scheda CP1413 nel PC.
  2. Inserire il CD "SIMATIC Net Industrial Communication PC/Windows OCT 98" nel drive CD ROM.
  3. Seguire i passi seguenti per installare il software:

    A. Disinserire il pulsante "Autorizzazione automatica".
    B. Tra i componenti disponibili, scegliere "IE TF-1413 V5.0".
    C. Alla fine premere il pulsante OK.

  4. Configurare il CP1413 con i passi seguenti:
  1. Premere "Start > SIMATIC > SIMATIC Net > Imposta interfaccia PG/PC ".
  2. Premere "Installa..".
  3. Scegliere il "CP1413" e premere "Installa". Nella finestra che compare, digitare: "D0000-DFFFF, 03E0-03E7, IRQ 10".
  4. Confermare con "OK" e chiudere il dialogo.
  5. Scegliere il punto di accesso dell'applicazione: "CP_H1_1 -> CP1413".
  6. Nel campo "Parametrizzazione interfacce utilizzata" scegliere il CP1413.
  7. Scegliere "Proprietà" e indicare l'indirizzo Ethernet. Chiudere con OK questo ed il successivo dialogo e rispondere con OK alla domanda dopo il riavviamento.
  8. Aprire nuovamente il programma "G".
  9. Nel campo "Parametrizzazione interfacce utilizzata" compare "CP1413 <attivo>".
  10. Premere il tasto "Diagnostica > Test". Deve comparire la segnalazione OK.
  11. Collegare il CP1413 con la CPU tramite un cavo H1.
  12. Avviare nuovamente il computer.

Seconda parte: Impostazione del TSAP di WinCC

  1. Creare una nuova cartella (p.e. C:\projWCC).
  2. Avviare il WinCC Control Center.
  3. Aprire un nuovo progetto.
  4. Scegliere "Progetto mono posto".
  5. Rinominare il nuovo progetto in "test1" e memorizzarlo in C:\projWCC\test1.
  6. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla Gestione variabili e scegliere l'opzione "aggiungi nuovo driver". Scegliere "SIMATIC TI Ethernet Layer4.CHN".
  7. Nella Gestione variabili aprire con un doppio clic il canale "SIMATIC TI Ethernet Layer 4".
  8. Con il tasto destro del mouse fare clic su "505 Ethernet(CP1413-1)" e scegliere "Nuova connessione..".Ora digitare nomi del campo (p.e. PLC_1AK) e premere il tasto Proprietà.

    Attenzione:
    Compilare i TSAP per le funzioni READ e WRITE. Tutti i TSAP devono essere diversi. Tutti i TSAP devono essere scritti in maiuscolo ed essere lunghi otto caratteri. Se il TSAP è più breve di otto caratteri, esso deve essere riempito con asterischi. Nella quarta parte si vede un TSAP di esempio.

  9. Aprire la nuova connessione (PLC_1AK) con il tasto destro del mouse, scegliere Nuova variabile ed indicare poi il nome della variabile (p.e. DIGOUT). Scegliere il tipo di dati (p.e. variabili binarie) e premere due volte il tasto "Scegli..". Nel campo "Address Type" impostare "Discrete Output" e digitare il numero 33 nel campo "Numero elementi dati". Poi confermare due volte con OK. La variabile utilizzata è una variabile di uscita con l'indirizzo Y33.

Terza parte: Realizzazione di una grafica WinCC per il test della connessione

  1. Aprire una nuova pagina in Graphics Designer.
  2. Creare poi un campo I/O in cui deve essere rappresentata la variabile creata in alto. Collegare il campo I/O con la variabile.

Quarta parte: Creazione dei "Peer Services" con "TI 505 - CP1434 Configuration Software"

  1. Sotto "File > New File" aprire un nuovo progetto. Digitare il "Local Ethernet Address" (p.e. 08000601AD03).
  2. Evidenziare il campo "PEER Services" e premere il tasto Insert. Da ultimo indicare il "Transportation Connection Name" (p.e. CP1434 Read).

Devono essere configurati due job "Peer Service": un job READ ed un job WRITE. Per esempio nel campo "Peer Services" il job READ potrebbe essere "CP1434 Read" ed il job WRITE potrebbe essere "CP1434 Write".

La descrizione del CP1434 si trova nell'istruzione " User Manual SIMATIC TI 505 SINEC H1 Communication Processor," (PPX: 505-8126-2).

  1. Premere il pulsante "JOB" nella finestra "Peer Service", dopo che è stato digitato il TSAP.
  2. Nel campo "Type" scegliere l'opzione "READ PASSIVE" e confermare due volte con OK.
  3. Ripetere poi i passi 2-4 per l'opzione " WRITE PASSIVE ".
  4. Per "Transport Connection Name" digitare p.e. "CP1434 Write" e nel campo "Type" l'opzione " WRITE PASSIVE ".

  1. Memorizzare la configurazione.
  2. Con "Download Configuration to CP." Sotto il punto di menù Debug, trasferire i dati nel controllore.
  3. Se si effettua il test con "Debug > Diagnostics..", viene visualizzato Disconnected fino a quando WinCC RunTime viene attivato. Attivare WinCC RunTime ed effettuare il Fetch dei grafici che sono stati creati nella parte precedente. Poi chiudere il RunTime.

Quinta parte: WinCC Control Center Stato della connessione

  1. Nella Gestione variabili aprire il CP1413-1.
  2. Premere il tasto destro del mouse e scegliere l'opzione "System Parameters". Nella scheda "Transport Parameter" modificare la dimensione della PDU (p.e. a 1024).

  3. Attivare RunTime.
  4. Scegliere nella barra dei menù il punto "Strumenti > Stato connessioni".
  5. Se la connessione è stata creata, nella colonna Stato si trova "connesso".
  6. In questo modo la configurazione è conclusa e funzionante.

 Articolo con ID:2406529   Data:2000-06-07 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour