Beitragsliste anzeigen
STEP 7 -- Entwicklungsumgebung einrichten -- Software installieren und hochrüsten
Welche Lizenz benötigen Sie, um von einer vorhandenen STEP 7 Version V5.x, V10.5 oder V11 auf das TIA Portal V12 hochrüsten?
Wie migrieren Sie ein SIMATIC WinAC MP-Projekt von SIMATIC WinCC flexible 2008 SP3 nach SIMATIC WinCC (TIA Portal) V11/V12?
Welche SIMATIC Software lässt sich unter 64-bit Betriebssystemen installieren?
Warum kann wegen NCM STEP 7 nicht installiert werden?
Informationen zu dem Thema "Software installieren und hochrüsten"
Wie kann STEP 7 inklusive aller Softwarepakete komplett deinstalliert werden?
Tipps und Tricks zum Software installieren und hochrüsten in STEP 7
Wie kann der Hardwarekatalog ohne direkten Internet-Zugang aktualisiert werden?
Wie können Sie den STEP 7 Hardwarekatalog ab STEP 7 V5.2 aktualisieren?
Wie kann mit zwei unterschiedlichen STEP 7 Versionen auf einem Rechner gearbeitet werden?
Welche Einstellungen und Maßnahmen sind in Bezug auf das InstallShield bei der STEP 7 Installation zu beachten?
Wie können Sie unter Windows XP/Vista/7 die Meldung "Bitte führen Sie einen Neustart aus, bevor Sie weitere Programme installieren" deaktivieren?
Warum kann das aktuelle Software Upgrade nicht installiert werden?
Welche Voraussetzungen sind für die Installation der STEP 7 Version 5.5 zu beachten?
STEP 7 -- Produktinformationen -- Systembeschreibung
Wie verhält sich die Systemfunktion SFC59 "RD-REC", wenn Sie den Datensatz 0 oder 1 aus einer alten S7-300 FM-Baugruppe oder einem alten S7-300 CP auslesen?
Wo sind in STEP 7 V11 (TIA Portal) und analog in V5.5 (SIMATIC Manager) die Standardbausteine und Anweisungen hinterlegt?
Welche Unterschiede bestehen bei der Tastaturbedienung zwischen STEP 7 Basic V10.5, V11 und STEP 7 V5.5?
Welche Voraussetzungen sind für die Installation der STEP 7 Version 5.5 zu beachten?
Welcher Zusammenhang ist mit der Konvertierung von TI- in S7-Programme zu beachten?
Welche wesentlichen Unterschiede bestehen zwischen STEP 7 Lite und STEP 7 / STEP 7 Professional?
Welche Systemfunktionen können zum Kopieren von Daten verwendet werden und welche Unterschiede sind zwischen den einzelnen SFCs zu beachten?
Welche Unterschiede gibt es zwischen STEP 7 gegenüber STEP 5 in der Programmstruktur?
Wie erfolgt in STEP 7 V5.5 das Auslesen der Identifikationsdaten (z.B. die Seriennummer der MMC) mit der SFC 51?
IEC 61131-3 und SIMATIC S7
Warum kann nach der Installation der STEP 7 Version V5.4 mit einem PC- oder /TS-Adapter keine Onlineverbindung mehr aufgebaut werden?
Welche Angaben benötigt der Technical Support bei Anfragen zur SIMATIC STEP 7 Software?
Welche Voraussetzungen sind für die Installation der STEP 7 Version 5.5 zu beachten?
Bestellnummer:

Konfigurationshinweise
In der nachstehenden Tabelle sind die Voraussetzungen erläutert, die für die Installation der STEP 7 Version 5.5 zu beachten sind. Vor der Installation der STEP 7 Software sollten Sie die folgenden Punkte beachten:

  1. Hardware-Voraussetzungen
  2. Software-Voraussetzungen
  3. Nicht unterstützte Betriebssysteme
  4. Kompatibilität zu anderen Softwareprodukten
  5. Speicherbedarf
  6. Benutzerrechte
  7. Installation über eine bereits vorhandene STEP 7 Version
  8. Installation von STEP 7 Professional Edition 2010

Weiterhin beschreibt die Tabelle einige Abhilfen, falls es zu einem Abbruch oder zu Fehlermeldungen vor, während oder nach der Installation kommt:

  1. Meldung: "Bitte führen Sie einen Neustart aus, bevor Sie weitere Programme installieren"
  2. Meldung: "257:5  Ein oder mehrere Objekte eines Typs können nicht dargestellt werden. ..."
  3. Meldung: "RUNTIME ERROR 9 - Subscript out of range"
  4. Meldung: "Laufzeitfehler 53" oder "Run Time Error 53"
  5. Meldung: "Zu alte ScriptEngine"
  6. Meldung: "Interner OLE-Fehler 256:26"

Voraussetzungen und Abhilfen zur Installation der STEP 7 Version 5.5
 
Nr. Voraussetzungen / Abhilfen
1 Hardware-Voraussetzungen
Beachten Sie, dass für die STEP 7 Version 5.5 ein erhöhter Hauptspeicherausbau erforderlich ist. Für STEP 7 V5.5 benötigt Ihr PC unter
  • Windows XP Professional mindestens 512 MB RAM und einen Prozessor mit mindestens 600 MHz (empfohlen wird ein Speicherausbau von 1 GB).
  • Windows Server 2003 mindestens 1 GB RAM und einen Prozessor mit mindestens 2,4 GHz.
  • Windows 7 mindestens 1 GB RAM und einen Prozessor mit mindestens 1 GHz (empfohlen wird ein Speicherausbau von 2 GB).
2 Software-Voraussetzungen
Die STEP 7 Version 5.5 ist für die folgenden Betriebssysteme freigegeben:
  • MS Windows 7 32 Bit Ultimate, Professional und Enterprise (Standard-Installation) mit bzw. ohne SP1,
  • *MS Windows 7 64 Bit Ultimate, Professional und Enterprise mit bzw. ohne SP1,
  • *MS Windows Server 2008 R2 (64 Bit) mit bzw. ohne SP1,
  • MS Windows XP Professional SP2 oder SP3,
  • MS Windows Server 2003 SP2 / R2 SP2 Standard Edition als Arbeitsplatzrechner.

Die STEP 7 Software ist unter Windows XP Professional 32 Bit freigegeben. Eine Installation unter Windows XP Professional X64 (64 Bit Edition) ist nicht möglich.

*Ab STEP 7 V5.5+SP1 (oder höher)

Internet-Explorer
Sie benötigen einen Internet-Explorer 6.0 (oder höher).

Weitere Informationen finden Sie auch in unserem FAQ "Kompatibilität von STEP 7 Versionen mit MS Windows-Betriebssystemen" unter der Beitrags-ID: 8250891.

3 Nicht unterstützte Betriebssysteme
Windows 95 / 98 / Me / NT / Windows 2000 und Windows Vista werden nicht mehr unterstützt. Der Windows XP-Modus unter Windows 7 ist nicht freigegeben.
4 Kompatibilität zu anderen Softwareprodukten
Informationen hierzu finden Sie in unserem FAQ "Welche SIMATIC Software Pakete sind mit welchem Microsoft Windows-Betriebssystem und mit STEP 7 V5.5 verträglich?", unter der Beitrags-ID: 18734363.
5 Speicherbedarf
STEP 7 V5.5 benötigt zwischen ca. 650 bis 900 MB freien Speicherplatz auf Ihrer Festplatte.

Die unterstützten Windows-Betriebssysteme benötigen für die Auslagerungsdatei (Swap-Datei) je nach Speicherausbau zusätzlich freien Speicherplatz auf der Festplatte (typischerweise auf Platte C:). Sie sollten mindestens den doppelten Wert des Hauptspeichers freihalten. (Beispiel: bei Hauptspeicherausbau von 512 MB benötigt man noch 1024 MB freien Plattenspeicherplatz für die Swap-Datei nach der Installation von STEP 7). Je nach Projektgröße kann es notwendig sein, dass z.B. beim Kopieren eines gesamten Projektes eine größere Swap-Datei benötigt wird (zusätzlich zweimal Projektgröße auf der Festplatte). Falls der freie Speicherplatz für die Auslagerungsdatei zu klein gewählt wird, kann es zu Fehlern (u. U. zu Programmabstürzen) kommen. Weitere, gleichzeitig mit STEP 7 V5.5 ablaufende Windows-Applikationen (z.B. MS Word) benötigen zusätzlichen Plattenspeicherplatz für die Auslagerungsdatei.

Weitere Informationen zur Einstellung des virtuellen Arbeitsspeichers unter den Windows Betriebssystemen finden Sie unter der Beitrags-ID: 20440472.

6 Benutzerrechte
Im Gegensatz zu den früheren STEP 7 Versionen brauchen Sie sich ab STEP 7 V5.3 nur noch als Benutzer anzumelden (kein Gast-Login), um mit STEP 7 unter MS Windows 2003/XP/7 arbeiten zu können. Für die Installation der STEP 7 - Software und auch für das Einrichten von Baugruppen über die Anwendung "PG/PC-Schnittstelle einstellen" müssen Sie aber Administrationsrechte besitzen. Für die Verwendung von Optionspaketen beachten Sie die von den jeweiligen Optionspaketen benötigten Rechte.

Hinweise

  • Die Ablauffähigkeit unter Benutzerrechten ist nur für STEP 7 selbst freigegeben. Für Optionspakete ist der Betrieb unter Benutzerrechten nicht sichergestellt. Hier können noch Administrator- oder Hauptbenutzerrechte nötig sein.
  • Nach der Installation/Deinstallation neuer Hardware muss der Rechner mindestens einmal direkt mit Admin-Rechten hochlaufen.
7 Installation über eine bereits vorhandene STEP 7 Version
Sie können die STEP 7 Version 5.5 über eine bestehende Installation von STEP 7 V5.1, V5.2, V5.3 oder V5.4 drüber installieren. Die früheren STEP 7 Versionen sowie installierte Optionspakete brauchen normalerweise vorher nicht deinstalliert werden. Beachten Sie aber, dass ab der STEP 7 Version 5.3 ältere Betriebssysteme (Windows 95/98/ME) nicht mehr unterstützt werden. Unter Umständen müssen Sie vorher Ihr Betriebssystem hochrüsten (siehe Punkt 2 "Softwarevoraussetzungen"). Für die Installation von STEP 7 V5.5 Upgrade benötigen Sie eine gültige Lizenz von STEP 7 V3.x, V4.x, V5.0, V5.1, V5.2, V5.3 oder V5.4.

Sichern Sie vor der Hochrüstung Ihres Betriebssystems Ihre Autorisierungen/Lizenzen.

Hinweis
Sie können nicht umgekehrt eine frühere STEP 7 Version (z.B. V5.2 oder V5.3) über eine aktuellere STEP 7 Version (V5.5) drüber installieren. Wenn Sie die Version 5.5 auf Ihrem Rechner installiert haben und Sie müssen aus bestimmten Gründen z.B. auf die Version 5.4 wieder runter rüsten, so müssen Sie vor der Installation STEP 7 komplett deinstallieren. Beachten Sie hierbei unseren FAQ zur kompletten Deinstallation von STEP 7 unter der Beitrags-ID: 189025.

8 Installation von STEP 7 Professional Edition 2010
STEP 7 Professional enthält die Komponenten STEP 7, S7-GRAPH, S7-SCL und S7-PLCSIM. Es besitzt ein Rahmensetup und eine eigene Autorisierung/Lizenz. Haben Sie bereits eine STEP 7 Software auf Ihrem Rechner installiert, benötigen Sie eine der beiden folgenden Softwarepakete:
  • STEP 7 Professional Upgrade
    können Sie über eine STEP 7 Professional Edition 01/2000, 08/2000, 08/2001, 12/2002, 2004 oder 2006 installieren (entsprechende gültige Autorisierung/Lizenz muss installiert sein).
  • STEP 7 Professional Powerpack
    können Sie über STEP 7 V3.x, V4.x, V5.0, V5.1, V5.2, V5.3, V5.4 oder V5.5 installieren (entsprechende gültige Autorisierung/Lizenz muss installiert sein). Nur mit dem Powerpack können Sie von STEP 7 auf STEP 7 Professional umsteigen.
9 Meldung: "Bitte führen Sie einen Neustart aus, bevor Sie weitere Programme installieren"
Erhalten Sie nach der Installation von STEP 7 die oben beschriebene Fehlermeldung, obwohl Sie den Neustart Ihres PCs bereits durchgeführt haben, empfehlen wir Ihnen den FAQ:
  • Wie kann die Ursache zur Meldung "Bitte führen Sie einen Neustart aus, bevor Sie weitere Programme installieren" (Windows XP/2000) behoben werden?
    (Beitrags-ID: 8861819).
10 Meldung: "257:5  Ein oder mehrere Objekte eines Typs können nicht dargestellt werden. ..."
Die oben beschriebene Fehlermeldung wird noch ergänzt durch einen zweiten Fehlertext, der sich auf den Server bzw. auch auf eine Datei bezieht, die von STEP 7 nicht gefunden oder nicht erkannt wird. Es könnte sich um eine fehlerhafte Installation oder um einen Versionskonflikt handeln. Wir empfehlen Ihnen den nachfolgenden FAQ:
  • "Wie kann die Fehlermeldung 257:5 behoben werden?"
    (Beitrags-ID: 18832840).

Dieser FAQ enthält eine Tabelle mit den zweiten ergänzenden Fehlertexten, die in diesem Zusammenhang erscheinen können. Für jeden Fehlertext gibt es eine Beschreibung der Ursache und die entsprechende Abhilfe.

11 Meldung: "RUNTIME ERROR 9 - Subscript out of range"
Wenn beim automatischen Starten des Setups der STEP 7-Installations-CD die Meldung: "RUNTIME ERROR 9 - Subscript out of range" erscheint, so ist wahrscheinlich auf Ihrem Rechner unter C:\ die Datei "INSTDUMP.TMP" mit einem alten Datum vorhanden. Diese Datei wurde von einem früheren Setup angelegt. Sie wird erzeugt, wenn das Setup nicht korrekt beendet wird (z.B. Absturz des PC/PG oder Fehler während der Installation).

Abhilfe
Löschen Sie die Datei "INSTDUMP.TMP", die sich direkt auf dem Laufwerk "C:\" befindet.

12 Meldung: "Laufzeitfehler 53" oder "Run Time Error 53"
In einigen Fällen haben die CD-ROM- oder DVD-Laufwerke Schwierigkeiten beim Lesen und Extrahieren von Installationsdateien von der STEP 7-CD.Diese Meldung erscheint während dem Start des Setup von der CD mit einem externen CD-ROM Laufwerk. Wenn Sie die Möglichkeit haben, von der Herstellerseite einen neuen CD-ROM-Treiber zu beziehen, dann sollten Sie Ihren evtl. vorhandenen 16-Bit-Modus-Treiber gegen einen neueren 32-Bit-Modus-Treiber austauschen. Damit kann das Verhalten behoben werden. Im anderen Fall gehen Sie wie folgt vor:
  • Kopieren Sie den Inhalt der CD auf ein lokales oder ein Netzlaufwerk und starten Sie von dort aus das Setup.
  • Ist dies ebenfalls nicht möglich, können Sie auch das Setup für STEP 7 oder NCM direkt aus dem jeweiligen Verzeichnis starten.

Weitere Ursache
Wird das Setup auf einem Betriebsystem ausgeführt, auf welchem keine Standardsprache (z.B. DE, EN, FR) installiert ist, so kann die Meldung "Laufzeitfehler: 53" ebenfalls auftreten, da verschiedene Dateien wegen der sprachabhängigen ASCII-Zeichentabelle nicht gelesen werden können.

Abhilfe

  • Kopieren Sie den Inhalt der CD auf ein lokales oder ein Netzlaufwerk und löschen Sie alle Dateien, die solche ASCII-Zeichen enthalten. Da diese Zeichen erfahrungsgemäß hauptsächlich in beiliegenden *.PDF-Dateien vorkommen, sollte sich die Software nun installieren lassen.
  • Stellen Sie zum Installieren der Software Ihr Betriebssystem auf eine Standardsprache (DE, EN, FR) ein.
13 Meldung: "Zu alte ScriptEngine"
Sollte die Installation der STEP 7 Software mit der Meldung "Zu alte ScriptEngine" abgebrochen werden, empfehlen wir Ihnen die Abhilfe aus unseren beiden FAQs:
  • "Wie kann STEP 7 installiert werden, wenn die Installation mit einem InstallShield-Fehler abgebrochen wird?" (Beitrags-ID: 17420236),
  • "Standardeigenschaften der DCOM-Schnittstelle unter MS Windows XP" (Beitrags-ID: 16503255).

Sollten die beiden genannten FAQs nicht zum Erfolg führen, empfehlen wir Ihnen die weiteren folgenden Maßnahmen:

  • Leeren Sie alle Temp-Verzeichnisse auf Ihrem System.
  • Geben Sie in Windows bei "Start > Ausführen..." die Anweisung "msiexec /unreg" ein und klicken Sie auf OK.
  • Wiederholen Sie den Schritt mit der Anweisung ""msiexec /regserver".
  • Löschen Sie das Verzeichnis ...\Installshield\driver\8 (falls vorhanden).
  • Öffnen Sie die Datei ISScript8.Msi und folgenden Sie den Bildschirmanweisungen. Diese Datei finden Sie auf der STEP 7 CD unter dem Verzeichnis "IS".

Danach können Sie STEP 7 über das Setup-Programm (Setup.exe) installieren.

14 Meldung: "Interner OLE-Fehler 256:26"
Sollte diese Meldung während oder nach der Installation der STEP 7 Software erscheinen, oder auch beim Öffnen des SIMATIC Manager bzw. beim Öffnen von STEP 7-Bausteinen, so empfehlen wir Ihnen den FAQ:
  • Hinweise zur Fehlermeldung 256:26 "Es ist eine interner OLE-Fehler aufgetreten" (Beitrags-ID: 10208766)

Weitere Informationen finden Sie auch in der Liesmich-Datei von STEP 7 V5.5. Diese Datei finden Sie

  • auf der STEP 7 CD im Verzeichnis "STEP7\Disk1" (Datei: LIESMICH.WRI),
  • oder nach der Installation von STEP 7 in Windows unter "Start > SIMATIC > Information > Deutsch > STEP 7 - Liesmich".

Ergänzende Suchbegriffe
Systemvoraussetzung, Systemleistung, Setup

 Beitrags-ID:24059046   Datum:2012-01-04 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour