visualizza l'elenco degli articoli
STEP 7 -- Messa a punto dell'ambiente di sviluppo -- Installazione e upgrade del software
Quali licenze sono necessarie per effettuare l'upgrade di STEP 7 dalla versione V5.x o V10.5 alla versione TIA Portal V11?
Quale software SIMATIC si può installare in sistemi operativi a 64 bit?
Perché a causa di NCM non è possibile installare STEP 7?
Informazioni sull'argomento "Installazione ed aggiornamento del software"
Come si può disinstallare completamente lo STEP 7, compresi tutti i package software?
Avvertenze e consigli per l'installazione e l'aggiornamento del software in STEP 7
Come si può aggiornare il Catalogo hardware senza accesso diretto a Internet?
Come si può aggiornare il catalogo hardware STEP 7 con STEP 7 V5.2 e successive?
Come si può lavorare con due versioni diverse di STEP7 su un computer?
Di quali impostazioni e misure occorre tener conto in riferimento allo InstallShield nell'installazione dello STEP 7?
Come è possibile eliminare la causa del messaggio "Please restart Windows before installing new programs" (Windows XP/2000/Vista)?
Perché l'upgrade software attuale non può essere installato?
Di quali requisiti occorre tenere conto per l'installazione di STEP 7 versione 5.5?
STEP 7 -- Informazioni di prodotto -- Descrizione di sistema
Dove sono memorizzati in STEP 7 V11 (TIA Portal) e in V5.5 (SIMATIC Manager) i blocchi standard e le istruzioni?
Quali differenze esistono nel funzionamento della tastiera fra STEP 7 Basic V10.5, V11 e STEP 7 V5.5?
Di quali requisiti occorre tenere conto per l'installazione di STEP 7 versione 5.5?
A cosa occorre fare attenzione in relazione alla conversione di programmi TI in programmi S7?
Quali sono le differenze più importanti tra STEP 7 Lite e STEP 7 / STEP 7 Professional?
Quali funzioni di sistema si possono utilizzare per la copia di dati e di quali differenze occorre tenere conto tra i singoli SFC?
Quali differenze sussistono nella struttura del programma tra STEP7 e STEP5?
Come si può leggere in STEP 7 V5.5 i dati identificativi (ad es. il numero di serie della MMC) con SFC 51?
IEC 61131-3 e SIMATIC S7
Perché dopo l'installazione dello STEP 7 Versione V5.4 non è più possibile con un PC adapter / TS adapter stabilire una connessione online?
Quali indicazioni sono necessarie al Technical Support per evadere le richieste relative a SIMATIC STEP 7?
Di quali requisiti occorre tenere conto per l'installazione di STEP 7 versione 5.5?
Numero di ordinazione:

Avvertenze di configurazione
Nella tabella seguente sono chiariti i requisiti che occorre rispettare per l'installazione di STEP 7 versione 5.5. Prima dell'installazione del software STEP 7 occorre tener conto dei seguenti punti.

  1. Requisiti hardware
  2. Requisiti software
  3. Sistemi operativi non supportati
  4. Compatibilità con altri prodotti software
  5. Impegno di memoria
  6. Diritti utente
  7. Installazione di una versione di STEP 7 già esistente
  8. Installazione di STEP 7 Professional Edition 2010

Inoltre la tabella descrive alcuni rimedi se durante o dopo l'installazione compare una interruzione o segnalazioni di errore.

  1. Segnalazione: "Eseguire un nuovo avviamento prima di installare ulteriori programmi"
  2. Segnalazione: "257:5 Uno o più oggetti di tipo non possono essere rappresentati. ..."
  3. Segnalazione: "RUNTIME ERROR 9 - Subscript out of range"
  4. Segnalazione: "Run Time Error 53" o "Run Time Error 53"
  5. Segnalazione: "ScriptEngine troppo vecchio"
  6. Segnalazione: "Errore OLE interno 256:26"

Requisiti e rimedi per l'installazione di STEP 7 versione 5.5
 
N. Requisiti / Rimedi
1 Requisiti hardware
Fare attenzione che per STEP 7 versione 5.5 è necessaria una maggiore configurazione di memoria. Per STEP 7 V5.5
  • sotto Windows XP Professional il PC necessita almeno di 512 MB RAM ed un processore con almeno 600 MHz (si consiglia un'espansione di memoria di 1 GB),
  • sotto Windows Server 2003 il PC necessita di almeno 1 GB RAM ed un processore con almeno 2,4 GHz,
  • sotto Windows 7 necessita di almeno 1 GB RAM e un processore con almeno 1 GHz (si consiglia un'espansione di memoria di 2 GB).
2 Requisiti software
STEP 7 versione 5.5 è rilasciato per i seguenti sistemi operativi:
  • MS Windows 7 32 bit Ultimate, Professional e Enterprise (installazione standard) con o senza SP1,
  • *MS Windows 7 64 bit Ultimate, Professional e Enterprise con o senza SP1,
  • *MS Windows Server 2008 R2 (64 bit) con o senza SP1,
  • MS Windows XP Professional SP2 o SP3,
  • MS Windows Server 2003 SP2 / R2 SP2 Standard Edition come stazione di lavoro.

Il software STEP 7 è rilasciato per Windows XP Professional 32 bit. L'installazione sotto Windows XP Professional X64 (64 bit edition) non è possibile.

*A partire da STEP 7 V5.5+SP1 (o superiore)

Internet Explorer
Serve Internet Explorer 6.0 (o superiore).

Ulteriori informazioni si trovano anche nella nostra FAQ "Compatibilità delle versioni di STEP 7 con i sistemi operativi Windows" nell’articolo con ID: 8250891.

3 Sistemi operativi non supportati
Windows 95 / 98 / Me / NT / Windows 2000 e Windows Vista non sono più supportati. La modalità Windows XP in Windows 7 non è rilasciata.
4 Compatibilità con altri prodotti software
Informazioni sull'argomento si trovano nella nostra FAQ "Compatibilità tra i package software SIMATIC ed i sistemi operativi Windows e STEP 7 V5.5?", nell’articolo con ID: 18734363.
5 Impegno di memoria
STEP 7 V5.5 necessita di ca. 650 ... 900 MB di memoria libera sul disco.

I sistemi operativi Windows supportati necessitano per il file di swap, in funzione della configurazione della memoria, di ulteriore spazio di memoria libero sul disco (di norma sul disco C:). Si deve mantenere libero un valore doppio della memoria principale (esempio: con una configurazione di memoria di 512 MB servono ancora 1024 MB di spazio di memoria libera sul disco per il file di swap dopo l'installazione di STEP 7). A seconda della dimensione del progetto può essere necessario che ad esempio nella copia dell'intero progetto occorra un file di swap più grande (il doppio della dimensione del progetto sul disco). Se la dimensione del file di swap scelta è troppo piccola, si può arrivare a situazioni di errore (in determinate circostanze al blocco del programma). Altre applicazioni Windows che girino in contemporanea con STEP 7 V5.5 (ad es. MS Word) richiedono ulteriore spazio di memoria per il file di swap.

Ulteriori informazioni sull'impostazione della memoria di lavoro virtuale sotto i sistemi operativi Windows si trovano nell’articolo con ID: 20440472.

6 Diritti utente
Al contrario delle versioni precedenti di STEP 7, da STEP 7 V5.3 si può effettuare il login solo come utente (nessun guest login), per poter lavorare con STEP 7 sotto Windows 2003/XP/7. Per l'installazione del software STEP 7 e anche per la predisposizione di unità tramite l'applicazione "Imposta interfaccia PG/PC" si devono però avere i diritti di amministratore. Per l'impiego di package opzionali tenere conto delle autorizzazioni necessarie per i singoli package opzionali.

Avvertenze

  • L'eseguibilità con diritti utente è rilasciata solo per STEP 7. Per i package opzionali non è garantito l'esercizio con diritti utente. A tale scopo possono essere necessari diritti di amministratore o di utente principale.
  • Dopo l'installazione/disinstallazione di nuovo hardware il computer deve essere avviato almeno una volta direttamente con i diritti di amministratore.
7 Installazione di una versione di STEP 7 già esistente
STEP 7 versione 5.5 può essere installato su un'installazione esistente di STEP 7 V5.1, V5.2, V5.3 o V5.4. Le versioni precedenti di STEP 7 così come i package opzionali installati non devono normalmente essere disinstallati. Fare però attenzione che con STEP 7 versione 5.3 non sono più supportati vecchi sistemi operativi (Windows 95/98/ME). In determinate circostanze è necessario aggiornare il sistema operativo (vedi il punto 2 "Requisiti software"). Per l'installazione di STEP 7 V5.5 Upgrade è necessaria una licenza valida di STEP 7 V3.x, V4.x, V5.0, V5.1, V5.2, V5.3 o V5.4.

Prima dell'aggiornamento del sistema operativo eseguire un backup delle proprie autorizzazioni/licenze.

Avvertenza
Non è possibile al contrario installare una versione STEP 7 precedente (ad es. V5.2 o V5.3) su una versione di STEP 7 (V5.5) successiva. Se sul computer è installata la versione 5.5 e per determinati motivi si deve ritornare alla versione 5.4, prima dell'installazione occorre disinstallare completamente STEP 7. Tenere conto qui della nostra FAQ "Disinstallazione completa di STEP 7 inclusi tutti i package software", nell’articolo con ID: 189025.

8 Installazione di STEP 7 Professional Edition 2010
STEP 7 Professional contiene i componenti STEP 7, S7-GRAPH, S7-SCL e S7-PLCSIM. Esso è dotato di un setup generale e di una propria autorizzazione/licenza. Se sul computer è già installato un software STEP 7, serve uno dei seguenti package software:
  • STEP 7 Professional Upgrade
    Può essere installato sopra STEP 7 Professional Edition 01/2000, 08/2000, 08/2001, 12/2002, 2004 o 2006 (si devono installare le corrispondenti autorizzazioni/licenze).
  • STEP 7 Professional Powerpack
    Può essere installato sopra un pacchetto base STEP 7 V3.x, V4.x, V5.0, V5.1, V5.2, V5.3, V5.4 o V5.5 (si devono installare le corrispondenti autorizzazioni/licenze). Solo con il Powerpack si può passare da STEP 7 a STEP 7 Professional.
9 Segnalazione: "Eseguire un nuovo avviamento prima di installare ulteriori programmi"
Se dopo l'installazione di STEP 7 compare la segnalazione di errore descritta sopra sebbene il PC sia stato già riavviato, si raccomanda la FAQ:
  • Come si può eliminare la causa della segnalazione "Eseguire un nuovo avviamento prima di installare ulteriori programmi" (Windows XP/2000)?
    (Articolo con ID: 8861819).
10 Segnalazione: "257:5 Uno o più oggetti di tipo non possono essere rappresentati. ..."
La segnalazione di errore in alto viene completata con un secondo testo di errore e fa riferimento al server o ad un file che STEP 7 non ha potuto trovare o riconoscere. Si potrebbe trattare di un'installazione errata o di un conflitto di versioni. Si raccomanda la seguente FAQ:
  • "Come si può eliminare la segnalazione di errore 257:5?"
    (Articolo con ID: 18832840).

Questa FAQ contiene una tabella con testi di errore addizionali che possono comparire in questo contesto. Per ogni testo di errore c'è una descrizione della causa ed il corrispondente rimedio.

11 Segnalazione: "RUNTIME ERROR 9 - Subscript out of range"
Se all'avvio automatico del setup dal CD di installazione STEP 7 compare la segnalazione: "RUNTIME ERROR 9 - Subscript out of range", allora probabilmente sul computer in C:\ si trova il file "INSTDUMP.TMP" con una data vecchia. Questo file è stato creato da un setup precedente. Esso viene generato se il setup non è stato concluso correttamente (ad es. blocco del PC/PG o errore durante l'installazione).

Rimedio
Cancellare il file "INSTDUMP.TMP", che si trova direttamente sul drive "C:\".

12 Segnalazione: "Run Time Error 53" o "Run Time Error 53"
In alcuni casi i drive CD-ROM o DVD hanno problemi nella lettura e nell'estrazione di file di installazione dal CD STEP 7. Questa segnalazione compare durante l'avviamento del setup da CD con un drive CD-ROM esterno. Se è possibile ricevere un nuovo driver del CD-ROM da parte del fornitore, allora si dovrebbe eventualmente sostituire il driver in modalità 16 bit con un driver in modalità 32 bit. In questo modo si può eliminare questo comportamento. In caso contrario procedere come segue.
  • copiare il contenuto del CD su un disco locale o di rete ed avviare da questo il setup,
  • se questo non è possibile, si può anche avviare il setup per STEP 7 o NCM direttamente dalla rispettiva directory.

Ulteriore motivo
Se il setup viene eseguito su un sistema operativo sul quale non è installata alcuna lingua standard (ad es. DE, EN, FR), allora può comparire anche la segnalazione "Run Time Error: 53" perché i diversi file a causa della tabella dei caratteri ASCII dipendenti dalla lingua, non possono essere letti.

Rimedio

  • Copiare il contenuto del CD su un drive locale o di rete e cancellare tutti i file che contengono tali caratteri ASCII. Poiché questi caratteri normalmente si trovano per lo più nei file *.PDF allegati, il software dovrebbe poter essere installato.
  • Per l'installazione del software impostare il proprio sistema operativo su una lingua standard (DE, EN, FR).
13 Segnalazione: "ScriptEngine troppo vecchio"
Se l'installazione del software STEP 7 dovesse interrompersi con la segnalazione "ScriptEngine troppo vecchio", si raccomandano i rimedi contenuti nelle nostre due FAQ:
  • "Come si può installare STEP 7, se l'installazione viene interrotta con un errore InstallShield?" (Articolo con ID: 17420236),
  • "Proprietà standard dell'interfaccia DCOM sotto Windows XP" (Articolo con ID: 16503255).

Se le due FAQ non dovessero portare ad una soluzione, si raccomandano le ulteriori misure seguenti.

  • Svuotare tutte le directory Temp nel sistema.
  • In Windows con "Start > Esegui..." digitare l'istruzione "msiexec /unreg" e fare clic su OK.
  • Ripetere l'operazione con l'istruzione ""msiexec /regserver".
  • Cancellare la directory ...\Installshield\driver\8 (se presente).
  • Aprire il file ISScript8.Msi e seguire le istruzioni sullo schermo. Questo file si trova sul CD STEP 7 sotto la directory "IS".

Poi è possibile installare STEP 7 tramite il programma di setup (Setup.exe).

14 Segnalazione: "Errore OLE interno 256:26"
Dovesse comparire questa segnalazione durante oppure dopo l'installazione del software STEP 7 o anche all'apertura del SIMATIC Manager o all'apertura di blocchi STEP 7, si raccomanda questa FAQ:
  • Avvertenze sulla segnalazione di errore 256:26 "È comparso un errore OLE interno" (nell’articolo con ID: 10208766)

Ulteriori informazioni si trovano nel file Readme di STEP 7 V5.5. Questo file si trova

  • sul CD STEP 7 nella directory "STEP7\Disk1" (File: README.WRI),
  • o dopo l'installazione di STEP 7 in Windows sotto "Start > SIMATIC > Informazioni > Inglese > STEP 7 - Readme".

Ricerca complementare
Requisiti di sistema, potenzialità di sistema, setup

 Articolo con ID:24059046   Data:2012-04-18 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour