Mostrar lista de artículos
WinCC -- Configurar Tag Logging -- Parametrizar Tag Logging
¿Cómo puedo aumentar el Timeout para arrancar y cerrar el Alarm Logging / Tag Logging?
¿Cómo se pueden poner los botones de la barra de herramientas del "Online Trend Control" sobre botones externos?
¿Por qué al seleccionar una ventana de curvas no se recibe ningún dato a pesar haber seleccionado la opción "Lectura inmediata de los datos desde el archivo"?
¿Qué Smart Tools se tienen en el WinCC?
¿Qué diferentes tipos de variantes de licencias para variables existen?
¿Por qué no se pueden borrar las variables de archivo en el editor del Tag Logging?
¿Cuál es el significado del parámetro "Asignación de variables" para una variable de proceso dentro del Tag Logging ?
¿Cómo se pueden realizar en el PC de configuración modificaciones de un proyecto, cuando mientras tanto se deben recoger y archivar los valores de proceso existentes en el PC del cliente?
¿Cómo se pueden ajustar simultáneamente los parámetros de archivo de varias variables de archivo?
¿Qué modificaciones se pueden realizar al configurar el WinCC Tag Logging?
¿Cómo se puede conseguir en el WinCC Tag Logging unos ciclos de archivo de menos de 500 ms?
¿Cómo puede utilizarse el SFB37 (AR_SEND) para implementar el archivo de variables de proceso en el WinCC Tag, controlado por el proceso?
¿Cómo se usa el SFB37 (AR_SEND) para la archivación por proceso de los valores de proceso en los archivos del WinCC Tag Logging?
¿Qué modificaciones se pueden realizar al configurar el WinCC Tag Logging?
Referencia:

Indicaciones de configuración:

  • Renombrar las variables de archivo
    • La consecuencia de renombrar una variable de archivo en las versiones de WinCC anteriores al WinCC V6 es que, en el siguiente arranque del Runtime, se crea internamente un nuevo archivo vacío con un nombre nuevo dentro de la base de datos Runtime. Ya no se puede acceder con las herramientas estándar de WinCC (Online Trend Control / Online Table Control) al archivo con el nombre antiguo, ya que este nombre antiguo de la variable no se puede seleccionar.
    • A partir del WinCC V6, es posible renombrar el nombre de las variables de archivo, ya que no se accede internamente a éste a través de su nombre, sino a través de un número ID.
  • Modificaciones en los parámetros para una variable de archivo
    Se pueden realizar modificaciones en los parámetros para una variable de archivo (por ejemplo, modo de recogida, ciclo de recogida, factor para el archivo, ciclo de archivo ... ), sin que se pierdan los datos ya existentes.
  • Modificaciones en la configuración de archivo
    Si se realizan modificaciones en la configuración de archivo (tamaño del archivo, instante del cambio de segmento, etc.), bajo ciertas circunstancias se sobrescriben datos de la base de datos RT en función de los nuevos ajustes realizados en el archivo circular. Si se ha configurado un Backup de los datos (a partir del WinCC V6), se dispone de la posibilidad de que estos datos guardados se conecten de nuevo con la base de datos.

Advertencia:
Evite la configuraciones Online en el Alarm Logging y el Tag Logging.
Las modificaciones de configuración en el Runtime pueden provocar que aumente de forma considerable la memoria necesaria en el disco duro. Debido a este aumento adicional de memoria, ya no se dispone del rango de tiempo máximo configurado para el proceso de archivo.

Atención:

  • En los archivos circulares anteriores del WinCC V6, no se dispone normalmente de la funcionalidad de Backup.
  • Un cambio de la fecha/hora del sistema puede provocar que se sobrescriban datos en el archivo circular de la base de datos Runtime.

 Nr. de identificación (ID):24059019   Fecha:2006-11-13