|
Avvertenze di configurazione La figura seguente descrive la configurazione hardware così come il collegamento degli apparecchi:

Figura 01
Di principio ci sono due possibilità:
- Configurazione del PC come PROFINET IO Controller e collegamento del link come PROFINET Device. Poi con un client OPC si può accedere tramite connessioni S7 di routing a CPU collegate a PROFIBUS. L'accesso agli slave DP e agli slave I avviene tramite il master DP.
- Configurazione del PC come PC Station e collegamento del link come gateway. Poi con un client OPC si può accedere tramite connessioni S7 di routing a CPU collegate a PROFIBUS. Non è possibile accedere agli slave DP e agli slave I.
Così si configura lo IWLAN/PB Link opp. IE/PB Link come PROFINET Device
|
N. |
Modo di procedere |
|
1 |
Con STEP 7 opp. NCM PC creare un nuovo progetto con una PC Station. |
|
2 |
Nel SIMATIC Manager tramite il menù "PLC > Modifica il nodo Ethernet..." assegnare allo IE/PB Link opp. IWLAN/PB Link un nome apparecchio ed un indirizzo IP.

Figura 02
|
|
3 |
Aprire la Configurazione hardware della PC-Station. Tramite drag & drop inserire il server opp. PC ed una scheda di rete IE nella PC-Station.

Figura 03
|
|
4 |
Nella PC-Station fare clic con il tasto destro del mouse sulle schede di rete IE e scegliere il menù "Inserisci sistema PROFINET IO", per aggiungere un nuovo sistema PROFINET IO.

Figura 04
|
|
5 |
Nel Catalogo hardware sotto "PROFINET IO > Gateway" scegliere lo IE/PB Link opp. IWLAN/PB Link e inserirlo tramite drag & drop nel sistema PROFINET IO. Lo IE/PB Link opp. IWLAN/PB Link risulta così configurato come PROFINET IO-Device.

Figura 05
|
|
6 |
Nel dialogo delle proprietà dello IE/PB Link opp. IWLAN/PB Link registrare il nome apparecchio e l'indirizzo IP che già sono stati associati al apparecchio.

Figura 06
|
|
7 |
Configurare i DP-Slave sul sistema master PROFIBUS DP. In questo esempio una CPU S7-300 viene configurata come slave DP.

Figura 07
|
|
8 |
Memorizzare e compilare la configurazione. Poi caricare le configurazioni nella PC-Station opp. nel controllore, se si impiega un S7-300 opp. S7-400 come PROFINET IO-Controller.
Avvertenza
Fare attenzione che lo I-Slave necessita di una configurazione separata. |
|
9 |
Con un client OPC è possibile tramite PROFINET IO accedere agli ingressi e uscite dello slave PROFIBUS.

Figura 08
Avvertenza
Fare attenzione che gli ingressi e le uscite sono scambiati. Se nella slave si scrive sulla base di uscita 0, nel client OPC occorre interrogare il byte di ingresso 0 per ottenere i dati. |
Progetto STEP 7
PN IO.zip ( 502 KB )
Avvertenza
Se un IE/PB Link configurato come gateway deve essere impiegato come PROFINET IO-Device, allora lo IE/PB Link deve dapprima tramite la diagnostica NCM (Diagnostica speciale) essere resettato sulle impostazioni di fabbrica prima che esso venga configurato come PROFINET IO-Device.
Non è possibile il reset nel SIMATIC Manager tramite il menù "PLC > Modifica il nodo Ethernet...".
Così si configura come gateway un IWLAN/PB Link opp. IE/PB Link
|
N. |
Modo di procedere |
|
1 |
Con STEP7 opp. NCM PC creare un nuovo progetto con una PC-Station. |
|
2 |
Aprire la Configurazione hardware della PC-Station. Tramite drag & drop inserire il server OPC ed una scheda di rete IE nella PC-Station (vedi la Figura 03). |
|
3 |
Nel SIMATIC Manager tramite il menù "PLC > Modifica nodo Ethernet..." assegnare allo IE/PB Link opp. IWLAN/PB Link un indirizzo IP (vedi la Figura 02). |
|
4 |
Inserire nel progetto come nuovo oggetto una stazione SIMATIC S7-300. |
|
5 |
Aprire la Configurazione hardware della stazione SIMATIC S7-300. |
|
6 |
Non inserire alcun rack, ma bensì nel Catalogo hardware sotto "SIMATIC 300 > Gateway" scegliere lo IE/PB-Link opp. IWLAN/PB Link. Inserire l'apparecchio tramite drag & drop direttamente sul posto connettore 0.
Nella Configurazione hardware registrare l'indirizzo IP già associato ed un indirizzo PROFIBUS per lo IE/PB Link opp. IWLAN/PB Link.

Figura 09
|
|
7 |
Configurare tutti gli apparecchi per il server opp. PC progettare la connessione S7 per lo scambio dati tra PC-Station e S7-300 Station, che è collegata al PROFIBUS. In questo esempio viene progettata una connessione PC specificata e progettata unilateralmente.
Come partner di connessione del server OPC indicare la CPU S7-300.

Figura 10
|
|
8 |
Caricare tutte le configurazioni nel controllore, nella PC-Station e nello IE/PB Link opp. IWLAN/PB Link. |
|
9 |
Con un client OPC, tramite la connessione S7 progettata, si può accedere ai dati degli apparecchi sul PROFIBUS.

Figura 11
|
Progetto STEP 7
S7_Connection.zip ( 485 KB )
Avvertenza Se un IE/PB Link configurato come PROFINET IO-Device essere impiegato e configurato come gateway, allora lo IE/PB Link tramite la diagnostica NCM (Diagnostica speciale) deve essere resettato sulle impostazioni di fabbrica prima che esso venga configurato come gateway. Non è possibile un reset nel SIMATIC Manager tramite il menù "PLC > Modifica nodo Ethernet...".
Ulteriori informazioni
- Come si mette in servizio uno IWLAN/PB Link PN IO, si trova nel manuale "Gateway IWLAN/PB Link PN IO" nell’articolo con ID: 21379908.
- Come si mette in servizio uno IE/PB Link PN IO, si trova nel manuale "Gateway IE/PB Link PN IO per Industrial Ethernet" nell’articolo con ID: 19299692.
|