Indicaciones de configuración: Al contrario que el método de avisos a través de bits , los avisos Alarm_S están basados en el método de números de aviso. Los avisos Alarm_S no se configuran normalmente en el WinCC flexible. La configuración y programación se realiza exclusivamente en el STEP 7 o el SIMOTION Scout. La ventaja de esto es que los textos de aviso se pueden utilizar en diferentes equipos de visualización, pero sólo se introducen una sola vez.
En la configuración de los avisos en el STEP 7 o el SIMOTION, se pueden insertar textos de aviso sencillos sin más formato o utilizar la configuración de avisos específica de cada equipo. Dependiendo del equipo de servicio, se pueden mostrar textos parpadeantes y configurar textos informativos adicionales.
Requerimientos:
- Proyecto de SIMOTION Scout
- WinCC flexible ES + RT (a partir del WinCC flexible 2005)
- Proyecto de STEP 7 con una estación HMI y otra estación SIMOTION integradas
Indicación: Con el WinCC flexible 2005, sólo están liberadas o son compatibles algunas versiones del software SIMOTION Scout, las cuales se indican en la página del Customer Support con número ID 22055368.
Configuración de los avisos Alarm_S en el SIMOTION SCOUT
| Nº |
Procedimiento |
| 1 |
Inserción de los avisos Alarm_S
- Abra el editor de configuración de avisos en el SIMOTION Scout, desde la opción "Sistema destino -> Configuración de avisos".
- Seleccione el diálogo "Alarm_S" arriba a la izquierda.
- Pulse el botón "Nuevo", para insertar un aviso Alarm_S.
  Figura 01
|
| 2 |
Inserción de símbolos, textos de aviso y cadenas de formato
|
Símbolo |
Significado |
Zona de valores |
Valor pordefecto |
| @ |
Comienzo de cadena de formato |
- |
- |
| Pwn |
Número de valor de proceso (opcional) |
1-4 |
1 |
| Typ |
Tipo de valor de proceso (opcional) |
Consulte la tabla 02 |
I |
| %width |
Ancho del campo de señalización en el OP |
- |
- |
| .precision |
Número de posiciones decimales (opcional con formato = "f" ) |
- |
- |
| format |
Modo de representación del valor de proceso |
Consulte la tabla 03 |
- |
| @ |
Final de cadena de formato |
- |
- |
Tabla 01 - Resumen de los valores de seguimiento
Para "Typ (Tipo)", se admiten los siguientes valores:
| Tipo |
Significado |
| "b" o "B" |
BOOL |
| "y" o "Y" |
BYTE |
| "c" o "C" |
CARACTER |
| "w" o "W" |
WORD |
| "i" o "I" |
INTEGER |
| "x" o "X" |
DWORD |
| "d" o "D" |
DINT |
| "r" o "R" |
REAL |
Tabla 02 - Typ
Pata "Format (Formato)", se admiten los siguientes valores:
| Formato |
Representación |
| "d" |
Decimal con signo |
| "u" |
Decimal sin signo |
| "X" |
Hexadecimal |
| "f" |
Coma fija con signo |
| "b" |
Binario |
| "s" |
Cadena de caracteres (STRING ANSI) |
Tabla 03 - Format |
| 3 |
Configuración del aviso Alarm_S
- Seleccione el tipo "aviso de error" o "aviso de servicio".
- Asigne al aviso una clase de señalización Alarm_S.
  Figura 02
Advertencia:
El campo de selección "Señalización en equipo HMI" posibilita la protocolización de los avisos en el WinCC flexible Runtime. |
Activación del aviso Alarm_S mediante la llamada a las funciones del sistema _alarmS (aviso sin capacidad de acuse) y _alarmSq (aviso con capacidad de acuse)
| Nº |
Procedimiento |
| 1 |
Inserción de las funciones del sistema
- Inserte una unidad de programa ST.
- En la parte de interfase, declare variables globales y una estructura de programa.
- En la parte de programa, inserte la llamada a la función del sistema "_alarmS" o "_alarmSq".
Parámetro de las funciones de sistema "_alarmS" y "_alarmSq":
Valor de retorno (DWORD):= _alarmS (señal de aviso (BOOL), símbolo Alarm_S, valor de seguimiento);
  Figura 03
|
| 2 |
Inserción del programa en el sistema de ejecución Inserte el programa en las tareas de segundo plano del sistema de ejecución de la CPU. |
Señalización de los avisos Alarm_S y los avisos TO en el WinCC flexible Runtime
Download: En el anexo 1 se dispone del proyecto de STEP 7 con el control SIMOTION integrado y la estación HMI WinCC flexible.
Anexo 1:Alarm_S_SIMOTION.zip ( 3823 KB )
Funcionalidad y condiciones del test: En la siguiente tabla se muestran los componentes, con los que se ha creado este artículo y se ha comprobado la funcionalidad descrita:
| Componentes |
Denominación y versión del producto |
| Sistema operativo del PC |
Microsoft Windows XP + SP2 |
| Herramientas estándar |
SIMOTION Scout V4.0 |
| Herramientas de ingeniería |
STEP 7 V5.4 + SP1 |
| Software HMI |
WinCC flexible 2005 + SP1 |
| Sistema de visualización y servicio |
- |
Conceptos de búsqueda:
SIMOTION TO, avisos de diagnóstico SIMOTION, avisos de diagnóstico, método de avisos, avisos del sistema
|