Beitragsliste anzeigen
WinCC flexible ES -- HMI Projektierung erstellen -- Alarme und Meldungen projektieren
Wie lassen sich Fehlermeldungen eines Frequenzumrichters (SINAMICS und MICROMASTER) in ein WinCC flexible bzw. WinCC (TIA Portal) Projekt einfügen?
Wie lässt sich an einem WinCC flexible Bediengerät der aktuelle Status der CPU visualisieren?
Meldeindikator trotz Zählerstand Null weiterhin angezeigt
Wie wird eine Sound-Datei über ein Skript in der WinCC flexible PC Runtime gestartet werden?
Wie lässt sich eine Direktverbindung zwischen HMI Panel und Frequenzumrichters (SINAMICS und Micromaster) herstellen?
Wie kann in WinCC flexible die Bitnummer für die "Triggeradresse", dass Bit "Quittiervariable Schreiben" sowie das Bit "Quittiervariable Lesen" für die Erstellung von Bitmeldungen ermittelt werden?
Welche Projektierungsschritte müssen in SIMOTION SCOUT und WinCC flexible vorgenommen werden, damit Alarm_S-Meldungen und technologische Alarme in der WinCC flexible Runtime angezeigt werden?
Wie können auf einem WinCC flexible Bediengerät ALARM_S oder ALARM_D-Meldungen mit Prozesswerten (sog. Begleitwerten) angezeigt werden?
Wie werden Meldungen in WinCC flexible zur Anzeige gebracht?
Wie kann unter WinCC flexible bei einem Touch-Bediengerät die ACK-Taste ausgewertet werden?
Wie können Systemfehlermeldungen einer SIMATIC S7-300 / 400 in WinCC flexible angezeigt werden?
Wie können die Systemmeldungen von SIMATIC WinCC flexible in der Projektierung angezeigt bzw. geändert werden?
Wie können in WinCC flexible die ProTool Standard-Meldefenstereinstellung nachgestellt werden?
Wie können in WinCC flexible Störmeldungen über die SPS quittiert werden?
Warum werden Meldungen am Meldedrucker nicht ausgegeben?
Warum wird die "Meldungsanzeige" nicht im Vordergrund angezeigt, sondern von Bildobjekten überdeckt?
Warum werden unter WinCC flexible keine Meldungen aus dem S7-Diagnosepuffer angezeigt?
Wie kann der Diagnosepuffer in WinCC flexible zur Anzeige gebracht werden?
Welche Einstellungen sind vorzunehmen, um Meldeereignisse ab einem vorgegebenen Zeitpunkt anzeigen zu lassen?
Wie können in WinCC flexible Meldungen mit extern vorgegebenen Texten als Massendaten angelegt und mit Excel weiterverarbeitet werden?
Welche Projektierungsschritte müssen in SIMOTION SCOUT und WinCC flexible vorgenommen werden, damit Alarm_S-Meldungen und technologische Alarme in der WinCC flexible Runtime angezeigt werden?
Bestellnummer:

Konfigurationshinweis:
Entgegen dem Bitmeldeverfahren beruhen die Alarm_S-Meldungen auf dem Meldenummernverfahren. Alarm_S-Meldungen werden grundsätzlich nicht in WinCC flexible projektiert. Die Projektierung bzw. Programmierung wird ausschließlich in STEP 7 bzw. im SIMOTION Scout vorgenommen. Der Vorteil ist, dass die Meldetexte auf verschiedenen Anzeigegeräte genutzt werden können, aber nur einmal eingeben werden müssen.

Bei der Meldungsprojektierung in STEP 7 bzw. SIMOTION können Sie entweder einfache Meldetexte ohne weitere Formatierung eingeben oder auch die Möglichkeiten einer gerätespezifischen Meldungsprojektierung nutzen. Je nach Anzeigegerät können Sie dann z.B. auch blinkende Texte darstellen und zusätzliche Infotexte projektieren.

Voraussetzung:

  • SIMOTION Scout Projekt
  • WinCC flexible ES + RT (ab WinCC flexible 2005)
  • STEP 7-Projekt mit integrierter HMI- und SIMOTION-Station

Anmerkung:
Mit WinCC flexible 2005 sind nur bestimmte SIMOTION Scout Software-Versionen kompatibel bzw. freigegeben, die unter Beitrags-ID 22055368 angegeben sind.

Konfigurieren von Alarm_S-Meldungen im SIMOTION SCOUT
 
Nr. Vorgehensweise
1 Alarm_S Meldungen hinzufügen
  • Öffnen Sie den Meldeprojektierungseditor im SIMOTION Scout über "Zielsystem > Meldungen projektieren".
  • Markieren Sie links oben im Dialog "Alarm_S".
  • Betätigen Sie die Schaltfläche "Neu", um eine Alarm_S-Meldung einzufügen.


Bild 01

2 Symbol, Meldetext und Formatstring einfügen
  • Geben Sie der Alarm_S-Meldung ein Symbol. Der symbolische Name wird zum Auslösen der Alarm_S-Meldung über das ST-Programm benötigt.
  • Fügen Sie Ihren Meldetext ein.
  • Wenn Sie folgenden Formatstring in den Meldetext eingeben, können Sie der Meldung auch einen Prozesswert als Begleitwert übergeben.

    Zusammensetzung des Formatstrings:

    @[Pwn][Typ]%width[.precision]format@

Symbol

Bedeutung

Wertebereich

Default

@ Formatstring Beginn - -
Pwn Prozesswertnummer (optional) 1-4 1
Typ Typ des Prozesswertes (optional) Siehe Tabelle 02 I
%width Breite des Anzeigefeldes am
HMI-Gerät
- -
.precision Anzahl der Nachkommastellen
(optional bei format = "f" )
- -
format Darstellungsart des Prozesswertes Siehe Tabelle 03 -
@ Formatstring Ende - -
Tabelle 01 - Zusammensetzung der Begleitwerte

Für "Typ" sind folgende Werte erlaubt:
 

Typ Bedeutung
"b" oder "B"  BOOL
"y" oder "Y" BYTE
"c" oder "C" CHARACTER
"w" oder "W" WORD
"i" oder "I" INTEGER
"x" oder "X" DWORD
"d" oder "D" DINT
"r" oder "R" REAL
Tabelle 02 - Typ  

Für "format" sind folgende Werte erlaubt:
 

format Darstellung
"d" dezimal mit Vorzeichen
"u" dezimal ohne Vorzeichen
"X" hexadezimal
"f" Festpunktzahl mit Vorzeichen
"b" binär
"s" Zeichenkette (ANSI String)
Tabelle 03 - Format
3 Alarm_S Meldung projektieren
  • Wählen Sie den Meldungstyp "Störmeldung" bzw. "Betriebsmeldung".
  • Weisen Sie der Meldung eine Alarm_S Anzeigeklasse zu.


Bild 02

Hinweis:
Das Auswahlfeld "Ausdruck am HMI" ermöglicht das Protokollieren der Meldungen in der WinCC flexible Runtime.

Auslösen der Alarm_S Meldung durch den Aufruf der Systemfumktionen _alarmS (nicht quittierpflichtige Meldung) und _alarmSq (quittierpflichtige Meldung)
 
Nr. Vorgehensweise
1 Systemfunktionen hinzufügen
  • Ergänzen Sie eine ST-Programmeinheit.
  • Deklarieren Sie im Interfaceteil globale Variablen und eine Programmstruktur.
  • Ergänzen Sie im Programmteil den Aufruf der Systemfunktion "_alarmS" oder "_alarmSq".

Parameter der Systemfunktion "_alarmS" und "_alarmSq":

Rückgabewert (DWORD):= _alarmS (Meldesignal (BOOL), Alarm_S Symbol, Begleitwert);


Bild 03

2 Programm im Ablaufsystem einfügen
Fügen Sie das Programm in den BackgroundTask des Ablaufsystem der CPU  ein.

Anzeige von Alarm_S-Meldungen und TO-Alarmen in WinCC flexible Runtime
 
Nr. Vorgehensweise
1 Alarm_S-Meldungen aktivieren
  • Öffnen Sie den Dialog "Meldungen > Einstellungen > Meldeeinstellungen".
  • Wählen Sie unter "Meldeverfahren" in der Spalte "ALARM_S" die entsprechenden Anzeigeklassen und aktivieren Sie die Anzeige der TO-Alarme in der Spalte "SIMOTION TO".


Bild 04
 
Meldeverfahren Anwendung
Alarm_S Benutzerdefinierbare Meldungen
SIMOTION TO
(Technologischer Alarm)
Systemmeldungen der SIMOTION-Steuerung
Tabelle 04

2 Aktivieren der Meldeklasse in der Meldeanzeige
  • Öffnen Sie ein Bild in WinCC flexible ES.
  • Fügen Sie ein Meldeanzeige ein.
  • Für die Anzeige von Alarm_S-Meldungen und TO-Alarmen stehen Ihnen in der Meldeanzeige die Meldeklassen"S7 Meldung" und "S7 Warnung" zur Verfügung. Mit der Meldeklasse "S7 Meldung" werden quittierpflichtige Alarm_S-Meldungen und TO-Alarme angezeigt. Die Meldeklasse "S7 Warnung" steht für nicht quittierpflichtige Alarm_S-Meldungen und TO-Alarme zur Verfügung.


Bild 05

Download:
In der Anlage 1 ist das beschriebene STEP 7-Projekt mit der integrierten SIMOTION-Steuerung und dem WinCC flexible-HMI-Station enthalten.

Anlage 1:Alarm_S_SIMOTION.zip ( 3823 KB )

Ablauffähigkeit und Testumgebung:
In der folgenden Tabelle sind die Komponenten aufgeführt, mit denen dieser Beitrag erstellt und die beschriebenen Funktionsweise verifiziert wurden.
 
Komponenten Produkt- und Versionsbezeichnung
PC-Betriebssystem Microsoft Windows XP SP2
Standard-Tools SIMOTION Scout V4.0
Engineering Tool STEP 7 V5.4 SP1
HMI Software WinCC flexible 2005 SP1
Bedien- & Beobachtungssystem -

Suchbegriffe:
SIMOTION TO, SIMOTION-Diagnosemeldungen, Diagnosemeldungen, Meldeverfahren, Systemmeldungen
 

 Beitrags-ID:24037531   Datum:2011-01-21 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour