Mostrar lista de artículos
Industrial Ethernet componentes de red (eléctricos/ópticos) -- Montaje y parametrización del hardware -- Inicialización y parametrización de módulos
¿Dónde se dispone de programas ejemplo y documentación sobre la comunicación entre una estación PC y un SIMATIC S7 a través de Industrial Ethernet, mediante la conexión de componentes de red?
¿Qué archivo GSDML se puede utilizar con la versión de Firmware instalada en el SCALANCE X?
¿Qué se ha de tener en cuenta en la parametrización del tiempo de respuesta de la supervisión cuando se ha creado una redundancia en anillo con el protocolo de redundancia de medio (Media Redundancy Protocol)?
¿Qué ajustes hay que tener en cuenta con los switches VLAN en una red PROFINET RT?
Routing S7 y Routing de bloque de datos (PROFIBUS DP) a través de un IE/PB-Link
¿Cómo se transfieren al servidor TFTP los datos de diagnóstico de un OSM, ESM o SCALANCE, con ayuda del Trivial File Transfer Protocol (TFTP)?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación S7 y documentación sobre la comunicación a través de pasarelas de red y componentes de red, así como sobre la seguridad en las redes, en el Quickstart Collection de SIMATIC NET?
la pantalla de LOGIN del "Web Based Management" se encuentra permanentemente activa
¿Qué posibilidades ofrece la utilización de un C-PLUG y cuál es su función?
¿Qué switches de Industrial Ethernet pueden ser administradores de redundancia y cuáles administradores en standby, dentro de un anillo?
Industrial Ethernet componentes de red (wireless) -- Montaje y parametrización del hardware -- Inicialización y parametrización de módulos
¿Qué ajustes hay que tener en cuenta con los switches VLAN en una red PROFINET RT?
¿Qué comandos se indican en la interfase de línea de comandos (Command Line Interface - CLI) para parametrizar el IWLAN/PB Link PN IO a través del protocolo Telnet?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación S7 y documentación sobre la comunicación en redes IWLAN, en el Quickstart Collection de SIMATIC NET?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación S7 y documentación sobre la comunicación a través de Industrial Ethernet, en el Quickstart Collection de SIMATIC NET?
¿Qué hay que tener en cuenta al utilizar un C-PLUG y un PRESET-PLUG con los componentes IWLAN SCALANCE W e IWLAN/PB Link PNIO?
¿Qué posibilidades ofrece la utilización de un C-PLUG y cuál es su función?
¿Cómo se puede supervisar un enlace Industrial Wireless LAN del IWLAN/PB Link PN IO?
¿Cómo se crea un enlace WDS entre módulos SCALANCE W?
Industrial Ethernet componentes de red (Seguridad) -- Montaje y parametrización del hardware -- Inicialización y parametrización de módulos
¿Qué reglas de firewall hay que configurar en el SCALANCE S cuando se crea una red privada virtual (VPN) entre 2 equipos SCALANCE S a través de Internet y los participantes deben acceder desde la red interna adicionalmente a Internet?
¿Cómo se puede utilizar una CP de Industrial Ethernet o un SCALANCE S como pasarela (Gateway)?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación S7 y documentación sobre la comunicación a través de pasarelas de red y componentes de red, así como sobre la seguridad en las redes, en el Quickstart Collection de SIMATIC NET?
¿Qué reglas de Firewall hay que definir en la herramienta de configuración de seguridad (Security Configuration Tool) del SCALANCE S, para admitir el tráfico de datos entre redes internas y externas dentro de un rango de direcciones IP determinadas?
¿Cómo se configura un túnel VPN entre una estación PC y un SCALANCE S61x a través de Internet, con ayuda del SOFTNET Security Client Edition 2008?
¿Qué posibilidades ofrece la utilización de un C-PLUG y cuál es su función?
¿Qué limitaciones existen en la configuración del límite de ancho de banda en las reglas del Firewall, con el "Security Configuration Tool" V2.1?
¿Qué reglas del Firewall hay que configurar en el SCALANCE S, para acceder a Internet a través de la PG/PC y el SCALANCE con un Router?
¿Cómo se configura un túnel VPN entre una estación PC con Windows XP + SP2 y un SCALANCE S61x V2.1, a través de Internet y la "Microsoft Management Console"?
¿Cómo se configura un VPN Tunnel (túnel VPN) entre 2 módulos SCALANCE S61x en modo Routing a través de Internet?
¿Cómo se configura, con ayuda del SOFTNET Security Client Edition 2005 + HF1, un VPN Tunnel (túnel VPN) entre una estación PC y un SCALANCE S61x V2.1 a través de Internet?
¿Cuáles son los pasos de configuración necesarios para transmitir los paquetes de datos codificados, que han entrado por el túnel VPN en el SCALANCE S61x, sólo a determinados participantes internos?
¿Qué posibilidades ofrece la utilización de un C-PLUG y cuál es su función?
Referencia:

Indicaciones de configuración:
C-PLUG (Configuration-Plug) es un medio de archivo, con el cual se puede asegurar automáticamente los datos de configuración y proyecto de un equipo. De esta forma, es posible realizar fácilmente el intercambio de un equipo defectuoso por uno nuevo conectando el C-PLUG.

Los siguientes equipos permiten la utilización de un C-PLUG:
 
Módulo WBM PRESET-PLUG Manual

Específico de producto

IE/PB Link PN IO     19299692
  • Si se utiliza como PROFINET IO Device, sólo se guarda el nombre del dispositivo de forma permanente en el C-PLUG. Los datos de configuración se transfieren en cada nuevo arranque del controlador PROFINET IO y se guardan de forma temporal en la memoria.
  • El formateo del C-PLUG se realiza a través del diagnóstico NCM.
IWLAN/PB Link PN IO   X 21379908
  • Si se utiliza como PROFINET IO Device, sólo se guarda el nombre del dispositivo y los parámetros WLAN de forma permanente en el C-PLUG. Los datos de configuración se transfieren en cada nuevo arranque del controlador PROFINET IO y se guardan de forma temporal en la memoria.
  • El formateo del C-PLUG se realiza a través del diagnóstico NCM.
IE/AS-Interface Link PN IO X   22712154
  • Copia de seguridad de los datos de configuración y del proyecto del equipo básico  (por ejemplo, el nombre del equipo) y de los esclavos AS-Interface.
DP/AS-Interface Link Adv. X   22710305
  • Copia de seguridad de los datos de configuración y del proyecto del equipo básico  (por ejemplo, el nombre del equipo) y de los esclavos AS-Interface.
SCALANCE W X X 25442852
27094182
28529396
  • Información adicional sobre la configuración de un SCALANCE W está disponible en el artículo del Customer Support con número ID 29823212.
SCALANCE X X   19625108
25508728
  • El SCALANCE X de la familia de producto 200, 300 y 400 puede funcionar con C-PLUG.
SCALANCE S     21718449
  • Si se conecta un C-PLUG al resetear a la configuración de fábrica (pulsador de RESET), se borra dicho C-PLUG.
  • El formateo del C-PLUG se realiza a través del pulsador de RESET.
CP343-1
(6GK7 343-1EX21-0XE0)
    22259495
  • El C-PLUG es necesario para PROFINET CBA
  • El formateo del C-PLUG se realiza a través del diagnóstico NCM.
CP343-1 Adv*)
(CP343-1GX21)
    22261695
  • Archivo de los datos de aplicación
  • El formateo del C-PLUG se realiza a través del diagnóstico NCM.
CP443-1 Adv*)
(CP443-1EX40,  CP443-1EX41)
    19308980
23643789
  • Archivo de los datos de aplicación
  • El formateo del C-PLUG se realiza a través del diagnóstico NCM.
*) C-PLUG necesario obligatoriamente

Advertencia:
Si los siguientes módulos se utilizan con un C-PLUG, se usan los datos de configuración guardados en dicho C-PLUG. En este caso, las modificaciones de los datos de configuración sólo se guardan en el C-PLUG, es decir, las modificaciones de los datos de configuración no se guardan en la memoria interna del equipo. Los datos de configuración en la memoria interna del módulo y en el C-PLUG conectado son diferentes.

  • SCALANCE W
  • IE/PB Link PN IO
  • IWLAN/PB Link PN IO
  • IE/AS-Interface Link PN IO
  • DP/AS-Interface Link PN IO
  • SCALANCE S
  • SCALANCE X de la familia de producto 200

Si se utiliza un SCALANCE X de la familia de producto 300 ó 400 con un C-PLUG, las modificaciones de los datos de configuración se guardan en el C-PLUG y en la memoria interna del equipo, es decir, los datos de configuración en la memoria interna del SCALANCE X y en el C-PLUG conectado siempre se mantienen iguales.

En los manuales de los módulos arriba indicados, dentro del capítulo "C-PLUG (Configuration Plug)", se dispone de información sobre el comportamiento de los módulos en diferentes aplicaciones, como por ejemplo:

  • Funcionamiento del módulo sin C-PLUG
  • El módulo se conecta con C-PLUG en el estado de suministro
  • El módulo se conecta con C-PLUG en el estado de servicio

Ejemplo para la configuración de un SCALANCE X-200 con un C-PLUG:

1. Conecte el C-PLUG al SCALANCE X-200.


Figura 01

2. Después de su conexión, luce el LED de error del SCALANCE X-200. Con ayuda del "Primary Setup Tool" (PST) asigne una dirección IP  equipo SCALANCE X-200 y abra el "Web Based Management" (WBM) indicando la dirección IP asignada en un buscador Web.


Figura 02

3. Elija la opción deseada en el WBM. En este ejemplo se elige la opción "Format C-PLUG and copy internal Configuration on it", es decir, la configuración actual en la memoria interna del módulo se guarda en el C-PLUG.


Figura 03

4. El SCALANCE X-200 formatea el C-PLUG y arranca de nuevo automáticamente. El LED de error desparece y aparece el WBM.


Figura 04

5. Se pueden hacer todas las modificaciones deseadas. .

Advertencia:
Todos los ajustes/modificaciones sólo se guardan en el C-PLUG a partir de este instante.

Si se quita el C-PLUG, aparece el siguiente aviso en el WBM:


Figura 05

Seleccione ahora la función "Use 'SCALACNE X' without C-PLUG (Use 'SCALACNE X' sin C-PLUG)" para cargar la configuración que está  guardada en la memoria interna.

En el artículo de la página del Customer Support con número ID 29823212, se dispone de ejemplos para configurar un SCALANCE W o un IWLAN/PB Link PN IO con ayuda de un C-PLUG.

PRESET-PLUG:
El PRESET−PLUG sirve para asignar de forma sencilla una preconfiguración definida en un IWLAN/PB Link PN IO o en los equipos  SCALANCE W. Con ayuda del PRESET-PLUG, se transfiere una configuración existente a todos los equipos que se desee. Este procedimiento es especialmente ventajoso en la puesta en servicio de muchos clientes WLAN configurados de la misma manera, ya que no hay que parametrizar cada cliente de forma individual.  

Información para crear un PRESET-PLUG está disponible en el manual del IWLAN/PB Link PN IO o en el manual del SCALANCE W.

 Nr. de identificación (ID):24030688   Fecha:2008-09-05