Mostrar lista de artículos
Archivos software: COM REG V1.0 (A04)


DESCRIPCIÓN:
El COM REG V1.0 se suministraba antiguamente en disquetes con formato PCP/M 86. Debido a que las PGs/PCs con sistemas operativos Windows no pueden leer este tipo de formatos, le ponemos aquí a disposición el COM REG en formato MS-DOS para su descarga.

Referencias: 
6ES5 835-3SA11 (ale)        COM REG para la IP 252 y R64 
6ES5 835-3SA21 (ing)        COM REG para la IP 252 y R64 
6ES5 835-3SA31 (fra)         COM REG para la IP 252 y R64   

6ES5 895-3SA11 (ale)        COM REG para la IP 252 y R64 
6ES5 895-3SA21 (ing)        COM REG para la IP 252 y R64 
6ES5 895-3SA31 (fra)         COM REG para la IP 252 y R64  

6ES5 895-3SA12 (ale)        COM REG para la IP 252 y R64 
6ES5 895-3SA22 (ing)        COM REG para la IP 252 y R64 
6ES5 895-3SA32 (fra)         COM REG para la IP 252 y R64 

6ES5 252-5AB11 (ale)        Paquete de configuración  IP 252 (COM REG + S5FB + Documentación)
6ES5 252-5AB21 (ing)        Paquete de configuración  IP 252 (COM REG + S5FB + Documentación)
6ES5 252-5AB31 (fra)        Paquete de configuración  IP 252 (COM REG + S5FB + Documentación)

Requerimientos software: 
El COM REG V1.0 / A04 sólo se puede arrancar con las siguientes versiones del STEP5:

  • STEP5 V3.2
  • STEP5 V6.x 
  • STEP5 V7.x

Installation:

STEP5 V3.x

  • Copie el archivo COMREG_v10_x.exe en el directorio C:\SIMATIC\S5_SYS. Arranque ahora el archivo para extraer el contenido. La llamada propiamente dicha al COM REG se produce dentro del la máscara de selección de paquetes del STEP5.

STEP5 V6.x

  • En principio, el COM REG se puede guardar en cualquier directorio. En caso de realizar la instalación estándar del STEP5, se recomienda crear la siguientes estructura de directorios: C:\STEP5\S5_COM\COMREG
  • Después de su descarga, copie el archivo COMREG_v10_x.exe en el directorio C:\STEP5\S5_COM\COMREG. Arranque ahora el archivo, para extraer el contenido.
  • La llamada propiamente dicha al COM REG se realiza dentro de la opción "Cambio -> Otros" del STEP 5. Navegue por la ventana de direcciones hasta el subdirectorio \COMREG\. Aquí se ofrece el COM REG para su selección.

STEP5 V7.x

  • En principio, el COM REG se puede guardar en cualquier directorio. En caso de realizar la instalación estándar del STEP5, se recomienda crear la siguientes estructura de directorios: C:\STEP5\S5_SYS/S5_COM\COMREG
  • Después de su descarga, copie el archivo COMREG_v10_x.exe en el directorio C:\STEP5\S5_SYS/S5_COM\COMREG. Arranque ahora el archivo, para extraer el contenido.
  • La llamada propiamente dicha al COM REG se realiza dentro de la opción "Cambio -> Otros" del STEP 5. Navegue por la ventana de direcciones hasta el subdirectorio \COMREG\. Aquí se ofrece el COM REG para su selección.

Documentación:
La descripción del COM REG está disponible en la página del Customer Support con número ID 16895465.
Por favor, tenga en cuenta las indicaciones dadas en la información de producto.

Alemán
Produktinformation_IP252_d.doc ( 648 KB )

Inglés
Productinformation_IP252_e.doc ( 651 KB )

Francés
Produktinformation_IP252_f.doc ( 417 KB )

Software con coste (pago a través de la tarjeta SIMATIC Card / Automation Value Card AVC):

Alemán
COMREG_v10_d.exe (134 KB, 50 Créditos)

Inglés
COMREG_v10_e.exe (135 KB, 50 Créditos)

Francés
COMREG_v10_f.exe (134 KB, 50 Créditos)

 

 Nr. de identificación (ID):24029593   Fecha:2006-11-02 
Este artículo...me ayudóno me ayudó                                 
related links
Archivos del software COM REG V1. ...
Archivos software: COM 530 V2.2
Archivos software: COM 247 V2.0
Archivos de software: COM 115H V1.1
Archivos software: COM 260 V2.0
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
más información sobre AV-Card
más información sobre AV-Card