|
Beschreibung: Der FAQ betrifft jene FMs, die mit einem HMI-Gerät Daten austauschen. Im Einzelnen sind dies die folgenden Baugruppen:
| FM-Typ |
MLFB |
| FM353 F. STEPPER MOTOR |
6ES7353-1AH01-0AE0 |
| FM354 F. SERVO MOTOR |
6ES7354-1AH01-0AE0 |
| FM357 4 AXIS CONTROL |
6ES7357-4AH01-0AE0 |
CPU-abhängige FM-Adressierung Innerhalb der S7-300er CPUs gibt es, den Bus betreffend, zwei unterschiedliche Architekturmodelle, in denen sich die FM-Adressierung dem Anwender jeweils verschieden darstellt. Es ist zwischen CPUs mit und ohne kombinierter MPI/DP-Schnittstelle zu unterscheiden.
- CPUs ohne kombinierter MPI/DP-Schnittstelle
In HW Konfig wird für die FM-Baugruppe automatisch die MPI-Adresse "MPI-Adr.[CPU] + 1" eingetragen. Dieser Wert konnte vom Anwender ggf. auch geändert werden.
  Bild 01
Dieser Fall gilt für alle Konfigurationen mit CPUs, die nicht in der nachstehenden Tabelle enthalten sind.
- CPUs mit kombinierter MPI/DP-Schnittstelle
In HW Konfig tritt die MPI-Adresse der FM-Baugruppe nicht in Erscheinung. Dem Anwender ist unbekannt, welche FM-Adresse im HMI-Projektierungstool zu parametrieren ist.
  Bild 02
Dieser Fall gilt für alle Konfigurationen mit CPUs, die in der nachstehenden Tabelle enthalten sind.
| CPUs mit kombinierter MPI/DP-Schnittstelle: |
|
CPU 315-2 PN/DP |
| CPU 315F-2 PN/DP |
| CPU 317 (alle Typen) |
| CPU 318 (alle Typen) |
| CPU 319 (alle Typen) |
Verbindungsprojektierung HMI <-> FM bei CPUs ohne kombinierter MPI/DP-Schnittstelle: (Adressdaten der folgenden Beispiele (Screenshots): CPU: MPI=2, Slot=2; FM: MPI=3, Slot=4;)
Die Verbindungsprojektierung mit ProTool oder WinCC flexible lässt zwei Zugriffswege zur FM zu:
- Zugriffsweg 1
  Bild 03
  Bild 04
- Zugriffsweg 2
  Bild 05
  Bild 06
Verbindungsprojektierung HMI <-> FM bei CPUs mit kombinierter MPI/DP-Schnittstelle: (Adressdaten der folgenden Beispiele (Screenshots): CPU: MPI=2, Slot=2; FM: Slot=4;)
- Es gibt zum FM nur noch Zugriffsweg 1.
  Bild 07
  Bild 08
Hinweis:
Bei den Beispielen in den obigen Masken war das jeweilige Projektierungstool in STEP 7 integriert. In diesen Fällen erfolgt der Eintrag der FM-Adressdaten (MPI-, Slot- und BGT-Nummer) automatisch und vom Anwender nicht änderbar, sofern Sie das FM, bzw. den Zugangspunkt, über den das FM zu erreichen ist, durch Anklicken auswählen. Manuelle Eingabe der FM-Adressdaten ist möglich durch Anklicken von "Parameter selbst definieren" (ProTool) bzw. "keine Station" bei der Stationsauswahl (WinCC flexible). Bei nicht integriertem Projektierungstool werden die FM-Adressdaten immer manuell vergeben.
|