Ajustes de seguridad: Para poder acceder con un panel o un PC a un Microsoft Windows 2003 Server, hay que desactivar los siguientes ajustes de seguridad en el Windows 2003 Server.
Desde "Inicio -> Programas -> Administración -> Normas de seguridad para el controlador de dominios -> Ajustes de seguridad -> Normas locales -> Opciones de seguridad", se accede a los ajustes de seguridad.
Rango de validez Sólo hay que realizar los siguientes ajustes,
- Si se utiliza Microsoft Windows 2003 Server con un directorio activo.
- Si se ha instalado el sistema operativo Windows CE 3.0 en el equipo de servicio.
Esto no afecta a los equipos de servicio con Windows CE 5.0
(por ejemplo, los equipos de servicio a partir del MP 277 / Mobile Panel 277). En el panel de control del equipo de servicio, el sistema operativo utilizado se puede comprobar en la opción "Sistema -> General".
Desactivación de los ajustes de seguridad:
- Red Microsoft (Server): Firma digital de la comunicación (siempre).
- Red Microsoft (Server): Firma digital de la comunicación (si el cliente es correcto).
- Seguridad de red: "Niveles de autentificación del administrador LAN" modificar en "Envío de respuestas LM y NTLM".
Después de haber realizado los ajustes, el PC se debe arrancar de nuevo. De esta forma, las modificaciones realizadas son efectivas.
Advertencia: Gracias a las modificaciones realizadas, se reduce el nivel de seguridad de la comunicación por red. Por favor, aclare con su administrador de red si las modificaciones realizadas las puede realizar usted.
La forma de cómo poder insertar un panel en una red local está descrita en la página del Customer Support con número ID 13336639.
Conceptos de búsqueda:
Panel, red, configuración del servidor
|