afficher la liste des articles
S7-300 CPU 31x -- Configurer et programmer la communication -- Configurer l'interface PROFIBUS
Comment active-t-on la fonction "Communication CC priorisée" afin d'accélérer les performances de communication avec les pupitres opérateurs ?
Comment configure-t-on une liaison entre un WinCC flexible Runtime (PC/Panel) et un S7-300/400 sous Profibus/MPI ?
Où trouver des programmes exemples S7 et de la documentation pour la communication par PROFIBUS sur le CD SIMATIC NET Quickstart ?
Quelles différences y a-t-il dans la configuration des différents types de liaisons S7 ?
Transfert de valeurs Analogiques vers/dans un esclave Profibus-DP
A quoi faut-il prendre garde lorsqu'un esclave DP doit fonctionner de temps en temps sur un réseau PROFIBUS-DP ?
Comment configurer une connexion S7 par MPI avec le serveur OPC SIMATIC NET et le logiciel PC SIMATIC NET ?
Comment configurer une station PC en tant qu'esclave DP pour la relier à une station S7 (en tant que maître DP) pour le serveur OPC SIMATIC NET avec le logiciel PC SIMATIC NET ?
Différences entre les interfaces DP des CPU (ex. CPU 315-2 DP) et des CP 342-5
Comment lire de manière cohérente des données d'un esclave DP/IO-Device PROFINET et les écrire de manière cohérente dans un esclave DP/IO Device PROFINET ?
Quelles sont les différentes possibilités pour échanger des données entre CPU via MPI/Profibus DP ?
Echange de données direct entre modules CPU
Routage S7 par PROFIBUS avec S7-300
Règles pour l'accès de la CPU 315-2 DP sur la périphérie décentralisée. (interface intégrée de la CPU 315-2 DP)
Démarrage des CPU S7-300 en cas d'absence d'esclaves
Routing avec CPU Compact et C7-635 en tant qu'esclave DP
Comment peut-on reconnaître que le maître S7-300/400 supporte les fonctionnalités DPV1?
Quelles sont les différentes possibilités pour échanger des données entre CPU via MPI/Profibus DP ?
Nº de référence:

 
Description:
Les SIMATIC S7 proposent différentes services de communication et de liaison.
Ici nous vous présentons une sélection des options possibles pour échanger des données entre CPU (S7-300, S7-400). Cette sélection ne fait pas état de toutes les possibilités envisageables..
La plupart du temps, l'interface MPI / PROFIBUS est utilisée pour la communication inter CPU.
Veuillez s'il vous plait porter attention aux différentes zones de données ainsi qu'à leur cohérence utilisées dans les différentes CPU.

1. Interface MPI et réseau de communication.
 
Services de communication Informations complémentaires et notes
Données globales Manuel SFC1) Chap. 19;
FAQ 430498 avec instructions détaillées
Communication S7 de base avec X_PUT, X_GET Manuel SFC1) Chap. 22.5 et 22.6
   
1) Manuel SFC est utilisé dans la FAQ comme abréviation du manuel "Fonctions Système et Fonctions Standards pour S7-300/400", que vous pouvez télécharger dans la contribution d'ID: 1214574.

Une vue d'ensemble de la communication sur MPI est disponible dans la contribution d'ID 21537047. Une explication détaillée est disponible dans le Manuel SFC au chap. 19 - 22.

2. Interface Profibus DP  et services de communication
 
Type de liaison Information complémentaires et notes
Maitre/Maitre Un coupleur DP-DP relie les deux réseaux;
Manuel disponible dans la contribution d'ID: 1179382
  CPU connectées via un CP 342-5t;
Application détaillée dans la contribution d'ID: 20987807
Maitre/Esclave Communication S7 de base avec I_PUT, I_GET:
Manuel SFC Chap. 22.8 et 22.9; Applikation Application détaillée dans la contribution d'ID: 20987910
Le maitre et l'esclave doivent se trouver dans le même projet. Une CPU est maître, l'autre esclave.
Esclave/Esclave (Communication internode) Contribution d'ID: 1016961

Informations complémentaires et notes

  • Une vue d'ensemble systématique de la communication avec les S7 est disponible dans la contribution d'ID 20982954 et dans le manuel "Communication avec le SIMATIC" disponible dans la contribution d'ID: 1254686.
  • Des services de communication supplémentaires sont disponibles dans le manuel SFB dans les chapitres sur la communication.
  • Le couplage entre les  S7-300/400 et S7-200 est explicité dans la contribution d'ID: 747743.

 ID contribution:23847972   Date:2006-10-24