Descrizione Nell'installazione diSIMATIC PDM si apre automaticamente il dialogo "SIMATIC PDM Manage Device Catalog".
Per proseguire nell'installazione di PDM oppure per terminare, in questo dialogo si devono eseguire alcune impostazioni. Se nel campo "Source" non si indica il corretto percorso, non si installano le apparecchiature PDM presenti sul CD (DVD) di installazione.
Rimedio Per installare apparecchiaturePDM da DVD-PCS 7 premere nel dialogo "SIMATIC PDM Manage Device Catalog" il pulsante "Browse...". Selezionare nel dialogo "Cerca cartella" il percorso "<CD_DRIVE>\77_PDM_V6.0+SP1\PDMDEVICES" sul DVD-PCS 7 di installazione inserito. Premere il pulsante "OK", nella finestra "Device type" sono così visualizzate le apparecchiature PDM disponibili.
  Figura 01
Premendo il pulsante "OK" si installano le apparecchiature PDM selezionate.
Avvertenza Le apparecchiature PDM si possono caricare anche in una fase successiva. Aprire per questo in SIMATIC Manager sotto Strumenti > SIMATIC PDM > Gestione catalogo apparecchiature .... Si procede quindi nel modo sopra descritto. Importanti informazioni su PDM sono riportate sotto il pulsante "Help" nella finestra di servizio aperta.
|