afficher la liste des articles
STEP 7-Micro/WIN -- Création de programmes S7 -- Exécuter des opérations
Comment réaliser un Toggle-Flipflop dans STEP 7-Micro/WIN ?
Que sont les programmes Tips et où peut-on se les procurer ?
Comment peut-on réaliser des opérations logiques (NEG, NAND, NOR, NXOR) sous STEP7-Micro/WIN ?
Comment peut-on faire un calcul modulo sous STEP7-Micro/WIN ?
Comment peut-on évaluer un nombre illimité de fronts montants ou descendants dans le programme principal ou dans les sous-programmes avec STEP7-Micro/WIN ?
Relance du temps de surveillance du cycle sur S7-200
Comment peut-on lire l'heure d'un S7-200 et récupérer la valeur au format Integer, ou comment peut-on régler l'heure d'un S7-200 avec des valeurs définies au format Integer ?
Comment peut-on réaliser la fonction Pulse Relay du LOGO! sous STEP 7 Micro/WIN?
Pourquoi, lors d'une opération de comparaison d'égalité entre nombres réels, une différence est-elle détectée, bien que les nombres réels soient identiques dans la vue d'état ?
Comment peut-on déterminer la plage d'une valeur INT, DINT, REAL entre deux limites définies ?
Evaluation de fronts dans un sous programme
Relance du temps de surveillance du cycle sur S7-200
Nº de référence:


QUESTION:
Peut-on modifier le temps de surveillance du cycle d'un S7-200 ?

REPONSE:
Le temps de surveillance du cycle est défini à environ 500ms. L'opération " WDR" vous permet de remettre à zéro le temps de surveillance et donc de le relancer. Cela vous permet d'éviter une erreur de temps de cycle qui apparaît lors du dépassement du temps de cycle.

Attention:
L'opération "WDR" redémarre le temps de surveillance de la CPU. Chaque module de sorties TOR dispose également d'une surveillance de cycle qui n'est pas redémarrée avec l'instruction "WDR". Cette surveillance de cycle des E/S permet de désactiver les sorties TOR lorsque la CPU ne communique pas pendant un certain temps avec le module. Le temps de cycle du module est défini de telle sorte qu'il soit supérieur au temps de surveillance de la CPU.

Si l'opération "WDR" est indispensable dans un long programme, insérez également une opération d'écriture directe dans un octet de sortie TOR de chaque module d'extension afin de réinitialiser la surveillance du temps de cycle de chaque module d'extension. Cette fonction n'a aucune influence sur les modules d'entrées TOR, analogiques et PROFIBUS DP.

Notez également que le redémarrage de la surveillance du temps de cycle par l'opération "WDR" allonge le cycle de la CPU. Les actions réalisées en fin de cycle sont influencées. Cela signifie que, par exemple, la lecture d'entrées ou l'écriture de sorties ne se fait qu'à la fin du cycle. Vous trouverez une liste des actions concernées dans le manuel système du S7-200 à l'article ID : 1109582.

Mots-clefs:
Temps de cycle



 ID contribution:2379231   Date:2004-08-31