|
Instructions: Le logiciel standard fourni dans Windows (Performance Monitor) permet de mettre en évidence les goulots d'étranglement dans le système. Le moniteur supporte les surveillances détaillées des ressources utilisées par le système. Il offre la possibilité de tracer cycliquement les ressources système et de sauvegarder un fichier. Les données récupérées peuvent être affichées sur une courbe en fonction du temps. Vous trouverez des informations détaillées dans l'aide en ligne Microsoft.
Cet article décrit comment utiliser le System Monitor de Windows XP.
| Nr. |
Procédure |
| 1 |
Démarrer le System Monitor Démarrer le System Monitor par "Démarrer > Panneau de configuration > Outils d'administration > Performances". La fenêtre du System Monitor s'ouvre (également appelé Performance Monitor).
  Image 01
|
| 2 |
Créer un nouvel indicateur de performances Sélectionner dans la fenêtre de gauche, "Console Root > Performance Logs and Alerts > Journaux de compteurs". Ouvrir avec un clic droit dans la fenêtre de droite et sélectionner l'entrée "Nouveaux paramètres de journal...". La fenêtre "Nouveaux paramètres de journal" s'ouvre. Saisir dans le champ "Nom" le nom du journal et confirmer par le bouton "OK".
  Image 02
Dans la zone de travail de droite, le nouveau journal sera affiché après ajout d'un indicateur de performance. |
| 3 |
Paramétrer le journal d'indicateur de performance Double cliquer sur la zone de travail sur l'indicateur de performance à paramétrer. Une fenêtre de dialogue s'ouvre.
- Onglet "Général"
Définir dans l'onglet "Général" dans la partie "Période d'échantillonnage des données" la fréquence d'acquisition pour enregistrer les données dans le fichier.
Ajouter l'indicateur dans l'onglet "Général". Utiliser pour cela le bouton "Ajouter des objets..." et/ou "Ajouter des compteurs".
  Image 03
Exemple:
Sur l'onglet "Général", utiliser le bouton "ajouter objets"...". Le dialogue "ajouter objets" s'ouvre.
  Image 04
Quand des données d'autres ordinateurs doivent également être suivis, sélectionner "Sélectionner les objets compteurs de l'ordinateur" et enregistrer le nom de l'ordinateur dans le champ. Quand les données d'un seul et même ordinateur doivent être traitées, vous pouvez sélectionner "Utiliser les objets compteur de l'ordinateur local".
Exemple: Sélectionner par ex. les entrées "Process", "Processor", "Memory" et "LogicalDisk" de la liste des objets et valider par le bouton "Ajouter". Pour sélectionner plusieurs entrées simultanément sur les touches "CTRL" ou "SHIFT" en même temps que vous sélectionner les objets de la liste. Fermer ensuite le dialogue "Ajouter objets"". Les indicateurs apparaissent alors dans la liste des indicateurs de performance.
  Image 05
- Onglet "Fichiers journaux"
Dans l'onglet "Fichiers journaux" vous pouvez modifier les paramètres des fichiers de journaux (ex. type, nom, localisation, taille maximale).
  Image 06
- Onglet "Planification"
Dans l'onglet "Planification" vous pouvez définir quand les journaux doivent être démarrés et quand ils devront être arrêtés.
  Image 07
Pour cet exemple, on opte pour un démarrage et un arrêt manuel du journal.
Fermer le dialogue avec le bouton "OK" |
| 4 |
Configurer le System Monitor pour afficher les journaux des indicateurs de performances Choisir l'entrée "System Monitor dans la fenêtre de gauche et visualiser la représentation graphique des indicateurs de performance. Ouvrir avec un clic droit sur la courbe le menu contextuel . Sélectionner "Propriétés".
  Image 08
Le dialogue des propriétés de "System Monitor" s'ouvre.
- onglet "Source"
Sélectionner l'onglet "Source". Dans la zone "source de données", cocher "fichiers journaux". Puis cliquer sur "Ajouter" et sélectionner le fichier log souhaité.
  Image 09
- Onglet "Données"
Sélectionner l'onglet "Données". Ajouter les indicateurs à afficher.
  Image 10
Remarque:
- Seuls les indicateurs de performance qui ont été utilisés dans le fichier log sont disponibles. Si des indicateurs de performance de process ou programmes spécifiques (ex. script.exe) doivent être suivis il est nécessaire de démarrer les process ou programmes pour que leurs indicateurs puissent être sélectionnés pour l'affichage.
- Si nécessaire modifier l'échelle de l'axe des y (axe des ordonnées), le facteur pour afficher les indicateurs de performances individuels.
|
| 5 |
Sauvegarder les paramètres du System Monitor Avec le menu "Fichier > Enregistrer sous..." vous sauvez les paramètres courants du System Monitor. Les paramètres seront sauvés en fichier *.msc (Microsoft Managment Console File). |
| 6 |
Démarrer/arrêter et afficher les logs Dans l'arborescence dans la fenêtre de gauche, sélectionner "Console Root > Performance Logs and Alerts > Journaux de compteur". Ouvrir le menu contextuel pour un indicateur de performance (compteur) dans la zone de travail. Sélectionner l'entrée Démarrer ou arrêter.
L'enregistrement d'un log d'indicateurs de performance peut uniquement être démarré/arrêté par l'utilisateur. L'état d'un indicateur de performance est repéré par des couleurs différentes des symboles à coté du nom du log:
- Rouge signifie que le log des indicateurs de performances est arrêté
- Vert signifie que le log des indicateurs de performances est démarré
  Image 11
Après le démarrage d'un journal d'indicateurs de performances le system monitor peut être refermé. Cela ne perturbe pas l'acquisition des indicateurs de performances dans le journal. Si les données doivent être affichées, vous pouvez redémarrer le System Monitor et sélectionner le fichier de configuration de l'étape4 par le menu "Fichier > Ouvrir...".
Remarque: Après l'ouverture du fichier de Microsoft Management Console vous devez actualiser la période de temps pour l'affichage pour que les nouvelles données depuis la dernière configuration puissent être écrites dans le journal.
  Image 12
|
Remarque:
- Afficher les indicateurs de performances courants même quand l'enregistrement dans le fichier est arrêté
Même si le log d'un indicateur de performances vient d'être arrêté (c'est à dire qu'il n'y a plus d'acquisition dans le fichier log) il est possible d'afficher les valeurs temps réel des indicateurs dans le graphique du System Monitor. Ouvrir le dialogue "Propriétés du Systemmonitor" (comme décrit dans l'étape 4) et sélectionner l'onglet "Général". Cocher l'option "Échantillonner automatiquement toutes les 1 secondes". Dans le champ associé, il est possible de modifier le temps d'échantillonnage.
- Accès rapide aux fonctions de contrôle par la barre de menu dans la zone de travail de System Monitors
Vous pouvez afficher la barre de menu dans la zone de travail du Systemmonitor. Avec cette barre de menu, l'accès aux fonctions de contrôle est plus rapide.
- Contrôle du log par une ligne de commande Windows
Les indicateurs de performances peuvent également être créés, configurés, démarrés et arrêtés par une ligne de commande Windows. Vous trouverez davantage d'informations dans l'aide en ligne de Microsoft ou par une commande DOS "logman /?". Vous pouvez appeler une ligne de commande pour les indicateurs de performance dans une vue WinCC par un script pour configurer, démarrer ou arrêter directement à partir d'une vue WinCC en Runtime.
- Définir l'échantillonnage
Le cycle d'échantillonnage doit être adapté à chaque cas d'application. Le cycle doit être aussi petit que nécessaire afin de ne pas surcharger les ressources systèmes inutilement.
- Taille du journal de log
Faîtes attention à ce que le journal de log n'ait pas une taille supérieure à l'espace mémoire disponible. Pour cette raison, vous pouvez sauvegarder les données enregistrées sur des intervalles suffisamment petits et supprimer les fichiers log pour libérer de l'espace mémoire. L'article 23757729 décrit comment évaluer la taille nécessaire des fichiers log. Faîtes attention au fait qu'un échantillonnage rapide provoque une augmentation rapide de la taille du fichier de log.
- Diagnostic par réseau
Pour soulager la charge d'un système de System Monitor, il peut être pertinent d'exécuter le diagnostic à partir d'un autre ordinateur par réseau. Voir instructions étape 3.
- Indicateurs de performance de process
Si vous devez suivre des indicateurs de performances de process particuliers, vous devez démarrer ces process et sélectionner les indicateurs.. Les process et leurs indicateurs de performance seront disponibles pour la configuration des logs.
|