|
Istruzioni Il System Monitor (Performance Monitor) integrato nel sistema operativo Windows è adatto ad individuare nel sistema le carenze nelle risorse. Il System Monitor supporta un controllo dettagliato delle risorse del sistema operativo utilizzate. Esso offre la possibilità di registrare ciclicamente le risorse del sistema e di memorizzarle in un file. I dati raccolti possono essere visualizzati graficamente come curve in funzione del tempo. Informazioni dettagliate si trovano nell'Help Online di Microsoft.
Questo articolo descrive come utilizzare il System Monitor contenuto nel sistema operativo Windows XP.
|
N. |
Modo di procedere |
|
1 |
Avvio del System Monitor Avviare il System Monitor di Windows con "Start > Settings > Control Panel > Administrative Tools > Performance". Si apre quindi il System Monitor (detto anche Performance Monitor).
  Figura 01
|
|
2 |
Creazione di un nuovo performance indicator log Selezionare nella finestra a sinistra nella rappresentazione ad albero la registrazione "Console Root > Performance Logs and Alerts > Counter Logs". Aprire con il tasto destro del mouse il menù di contesto nell'area di lavoro (finestra a destra) e selezionare la registrazione "New Log Settings...". Si apre la finestra di dialogo "New Log Settings". Indicare nel campo "Name" il nome del log e confermare con il tasto software "OK".
  Figura 02
Nell'area di lavoro è visualizzato il nuovo performance indicator log appena creato. |
|
3 |
Parametrizzazione del performance indicator log Con un doppio click nell'area di lavoro sul performance indicator log da parametrizzare, si apre la finestra di dialogo per la parametrizzazione del performance indicator log.
- Cartella "General"
Definire nella cartella "General" nel campo "Sample data every:" l'intervallo, con cui i dati sono scritti ciclicamente nel file.
Aggiungere nella cartella "General" i performance indicator desiderati. Utilizzare a questo scopo i tasti software "Add Objects..." e/o "Add Counters".
  Figura 03
Esempio
Nella cartella "General" premere il tasto software "Add Objects...". Si apre quindi la finestra di dialogo "Add Objects".
  Figura 04
Se devono essere registrati oggetti di dati da altri computer nella rete, selezionare nel campo di scelta "Select counter objects from computer" e introdurre nel relativo campo di scelta il nome del corrispondente computer. Se si devono registrare oggetti di dati del proprio computer, si può selezionare il campo di scelta "Use local computer counter objects".
Esempio Selezionare ad esempio le registrazioni "Process", "Processor", "Memory" e "LogicalDisk" nella lista di scelta "Performance objects" e premere il tasto software "Add". Tenere premuto il tasto "CTRL" o "SHIFT" mentre si esegue la scelta con il mouse, per selezionare contemporaneamente più registrazioni nella lista. Chiudere la finestra di dialogo "Add Objects". Gli indicatori selezionati per il logging sono visualizzati nella lista "Counters".
  Figura 05
- Cartella "Log files"
Nella cartella "Log files" è possibile eseguire le impostazioni per il log file (p. es. tipo di file, nome, luogo di memorizzazione, massima dimensione del file)
  Figura 06
- Cartella "Schedule"
Nella cartella "Schedule" è possibile definire quando il logging viene avviato e quando viene arrestato.
  Figura 07
Per questo esempio è stato scelto uno "Start e Stop manuale" del log file.
Chiudere la finestra di dialogo con il tasto software "OK" |
|
4 |
Configurazione del System Monitor per la visualizzazione dei performance indicator registrati Selezionare nella finestra a sinistra nella rappresentazione ad albero la registrazione "System Monitor". Nell'area di lavoro si visualizza una finestra grafica per la rappresentazione dei performance indicator. Aprire con il tasto destro del mouse il menù di contesto all'interno dell'area per la rappresentazione grafica (area di lavoro del System Monitor). Selezionare "Properties...".
  Figura 08
Si apre la finestra di dialogo "System Monitor Properties".
- Cartella "Source"
Aprire la cartella "Source". Nel campo "Data source" selezionare "Log files". Premere poi il tasto software "Add" e selezionare nel dialogo "Select log file" il log file desiderato.
  Figura 09
- Cartella "Data"
Aprire la cartella "Data". Aggiungere i performance indicator desiderati per la visualizzazione.
  Figura 10
Avvertenze
- Sono disponibili solo i performance indicator, che sono stati utilizzati nel performance indicator log usato. Se devono essere visualizzati performance indicator di determinati processi o programmi (p. es. script.exe), questi processi o programmi devono essere startati, in modo che i loro indicatori possono essere selezionati per la visualizzazione.
- Adattare eventualmente il campo dei valori dell'asse y (scala verticale), il fattore per la rappresentazione dei singoli performance indicator.
|
|
5 |
Memorizzazione delle impostazione del System Monitor Con il comando di menù "File > Save as..." memorizzare le attuali impostazioni del System Monitor. Le impostazioni sono memorizzate come un file *.msc (Microsoft Managment Console File). |
|
6 |
Start/Stop e visualizzazione del logging Selezionare nella finestra a sinistra nella rappresentazione ad albero la registrazione "Console Root > Performance Logs and Alerts > Counters Logs". Aprire il menù di contesto per un performance indicator log nell'area di lavoro. Selezionare Start o Stop.
La registrazione di un performance indicator log può essere attivata e disattivata dall'utilizzatore. Lo stato, che indica se un performance indicator log è stato avviato oppure arrestato, è visualizzato con colori diversi del simbolo accanto al nome del log:
- Rosso significa che il performance indicator log è arrestato
- Verde significa che il performance indicator log è avviato
  Figura 11
Dopo lo Start di un performance indicator log il System Monitor (Performance Monitor) può essere chiuso. I dati relativi al performance indicator log avviato continuano ad essere raccolti anche se il System Monitor è chiuso. Se si devono visualizzare i dati è possibile avviare nuovamente il System Monitor e selezionare il file di configurazione memorizzato al punto 4 tramite il punto di menù "File > Open...".
Avvertenza Dopo l'apertura del file Microsoft Management Console si dovrebbe eventualmente aggiornare il campo dei tempi per la visualizzazione, poichè dall'ultima configurazione potrebbero essere stati scritti nuovi dati nel log file
  Figura 12
|
Avvertenze
- Visualizzazione degli attuali performance indicator anche se la registrazione nel file è arrestata
Anche se un performance indicator log è attualmente arrestato (anche momentaneamente non avviene nessuna raccolta di dati nel log file), è possibile visualizzare graficamente nel System Monitor i valori correnti dei performance indicator configurati. Per far ciò aprire la finestra di dialogo "System Monitor Properties" (come descritto al punto 4) ed aprire la cartella "General". Impostare la casella opzionale "Sample automatically every: 1 seconds". Nel campo di introduzione relativo è possibile modificare il tempo di aggiornamento.
- Accesso rapido alle funzioni di controllo tramite la barra di menù nell'area di lavoro del System Monitor
Nell'area di lavoro del System Monitor può essere visualizzata una barra di menù. Con questa barra di menù è possibile un accesso rapido alle funzioni di controllo del System Monitor.
- Controllo del logging mediante la riga di comando Windows
I performance indicator log possono essere creati, configurati, avviati e arrestati anche mediante la riga di comando Windows. Informazioni dettagliate al riguardo si trovano nell'Help Online di Microsoft oppure introducendo il comando "logman /?" nel prompt di DOS si ottiene una descrizione dei possibili comandi. I comandi della riga di comando dei performance indicator log possono essere richiamati nello Script in una pagina WinCC, per configurare, avviare e arrestare, da questa pagina WinCC, durante il Runtime i performance indicator log.
- Definizione del ciclo di rilevamento
Il ciclo di rilevamento deve essere adattato ad ogni singolo caso applicativo. Il ciclo di rilevamento dovrebbe essere impostato breve quanto necessario per non sovraccaricare inutilmente le risorse del sistema.
- Fare attenzione alla dimensione del log file
Fare attenzione che la dimensione del log file non superi lo spazio di memoria disponibile. Per questo motivo si dovrebbero salvare i dati registrati ad intervalli sufficientemente brevi e cancellare poi il log file per liberare la memoria. L'articolo 23757729 descrive come è possibile determinare lo spazio di memoria necessario per un log file. Fare attenzione che brevi cicli di rilevamento causano un forte aumento della dimensione del file.
- Diagnosi tramite rete
Poichè la diagnosi con il System Monitor può caricare ulteriormente il sistema, può essere ragionevole eseguire la diagnosi da un altro computer nella rete. A questo scopo consultare le avvertenze al punto 3 delle istruzioni.
- Performance indicator di processi
Se si deve eseguire un logging di performance indicator di determinati processi, questi processi, al momento della creazione del log, devono essere avviati. In questo modo i processi e i relativi performance indicator sono disponibili per la selezione nella configurazione del log.
|