|
Istruzioni
Questo report illustra come realizzare segnalazioni in sequenza cronologica con una CPU S7-400 e WinCC. Segnalazioni in sequenza cronologica vuol dire che le segnalazioni sono spedite da un PLC ad una stazione WinCC. Alle segnalazioni è associato, all'istante della loro generazione nel PLC, un time stamp: esse sono poi inviate alla stazione WinCC. La stazione WinCC non deve eseguire alcun polling del PLC. Si riduce pertanto, in modo considerevole, il carico del bus. Sotto STEP 7 sono fondamentalmente disponibili due tipi di segnalazioni.
- Segnalazioni riferite al simbolico
Le segnalazioni riferite al simbolico si possono generare solo con CPU della serie S7-400. Le segnalazioni sono generate in modo asincrono rispetto all'elaborazione del programma.
- Segnalazioni riferite ai blocchi
Le segnalazioni riferite ai blocchi possono essere generate dalle CPU della serie S7-300 ed S7-400.
Le segnalazioni riferite ai blocchi sono generate dal programma STEP 7 con il supporto dei blocchi segnalazioni di sistema (p. es. ALARM_8P). La segnalazione è inviata non appena il programma STEP 7 richiama un blocco segnalazioni di sistema ed è soddisfatta la condizione per la sua spedizione. Le segnalazioni sono generate in modo sincrono all'elaborazione del programma.
Ulteriori informazioni
- Manuale di riferimento "Sistema di automazione S7-400, Dati delle CPU"
In questo manuale sono riportate informazioni dettagliate sui dati prestazionali del traffico di segnalazioni disponibile per una CPU. Questa documentazione è parte integrante del pacchetto di documentazione 6ES7498-8AA03-8AA0. Il report 19538001 mette a disposizione questo manuale per il download.
- Manuale "Lista operazioni S7-400 CPU 412, 414, 416, 417"
In questo manuale sono riportate informazioni dettagliate sulle funzioni di sistema disponibili e sui blocchi funzionali di sistema per generare le segnalazioni di una CPU. Questa documentazione è parte integrante del pacchetto di documentazione 6ES7498-8AA04-8AN0. Il report 1117645 mette a disposizione questo manuale per il download.
- Guida in linea di STEP 7
Informazioni dettagliate sulla gestione delle segnalazioni, sui tipi di segnalazioni e sui blocchi segnalazioni di sistema si possono rilevare dall'help online di STEP 7.
Presupposti
- Il componente WinCC "AS-OS-Engineering" è installato.
Questo componente può essere selezionato se si esegue un setup personalizzato di WinCC. Utilizzare la seguente sequenza di installazione:
- STEP 7
- WinCC con il componente "AS-OS-Engineering"
Nell'articolo 22272911 è descritto come installare in un secondo momento il componente "AS-OS-Engineering".
- Il progetto WinCC è integrato nel progetto STEP 7.
Nell’articolo con ID 11841504 si trovano informazioni per integrare un progetto WinCC nello STEP7.
- Nella lista di avviamento è attivato l'"Alarm Logging Runtime" nel dialogo "Proprietà PC" del progetto WinCC.
Nel seguente il file PDF è descritto come si possono progettare segnalazioni riferite al simbolico e segnalazioni riferite al blocco.
WinCC_ZeitfolgeRichtigMeldenS7400 ( 586 KB ) ( 690 KB )
Questo articolo è stato realizzato con la versione V6.0 SP4 di WinCC e la versione V5.3 SP2 di STEP 7. Inoltre l'articolo è stato testato con WinCC V7.0 e STEP 7 V5.4 SP4.
|