Mostrar lista de artículos
S7-400 CPU 41x -- Configuración y programación de la comunicación -- Utilizar módulos de comunicación
¿En qué se diferencian los parámetros de iniciación y los parámetros en tiempo de ejecución en los bloques para Modus TCP?
¿Por qué se muestra el valor de estado A090 (HEX) en los bloques para TCP, a pesar de haber introducido la licencia correcta?
¿Cuál es la diferencia entre la versión con licencia y la versión demo descargable para los bloques Modbus TCP?
¿Por qué se indica permanentemente el valor A083 (hex) en el parámetro de salida STATUS del bloque para Modbus TCP cuando el parámetro de entrada ENQ_ENR vale TRUE?
¿Qué bloques para Modbus TCP se pueden renombrar o recablear cuando el número de los bloques Modbus ya se ha utilizado en el programa de usuario?
¿Qué posibilidades de comunicación se disponen en SIMATIC S7?
¿Cómo se puede realizar un intercambio de datos entre un S7-300/S7-400 y un S7-200, utilizando la comunicación básica S7?
Datos consistentes en el S7-400, resumen de los mecanismos
¿Qué puertos están liberados para la comunicación Modbus/TCP y cuántos clientes Modbus pueden comunicar con una CPU SIMATIC S7 como servidor Modbus?
¿Cómo se pueden implementar avisos con seguimiento temporal en las CPUs del S7-400 y el WinCC?
¿Cómo se configura un enlace S7 especificado y un enlace S7 no especificado para el intercambio de datos entre un S7-300 y/o un S7-400 a través de CPs de Industrial Ethernet?
¿Cómo se puede crear una comunicación OPEN MODBUS / TCP desde un SIMATIC S7 y dónde se puede conseguir información adicional sobre ello?
¿Cómo se puede transferir un proyecto a un panel de operador a través de S7-Routing y el WinCC flexible?
¿Qué limitaciones existen en los servicios activos cuando se tiene una comunicación que utiliza los SFC 58/59 o los SFB 52/53 a través de PROFIBUS-DP o PROFINET IO?
¿Cómo se programan los bloques de comunicación FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" y FB66 "TDISCON" para usar el protocolo ISO-on-TCP para intercambio de datos a través de la interfaz PROFINET integrada de una CPU o a través del CP443-1 Advanced?
¿Cómo se programan los bloques de comunicación FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" y FB66 "TDISCON" para usar el protocolo TCP para intercambio de datos a través de la interfaz PROFINET integrada de una CPU S7-300 o S7-400?
¿Cómo se programan los bloques de comunicación FB67 "TUSEND", FB68 "TURCV", FB65 "TCON" y FB66 "TDISCON" para usar el protocolo UDP para intercambio de datos a través de la interfaz PROFINET integrada de una CPU?
¿Cómo se puede acceder a datos consistentes sin utilizar las funciones de sistema SFC14/15, como parte de la imagen de proceso?
¿Qué tamaño tiene la consistencia de datos en las funciones de comunicación S7 PUT y GET, en cada CPU del S7-400?
WinCC -- Configuración de alarmas y avisos -- Configurar secuencia cronologia de avisos
¿Cómo se utilizan las clases de aviso cuando el WinCC está integrado en un proyecto de STEP 7?
¿Cómo se utilizan los textos de aviso si el WinCC está integrado en un proyecto de STEP 7?
¿Por qué los avisos del WinCC se muestran con un retardo de una hora (una hora después)?
¿Cómo se pueden implementar avisos con seguimiento temporal en las CPUs del S7-400 y el WinCC?
¿Cómo se pueden implementar avisos con seguimiento temporal en las CPUs del S7-300 y el WinCC?
¿Cómo se puede configurar en varios idiomas la funcionalidad "Avisos de los errores del sistema" de una estación S7?
¿Cómo se pueden mostrar en el WinCC los errores de sistema S7?
¿Qué opciones adicionales se necesitan para mostrar los comentarios de las tablas de símbolos del STEP 7 con la "secuencia de tiempo correcta"?
¿Cómo se procede si se quiere utilizar la "secuencia cronológica de avisos correcta", pero primero se instaló el WinCC y después el STEP 7?
¿Cómo se puede influir en la asignación de los números de aviso?
¿Cómo se pueden implementar avisos con seguimiento temporal en las CPUs del S7-400 y el WinCC?
Referencia:

Instrucciones:
Este artículo muestra cómo poder implementar los avisos con seguimiento temporal utilizando una CPU del S7-400 y el WinCC. Los avisos con seguimiento temporal son avisos que se envían desde el PLC a la estación del WinCC. A los avisos se les asigna una marca de tiempo en el PLC en el momento de su creación, y se envían a la estación del WinCC. La estación de WinCC no necesita hacer un polling con el PLC. De esta forma, se reduce considerablemente la carga de la red. En el archivo PDF anexo se muestran los siguientes 2 tipos de avisos básicos y su configuración:

  1. Avisos relacionados con los símbolos
    Los avisos relacionados con símbolos sólo los pueden crear las
    CPUs del S7-400. Los avisos se activan de forma asíncrona con la ejecución del programa.
  2. Avisos relacionados con módulos
    Los avisos relacionados con módulos los pueden crear las CPUs del S7-300 y el S7-400.
    Estos avisos relacionados con módulos los crea el programa de STEP 7 con ayuda de los módulos de avisos del sistema (por ejemplo, ALARM_8P). El aviso se envía en cuanto el programa de STEP 7 llame a un módulo de avisos del sistema y se cumpla la condición para enviar el aviso. Los avisos se activan de forma síncrona con la ejecución del programa.

Información adicional:

  • Manual de referencia "Sistema de automatización S7-400: Datos de la CPU"
    Aquí se dispone de información detallada sobre los datos de rendimiento del procedimiento de aviso disponibles en una CPU. Esta documentación forma parte del paquete de documentación con referencia 6ES7498-8AA03-8AA0. La página del Customer Support con número ID 19538001 permite descargar este manual.
  • Manual "Lista de operaciones del S7-400: CPU 412, 414, 416, 417"
    Aquí se dispone de información detallada sobre las funciones y los módulos de función del sistema disponibles para la creación de avisos en una CPU. Esta documentación forma parte del paquete de documentación con referencia 6ES7498-8AA04-8AN0. La página del Customer Support con número ID 1117645 permite descargar este manual.
  • Ayuda Online del STEP 7
    En la ayuda Online del STEP 7, se dispone de información detallada sobre el procedimiento de avisos, los tipos de avisos y los módulos de avisos del sistema.

Requerimientos:

  • Está instalado el componente del WinCC "AS-OS-Engineering".
    Estos componentes se puede seleccionar en el SETUP del WinCC definido por el usuario. Utilice la siguiente secuencia de instalación:
    1. STEP 7
    2. WinCC con el componente "AS-OS-Engineering"
  • En la página del Customer Support con número ID 22272911, se describe cómo poder instalar el componente "AS-OS-Engineering".
     
  • El proyecto del WinCC está integrado en el proyecto del STEP 7. En la página del Customer Support con número ID 11841504, se dispone de información sobre cómo integrar un proyecto de WinCC en el STEP 7.
     
  • El "Alarm Logging Runtime" está activado en la lista de inicio del diálogo "Propiedades del PC" del proyecto del WinCC.

A continuación, se muestra cómo poder configurar los avisos relacionados con símbolos y los avisos relacionados con módulos.  

WinCC_ZeitfolgeRichtigMeldenS7400 ( 586 KB )

Este artículo se ha creado con el WinCC V6.0 + SP4 y el STEP 7 V5.3 + SP2. También se ha probado con el WinCC V7.0 y el STEP 7 V5.4 + SP4.

 Nr. de identificación (ID):23730697   Fecha:2009-01-23