afficher la liste des articles
S7-400 CPU 41x -- Configurer et programmer la communication -- Utilisation de blocs de communication
Quelle différence y a t-il entre les paramètres d'initialisation et d'exécution des blocs Modbus TCP ?
Pourquoi obtient-on la valeur hexa "W
Quelles sont les différences entre les blocs Modbus TCP de la version de démonstration et ceux de la version avec licence ?
Pourquoi le paramètre de sortie STATUS du bloc pour Modbus TCP est-il en permanence à la valeur A083 (hex) lorsque le paramètre d'entrée ENQ_ENR est défini à "true" ?
Quels blocs Modbus-TCP peuvent être renommés ou réassignés lorsque les numéros de blocs sont déjà utilisés dans le programme utilisateur ?
Quelles sont les possibilités de communication avec les SIMATIC S7-300/400 ?
Comment échanger des données entre S7-300/S7- 400 et S7-200 au moyen de la communication de base S7 par MPI ?
Données cohérentes du S7-400, résumé des mécanismes
Quels ports sont libérés pour la communication Modbus/TCP et combien de clients Modbus peuvent communiquer avec une CPU SIMATIC S7 configurée en serveur Modbus ?
Comment configurer des alarmes horodatées à la source avec un S7-400 et WinCC?
Que faut-il prendre en compte lors du paramétrage d'une liaison S7 non spécifiée, pour échanger des données entre S7-400 et S7-300 ?
Comment mettre en oeuvre une communication OPEN MODBUS / TCP avec SIMATIC S7 et où obtenir des informations supplémentaires ?
Comment transférer un projet dans un pupitre avec WinCC flexible via routage S7 ?
Quelles sont les limitations en nombre de tâches actives dans les communications avec les SFC 58 / SFC 59 ou les SFB 52 / SFB 53 via PROFIBUS-DP et PROFINET IO ?
Comment programmer les blocs FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" et FB66 "TDISCON", pour l'échange de données en protocole ISO-on-TCP par l'interface Industrial Ethernet intégrée d'une CPU S7-300 ou S7-400 ou par le CP443-1 Advanced ?
Comment programmer les blocs de communication FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" et FB66 "TDISCON", pour utiliser le protocole TCP pour l'échange de données par l'interface Industrial Ethernet intégrée d'une CPU S7-300 ou S7-400 ?
Comment programmer les blocs de communication FB67 "TUSEND", FB68 "TURCV", FB65 "TCON" et FB66 "TDISCON", pour l'échange de données par le protocole UDP sur l'interface PROFINET intégrée d'une CPU ?
Comment accéder à des données cohérentes sans SFC14/15 dans une mémoire image partielle ?
Quelle est la taille des données cohérentes avec les fonctions de communication S7 PUT et GET pour les CPU S7-400 ?
WinCC -- Configuration des alarmes et messages -- Configurer chronologiquement les messages
Comment les classes d'alarmes sont-elles utilisées si WinCC est intégré dans un projet STEP7?
Comment les textes d'alarmes sont-ils utilisés si WinCC est intégré dans un projet STEP7?
Pourquoi les messages sont-ils affichés dans WinCC avec un décalage de une heure ( + une heure ) ?
Comment configurer des alarmes horodatées à la source avec un S7-400 et WinCC?
Comment réaliser un horodatage à la source pour des alarmes dans un S7-300 vers WinCC?
Comment gérer le multilinguisme avec la fonctionnalité "Signalisation d’erreurs système" d’une station S7 ?
Comment les erreurs systèmes S7 peuvent-elles être affichées dans WinCC ?
Quelles options sont nécessaires pour récupérer les commentaires de la table de mnémonique de STEP 7 pour un suivi chronologique ?
Comment peut-on faire le "suivi chronologique" lorsque WinCC a été installé avant STEP 7 ?
Comment peut-on modifier l'affectation des numéros de messages ?
Comment configurer des alarmes horodatées à la source avec un S7-400 et WinCC?
Nº de référence:

Instructions
Cet article montre comment configurer des alarmes horodatées à la source avec un S7-400 et WinCC. Les alarmes horodatées à la source signifient que les alarmes de l'automate sont transmises directement à WinCC. Les alarmes sont horodatées à l'instant même de leur apparition dans l'automate et transmises par télégramme à WinCC. WinCC n'effectue pas de pooling dans l'automate ce qui permet de limiter la charge sur le réseau de communication. Vous trouverez dans le fichier PDF les 2 types standards d'alarmes :

  1. Alarmes de signalisation
    les alarmes de signalisation ne peuvent être utilisées qu'avec les S7-400. Les alarmes sont générées en asynchrone par rapport à l'exécution du programme automate.
  2. Alarmes sur bloc
    Les alarmes sur bloc peuvent être générées dans les S7-300 ou S7-400.
    Les alarmes sur bloc sont créées dans le programme STEP7 avec des blocs système (ex. ALARM_8P). Les alarmes sont envoyées dès que le programme STEP 7 appelle un bloc système et que les conditions d'occurrence de défaut sont réunies. Les alarmes sont générées en synchrone avec l'exécution du programme automate.

Autres informations:

  • Manuel de référence "Données de système d'automatisation S7-400"
    Vous disposerez d'informations détaillées sur les caractéristiques de performances et les messages système d'une CPU. Cette documentation fait partie du package de documentation 6ES7498-8AA03-8AA0. Dans l'article -ID 19538001 vous trouverez le manuel à télécharger.
  • Manuel "Liste d'instructions S7-400 CPU 412, 414, 416, 417"
    Vous disposerez d'informations détaillées sur les fonctions système et les blocs fonctions système pour la création d'alarmes avec une CPU. Cette documentation est disponible sur la référence 6ES7498-8AA04-8AN0. Dans l'article -ID 1117645 vous trouverez le manuel à télécharger.
  • STEP 7 Aide en ligne
    Vous trouverez des informations détaillées sur les comportements d'alarmes, types d'alarmes et blocs système dans l'aide en ligne STEP7.

Pré-requis:

  • Le composant WinCC "AS-OS-Engineering" doit être installé.
    Vous pouvez sélectionner ce composant lors d'une installation personnalisée de WinCC. Respectez l'ordre d'installation suivant :
     
    1. STEP 7
    2. WinCC avec le composant "AS-OS-Engineering"

    Dans l'article -ID 22272911 vous trouverez comment installer le composant "AS-OS-Engineering" après coup.
     

  • Le projet WinCC doit être intégré dans STEP 7.
    Dans l'article -ID 11841504, vous trouverez des informations pour intégrer un projet WinCC dans STEP7.
     
  • La tâche "Alarm Logging Runtime" doit être activée dans la liste des tâches à lancer au démarrage du WinCC.

Dans le fichier PDF suivant, vous trouverez comment configurer des alarmes de signalisation et des alarmes sur bloc.  

WinCC_AlarmesHorodatéesALaSourceS7400 ( 586 KB )

Cet article a été créé avec WinCC V6.0 SP4 et STEP 7 V5.3 SP2. Cet article a également été testé avec WinCC V7.0 et STEP 7 V5.4 SP4.

 ID contribution:23730697   Date:2009-03-10