|
Beschreibung: Unterschied zwischen Test- und Prozessbetrieb (Auszug aus der Online-Hilfe von STEP 7):
- Im Prozessbetrieb werden die Testfunktionen wie Programmstatus oder Variable beobachten/steuern so eingeschränkt, dass die eingestellte zulässige Zykluszeiterhöhung nicht überschritten wird. Das Testen mit Haltepunkten und die schrittweise Programmausführung können nicht ausgeführt werden.
- Im Testbetrieb sind alle Testfunktionen über PG/PC ohne Einschränkung nutzbar, die auch größere Verlängerungen der Zykluszeit bewirken können. Wenn sich die CPU im Testbetrieb befindet, müssen Sie dafür sorgen, dass die CPU bzw. der Prozess große Zykluszeitverlängerungen "vertragen" kann. In diesem Modus können Verlängerungen der CPU-Zykluszeiten auftreten, da z. B. der Status von Anweisungen in programmierten Schleifen bei jedem Durchlauf ermittelt wird.
Bei den SIMATIC S7-400 CPUs ist standardmäßig der Prozessbetrieb (Zustand nach dem Stecken der CPU) eingestellt.
Umstellung von Testbetrieb auf Prozessbetrieb:
Bei einer SIMATIC S7-400 CPU ist die Betriebsart im KOP/AWL/FUP Editor einstellbar (siehe Beitrags-ID: 21336333). Anschließend speichern Sie den Baustein und laden ihn in die CPU.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass nach erfolgtem Test die Haltepunkte wieder gelöscht werden, da sonst das Laden der betreffenden Bausteine in das Automatisierungssystem nicht möglich ist.
|