visualizza l'elenco degli articoli
WinCC -- Creazione della configurazione HMI -- Creazione di blocco immagine
Perché al cambio utente (effettuazione del login/uscita) i faceplate aperti dovrebbero essere chiusi?
WinCC, progettazione di visualizzazione cumulativa
Dopo la copia di pulsanti, i blocchi immagine non vengono più rappresentati.
Un wizard creato in proprio, da WinCC V5 non crea più script relativi a eventi di un oggetto utente o un oggetto OCX.
Come si può aprire durante la runtime un faceplate appartenente a un oggetto utente?
Come si può progettare in WinCC una emissione in virgola mobile?
Raggruppare oggetti dalla Siemens HMI Symbol Library
Come è possibile commutare tra visibile e invisibile un oggetto utente in una pagina di processo in runtime?
Come funziona la tecnica del faceplate con la proprietà "Tag prefix" di finestre video?
Come si possono progettare efficacemente oggetti utente?
Come si possono visualizzare direttamente sull'oggetto utente nella runtime di WinCC le informazioni di tutti i punti di misura inseriti nella pagina di processo?
Come si può dinamicizzare la proprietà di un oggetto utente con una funzione in C di valore generale - senza un successivo adattamento del nome della variabile e del trigger?
Perché da WinCC V6 non sono più disponibili i DynamicWizard "Creazione di faceplate come tipo" e "Creazione di istanze nella pagina impianto"?
Come si utilizza la proprietà Prefisso variabili?
OS - WinCC -- Creazione della configurazione HMI -- Creazione di faceplate
Perché al cambio utente (effettuazione del login/uscita) i faceplate aperti dovrebbero essere chiusi?
Come funziona la tecnica del faceplate con la proprietà "Tag prefix" di finestre video?
Visualizzazione di bitmap dei faceplate collegati come simbolo
Perché i faceplate creati con il Faceplate Designer non vengono offerti su un Multi Client?
Come si progettano, a partire da PCS 7 V6.0, le diverse icone di blocco per un blocco tecnologico?
Impiego del Faceplate Designer in PCS7 V5.2 SP2
Come si inseriscono i faceplate in una pagina di processo (PCS 7 V4.x/V5.x)?
Proprietà e creazione degli progetti di processo (PCS 7 V5.1)
Scegliere viste di blocchi immagine tramite le linguette (FaceplateDesigner)
La Viewlist non viene visualizzata nel runtime
Come si possono creare in un modo semplice in PCS 7 V5.1 i frame per un faceplate che deve essere elaborato con Faceplate-Designer?
È possibile creare simboli WinCC dalla progettazione CFC?
Come si possono creare proprie icone dei blocchi che vengano inserite automaticamente nella pagina di processo?
Come si può generare in SIMATIC PCS 7 V6.0 SP1 le icone dei blocchi per un tipo di SFC?
Come si utilizzano le pagine template "@PCS7Typicals*.pdl" nella funzione "Genera/aggiorna icone di blocco" ?
Come si può eseguire una modifica di oggetto su più oggetti utente tramite una selezione multipla?
Come si progetta e si impiega una visualizzazione di stato ampliata con SIMATIC PCS 7?
Come si può in un proprio faceplate al posto del "TagName" visualizzare il commento del blocco opp. tramite un pulsante, commutare tra TagName e il commento del blocco?
Come si può utilizzare la Visualizzazione di stato ampliata, per visualizzare lo stato di allarme di un punto di misura nell'immagine di processo, direttamente sull'oggetto utente?
Come si crea una icona di blocco relativa ad un blocco sottoponibile a servizio e supervisione (FB) creato in proprio?
Si possono utilizzare in PCS 7 V5 blocchi immagine PCS 7 V6?
Utilizzo del Dialogo dinamico nella creazione di blocchi immagine - PCS7 V5.x
Dialogo dinamico nella creazione di blocchi immagine
Come si può nella OS runtime PCS 7 su un oggetto utente fare visualizzare il nome del tag come testo ToolTip?
Impiego, utilizzo e progettazione di propri faceplate con l'aiuto del Faceplate Designer
Come si può inserire un ulteriore livello di autorizzazione in un faceplate standard opp. in un oggetto utente (UDO)?
Come si può progettare per un faceplate una visualizzazione di trend con un’altra dimensione?
Come si può evitare la visualizzazione delle viste non necessarie dei faceplate standard?
Quali immagini template per faceplate vengono utilizzate dal Faceplate Designer e dallo OS-Project editor?
Come è possibile in PCS 7 V6.1 aprire contemporaneamente più di due faceplate?
Come funziona la tecnica del faceplate con la proprietà "Tag prefix" di finestre video?
Numero di ordinazione:

Istruzioni
Nella progettazione si utilizza la tecnica faceplate. Dalla V5 di WinCC si può utilizzare la proprietà "Tag prefix" delle finestre video.

Importante
É importante che il tag prefix di una finestra video corrisponda ad una definizione globale. Ciò significa che il tag prefix della finestra video vale per tutte le tag che sono elaborate nell'ambito di questa finestra video oppure che sono modificate in altro modo (script).
Da ciò ne consegue che questa tag deve essere parte della struttura il cui nome è stato specificato come tag prefix per la finestra video.
Se si dichiara una tag con il nome "Hallo" al di fuori della struttura sopra citata e si cerca di modificarla all'interno della finestra video, allora si cerca di modificare la tag con il nome "Tag prefix.Hallo". Ciò porta ad un errore poiché questa tag non esiste.
Fare inoltre attenzione che il tag prefix della finestra video vale anche se nell'ambito della finestra video si stabilisce un ulteriore tag prefix.
Per le tag che sono elaborate nell'ambito della seconda definizione oppure che sono modificate in altro modo (script), vale la seguente interpretazione:
"Tag prefix1.Tag prefix2.TagName".

In questo esempio sono implementate le dinamicizzazioni con la connessione alle tag, il dialogo dinamico e gli script in C. Il dialogo dinamico e gli script-C funzionano tutti con un trigger di tag.

Il tag prefix non funziona solo in relazione con il punto di segnalazione all'interno di variabili di struttura di WinCC, ma bensì in qualsiasi posizione all'interno del tag name di WinCC. Il tag prefix può essere utilizzato anche su tag elementari di WinCC.

Avvertenza sul dialogo dinamico
Per poter lavorare con il dialogo dinamico si devono utilizzare due cose:

  • il punto deve essere specificato con la proprietà "Tag prefix":
    Esempio
    "ampel13."
  • il dialogo dinamico verifica se il tag esiste. Occorre perciò creare nuovamente, per ogni tag, un tag normale.
    Esempio
    La struttura possiede i tre elementi ".rosso", ".giallo" e ".verde". Si devono allora creare ancora tre tag "rosso", "giallo" e "verde".

Vantaggi di questa tecnica faceplate
Non si deve utilizzare alcuno script-C non necessario. Il trigger di tag assicura per questo una buona performance.

Avvertenza per il cambio del Tag prefix
Fare attenzione perché un cambio di tag prefix in una sola finestra video è efficace solo quando nella finestra video avviene un cambio di immagine. Ciò è stato realizzato in questo progetto d'esempio. Vedere anche l'Help online del Graphics Designer sotto l'attributo di proprietà "Tag-Prefix" della finestra immagine.

Download
Per le versioni V5 e V6 di WinCC è disponibile un progetto WinCC per il download che illustra la funzionalità descritta sulla base di un esempio.

ampelv5.zip ( 597 KB )

ampelv6.zip ( 2892 KB )

In una directory separata scompattare l'archivio "ampelv5.zip" se si utilizza WinCC V5 oppure l'archivio "ampelv6.zip" se si utilizza WinCC V6.

Al termine si può aprire ed elaborare il progetto con WinCC.

Avvertenza per utenti PCS 7
Tenere conto in questo contesto anche dei vantaggi del Graphic Object Update Wizard - una descrizione dettagliata si trova nella Guida in linea di WinCC sotto "Option > Options for Process Control > Graphic Object Update Wizard". La licenza per lo Graphic Object Update Wizard è contenuta solo nel PCS 7 OS e non è ordinabile separatamente

 Articolo con ID:23690358   Data:2007-06-16 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour