Informations de configuration : Avec le diagnostic PROFINET étendu, des fonctions comme le diagnostic et le paramétrage des interfaces Ethernet intégrées sont possibles (par exemple le diagnostic de fibres optiques et la topologie de la configuration). Les PDEV-BG qui supportent le diagnostic étendu PROFINET, sont configurés dans la configuration matérielle de STEP 7. Ils sont à disposition dans le catalogue matériel et contiennent les ports supplémentaires et les modules d'interface comme sous-emplacement de l'emplacement 0.
Exemple: ET200S avec et sans diagnostic PROFINET étendu

Figure 01
Les contrôleurs suivants prennent en charge le diagnostic PN étendu :
| Module |
FW |
Référence |
| CP PC |
| CP1616 |
à partir de V2.0 |
6GK1 161-6AA00 |
| CP1604 |
à partir de V2.0 |
6GK1 160-4AA00 |
| SIMATIC NET PC-Software |
| SOFTNET PROFINET IO |
à partir de V7.1
(Edition 2008) |
6GK1704-1HW71-3AA0 |
| Embedded et PC-based Automation |
| WinAC RTX 2008 |
à partir de V4.4 |
6ES7 671-0RC06-0YA0 |
| S7-mEC, EC31-RTX |
à partir de V4.4 |
6ES7 677-1DD00-0BB0 |
| CPU S7-400 |
| CPU 414-3 PN/DP |
- |
6ES7 414-3EM05-0AB0 |
| CPU 416-3 PN/DP |
- |
6ES7 416-3ER05-0AB0 |
| CPU 416F-3 PN/DP |
- |
6ES7 416-3FR05-0AB0 |
| CPU S7-300 |
| CPU 315-2 PN/DP |
à partir de V2.5 |
- |
| CPU 315F-2PN/DP |
à partir de V2.5 |
- |
| CPU 317-2 PN/DP |
à partir de V2.5 |
- |
| CPU 317F-2PN/DP |
à partir de V2.5 |
- |
| CPU 319-3 PN/DP |
à partir de V2.5 |
6ES7318-3EL00-0AB0 |
| CPU 319F-3 PN/DP |
à partir de V2.5 |
6ES7318-3FL00-0AB0 |
| CP Industrial Ethernet |
| CP343-1 Standard |
à partir de V2.0 |
6GK7343-1EX30-0XE0 |
| CP343-1 Advanced |
à partir de V1.0 |
6GK7343-1GX30-0XE0 |
| CP443-1 Standard |
à partir de V1.0 |
6GK7443-1EX20-0XE0 |
| CP443-1 Advanced |
à partir de V2.0 |
6GK7443-1GX20-0XE0 |
| ET 200S |
| IM151-8 PN/DP CPU |
à partir de V2.7 |
6ES7 151-8AB00-0AB0 |
| IM151-8F PN/DP CPU |
à partir de V2.7 |
6ES7 151-8FB00-0AB0 |
| ET 200pro |
| IM154-8 CPU |
à partir de V2.5 |
6ES7 154-8AB00-0AB0 |
Les appareils (Devices) suivants peuvent utiliser le diagnostic PN étendu :
| Module |
FW |
Référence |
| CP PC |
| CP1616 |
à partir de V2.0 |
6GK1 161-6AA00 |
| CP1604 |
à partir de V2.0 |
6GK1 160-4AA00 |
| CP Industrial Ethernet |
| CP343-1 Advanced |
à partir de V1.0 |
6GK7343-1GX30-0XE0 |
| Module ET 200S |
| IM151-3PN FO |
à partir de V4.0 |
à partir de 6ES7 151-3BB21-0AB0 |
| IM151-3PN ST |
à partir de V4.0 |
à partir de 6ES7 151-3AA20-0AB0 |
| IM151-3PN HF |
à partir de V4.0 |
à partir de 6ES7 151-3BA20-0AB0 |
| IM151-3PN HS |
- |
à partir de 6ES7 151-3BA50-0AB0 |
| Module ET 200M |
| IM 153-4PN |
- |
6ES7 153-4AA00-0XB0 |
| Module ET 200pro |
| IM154-4PN HF |
- |
ab 6ES7 154-4AB00-0AB0 |
| ET 200eco PN |
- |
6ES7 141-6Bx00-0AB0
6ES7 142-6Bx00-0AB0
6ES7 142-6Bx50-0AB0 |
| Composants réseau |
| Coupleur PN/PN |
- |
6ES7 158-3AD00-0XA0 |
| Produits SCALANCE X20x IRT |
à partir de V2.1 |
- |
| Produits SCALANCE X200 |
à partir de V2.1 |
-
cf. article ID: 25472849 |
| Produits SCALANCE X300 |
- |
- |
| SCALANCE X414-3 E |
à partir de V2.1.1 |
-
cf. article ID: 25355654 |
| SCALANCE X408-2 |
- |
- |
| Passerelles |
| IE/AS-Interface Link PN/IO |
à partir de V2.0 |
Maître AS-i simple:
6GK1 411-2AB10
Maître AS-i double:
6GK1 411-2AB20 |
Les appareils PROFINET IO qui prennent en charge le diagnostic PROFINET étendu ne peuvent être reliés qu'à des contrôleurs PROFINET IO qui prennent en charge, eux aussi, le diagnostic PROFINET étendu.
Pour certains des appareils PROFINET IO de la liste ci-dessus, il existe un fichier GSDML de migration pour pouvoir utiliser l'appareil PROFINET IO avec un contrôleur PROFINET IO prenant en charge le diagnostic PROFINET étendu.
Exemple: Coupleur PN/PN

Figure 02
Note: Vous trouverez une description complète, y compris un exemple de programme, des possibilités de diagnostic sur un système PROFINET IO dans les applications suivantes.
- "Méthodes de diagnostic des composants de réseau PROFINET (PROFINET IO, SNMP, WBM)" à l'article ID: 21566216
- "PROFINET IO – Mise en oeuvre du diagnostic dans votre programme applicatif" à l'article ID: 24000238
|