Indicaciones de configuración: Con ayuda del diagnóstico PROFINET ampliado, se dispone de funciones para el diagnóstico y la parametrización de la interfases Ethernet integradas (por ejemplo, diagnóstico de fibra óptica y configuración de la topología). El PDEV-BG, el cual soporta el diagnóstico PROFINET ampliado, se parametriza en la configuración hardware del STEP 7. Está disponible en el catálogo hardware y contiene puertos adicionales y módulos interfase, como subslots dentro del slot 0.
Con ayuda del diagnóstico PROFINET ampliado, se dispone de funciones para el diagnóstico y la parametrización de la interfases Ethernet integradas (por ejemplo, diagnóstico de fibra óptica y configuración de la topología). Para mostrar y manejar estas funciones, es necesario adicionalmente integrar en la estación módulos puerto o interfase en forma de submódulos.
Ejemplo: La ET 200S con y sin diagnóstico PROFINET ampliado.

Figura 01
Los siguientes controladores soportan el diagnóstico PN ampliado:
| Módulo |
FW |
Referencia |
| CPs de PC |
| CP1616 |
A partir de la V2.0 |
6GK1 161-6AA00 |
| CP1604 |
A partir de la V2.0 |
6GK1 160-4AA00 |
| SIMATIC NET PC-Software |
| SOFTNET PROFINET IO |
A partir de la V7.1
(Edition 2008) |
6GK1704-1HW71-3AA0 |
| Embedded y PC-based Automation |
| WinAC RTX 2008 |
A partir de la V4.4 |
6ES7 671-0RC06-0YA0 |
| S7-mEC, EC31-RTX |
A partir de la V4.4 |
6ES7 677-1DD00-0BB0 |
| CPUs del S7-400 |
| CPU 414-3 PN/DP |
- |
6ES7 414-3EM05-0AB0 |
| CPU 416-3 PN/DP |
- |
6ES7 416-3ER05-0AB0 |
| CPU 416F-3 PN/DP |
- |
6ES7 416-3FR05-0AB0 |
| CPUs del S7-300 |
| CPU 315-2 PN/DP |
A partir de la V2.5 |
- |
| CPU 315F-2PN/DP |
A partir de la V2.5 |
- |
| CPU 317-2 PN/DP |
A partir de la V2.5 |
- |
| CPU 317F-2PN/DP |
A partir de la V2.5 |
- |
| CPU 319-3 PN/DP |
A partir de la V2.5 |
6ES7318-3EL00-0AB0 |
| CPU 319F-3 PN/DP |
A partir de la V2.5 |
6ES7318-3FL00-0AB0 |
| CPs de Industrial Ethernet |
| CP343-1 Standard |
A partir de la V2.0 |
6GK7343-1EX30-0XE0 |
| CP343-1 Advanced |
A partir de la V1.0 |
6GK7343-1GX30-0XE0 |
| CP443-1 Standard |
A partir de la V1.0 |
6GK7443-1EX20-0XE0 |
| CP443-1 Advanced |
A partir de la V2.0 |
6GK7443-1GX20-0XE0 |
| ET 200S |
| IM151-8 PN/DP CPU |
A partir de la V2.7 |
6ES7 151-8AB00-0AB0 |
| IM151-8F PN/DP CPU |
A partir de la V2.7 |
6ES7 151-8FB00-0AB0 |
| ET 200pro |
| IM154-8 CPU |
A partir de la V2.5 |
6ES7 154-8AB00-0AB0 |
Los siguientes dispositivos pueden soportar el diagnóstico PN ampliado:
| Módulo |
FW |
Referencia |
| CPs para PC |
| CP1616 |
A partir de la V2.0 |
6GK1 161-6AA00 |
| CP1604 |
A partir de la V2.0 |
6GK1 160-4AA00 |
| CPs de Industrial Ethernet |
| CP343-1 Advanced |
A partir de la V1.0 |
6GK7343-1GX30-0XE0 |
| Módulos ET 200S |
| IM151-3PN FO |
A partir de la V4.0 |
A partir de la 6ES7 151-3BB21-0AB0 |
| IM151-3PN ST |
A partir de la V4.0 |
A partir de la 6ES7 151-3AA20-0AB0 |
| IM151-3PN HF |
A partir de la V4.0 |
A partir de la 6ES7 151-3BA20-0AB0 |
| IM151-3PN HS |
- |
A partir de la 6ES7 151-3BA50-0AB0 |
| Módulos ET 200M |
| IM 153-4PN |
- |
6ES7 153-4AA00-0XB0 |
| Módulos ET 200pro |
| IM154-4PN HF |
- |
A partir de la 6ES7 154-4AB00-0AB0 |
| ET 200eco PN |
- |
6ES7 141-6Bx00-0AB0
6ES7 142-6Bx00-0AB0
6ES7 142-6Bx50-0AB0 |
| Componentes de red |
| Acoplador PN/PN |
- |
6ES7 158-3AD00-0XA0 |
| Productos SCALANCE X20x IRT |
A partir de la V2.1 |
- |
| Productos SCALANCE X200 |
A partir de la V2.1 |
-
Consulte la página del Customer Support con número ID 25472849 |
| Productos SCALANCE X300 |
- |
- |
| SCALANCE X414-3 E |
A partir de la V2.1.1 |
-
Consulte la página del Customer Support con número ID 25355654 |
| SCALANCE X408-2 |
- |
- |
| Pasarelas de red |
| IE/AS-Interface Link PN/IO |
A partir de la V2.0 |
AS-i Master simple:
6GK1 411-2AB10
AS-i Master doble:
6GK1 411-2AB20 |
Los equipos PROFINET IO, que soportan el diagnóstico de PROFINET ampliado, sólo funcionan en los controladores PROFINET IO que también soporten el diagnóstico de PROFINET ampliado.
Para algunos de los equipos PROFINET IO arriba indicados, existe un archivo GSDML de migración para que dicho equipo funcione con un controlador PROFINET IO que todavía no soporte el diagnóstico PROFINET ampliado.
Ejemplo: Acoplador PN/PN

Figura 02
Advertencia: En las siguientes aplicaciones, se dispone de un descripción detallada (incluido el programa ejemplo) sobre las posibilidades de diagnóstico en un sistema PROFINET-IO.
- "Métodos de diagnóstico para los componentes PROFINET (PROFINET IO, SNMP, WBM)", página del Customer Support con número ID 21566216
- "PROFINET IO – Elaboración del diagnóstico en un programa de usuario", página del Customer Support con número ID 24000238
|