Avvertenze di configurazione Con la diagnostica PROFINET estesa sono possibili funzioni come la diagnostica e la parametrizzazione delle interfacce Ethernet integrate (p. es. diagnostica Fiber-Optic e progettazione della topologia). Le unità PDEV, che supportano la diagnostica PROFINET estesa, vengono progettate in STEP 7 nella Configurazione hardware. Esse sono disponibili nel Catalogo ardua e contengono ulteriori porte e moduli di interfaccia come sub-slot nello Slot 0.
Esempio ET200S con e senza diagnostica PROFINET estesa

Figura 01
I seguenti controller supportano la diagnostica PN estesa.
|
Unità |
FW |
Listino N. |
|
CPs PC |
|
CP1616 |
da V2.0 |
6GK1 161-6AA00 |
|
CP1604 |
da V2.0 |
6GK1 160-4AA00 |
| SIMATIC NET PC-Software |
| SOFTNET PROFINET IO |
da V7.1
(Edition 2008) |
6GK1704-1HW71-3AA0 |
| Embedded e PC-based Automation |
| WinAC RTX 2008 |
da V4.4 |
6ES7 671-0RC06-0YA0 |
| S7-mEC, EC31-RTX |
da V4.4 |
6ES7 677-1DD00-0BB0 |
|
CPU S7-400 |
|
CPU 414-3 PN/DP |
- |
6ES7 414-3EM05-0AB0 |
|
CPU 416-3 PN/DP |
- |
6ES7 416-3ER05-0AB0 |
|
CPU 416F-3 PN/DP |
- |
6ES7 416-3FR05-0AB0 |
|
CPU S7-300 |
|
CPU 315-2 PN/DP |
da V2.5 |
- |
|
CPU 315F-2PN/DP |
da V2.5 |
- |
|
CPU 317-2 PN/DP |
da V2.5 |
- |
|
CPU 317F-2PN/DP |
da V2.5 |
- |
|
CPU 319-3 PN/DP |
da V2.5 |
6ES7318-3EL00-0AB0 |
|
CPU 319F-3 PN/DP |
da V2.5 |
6ES7318-3FL00-0AB0 |
|
CPs Industrial Ethernet |
|
CP343-1 Standard |
da V2.0 |
6GK7343-1EX30-0XE0 |
|
CP343-1 Advanced |
da V1.0 |
6GK7343-1GX30-0XE0 |
|
CP443-1 Standard |
da V1.0 |
6GK7443-1EX20-0XE0 |
|
CP443-1 Advanced |
da V2.0 |
6GK7443-1GX20-0XE0 |
|
ET 200S |
|
IM151-8 PN/DP CPU |
da V2.7 |
6ES7 151-8AB00-0AB0 |
|
IM151-8F PN/DP CPU |
da V2.7 |
6ES7 151-8FB00-0AB0 |
|
ET 200pro |
|
IM154-8 CPU |
da V2.5 |
6ES7 154-8AB00-0AB0 |
I seguenti device possono utilizzare la diagnostica PN estesa.
|
Unità |
FW |
Listino N. |
|
CPs PC |
|
CP1616 |
da V2.0 |
6GK1 161-6AA00 |
|
CP1604 |
da V2.0 |
6GK1 160-4AA00 |
|
CPs Industrial Ethernet |
|
CP343-1 Advanced |
da V1.0 |
6GK7343-1GX30-0XE0 |
|
Moduli ET 200S |
|
IM151-3PN FO |
da V4.0 |
da 6ES7 151-3BB21-0AB0 |
|
IM151-3PN ST |
da V4.0 |
da 6ES7 151-3AA20-0AB0 |
|
IM151-3PN HF |
da V4.0 |
da 6ES7 151-3BA20-0AB0 |
|
IM151-3PN HS |
- |
da 6ES7 151-3BA50-0AB0 |
|
Moduli ET 200M |
|
IM 153-4PN |
- |
6ES7 153-4AA00-0XB0 |
|
Moduli ET 200pro |
|
IM154-4PN HF |
- |
da 6ES7 154-4AB00-0AB0 |
|
ET 200eco PN |
- |
6ES7 141-6Bx00-0AB0
6ES7 142-6Bx00-0AB0
6ES7 142-6Bx50-0AB0 |
|
Componenti di rete |
|
PN/PN-Coupler |
- |
6ES7 158-3AD00-0XA0 |
|
Prodotti SCALANCE X20x IRT |
da V2.1 |
- |
|
Prodotti SCALANCE X200 |
da V2.1 |
-
vedi l’articolo con ID: 25472849 |
|
Prodotti SCALANCE X300 |
- |
- |
|
SCALANCE X414-3 E |
da V2.1.1 |
-
vedi l’articolo con ID: 25355654 |
|
SCALANCE X408-2 |
- |
- |
|
Gateway |
|
IE/AS-Interface Link PN/IO |
da V2.0 |
Master AS-i semplice:
6GK1 411-2AB10
Master AS-i doppio:
6GK1 411-2AB20 |
I PROFINET IO-Device, che supportano la diagnostica PROFINET estesa, possono essere fatti funzionare solo su I/O controller PROFINET, che anch'essi supportino la diagnostica PROFINET estesa.
Per alcuni dei PROFINET IO-Device sopra elencati c'è un file GSDML di migrazione per far funzionare il PROFINET IO-Device su un I/O controller PROFINET che non supporta ancora la diagnostica PROFINET estesa.
Esempio PN/PN-Coupler

Figura 02
Avvertenza
Nelle seguenti applicazioni si trova una descrizione dettagliata, compreso l'esempio di programma, delle possibilità di diagnostica in un sistema PROFINET-IO.
- "Metodo di diagnostica per i componenti di rete PROFINET (PROFINET IO, SNMP, WBM)" nell’articolo con ID: 21566216
- "PROFINET IO – Elaborazione della diagnostica nel programma applicativo"
nell’articolo con ID: 24000238
|