Instructions : Lors de la phase de démarrage d'un SIMATIC IPC, il est demandé à l’utilisateur sous quel nom d'utilisateur il désire être enregistré dans le système. La phase de redémarrage automatique est ainsi interrompue, ce qui n’est pas souhaitable après une coupure et un retour tension par exemple. Pour éviter cela, nous vous conseillons l’installation d’un AutoLogon en suivant les instructions données dans ce Faq.
Paramétrage de l'Auto-Logon : Le tableau ci-dessous décrit la manière de paramétrer l'Auto-Logon en fonction des différents systèmes d'exploitation Windows présents dans le SIMATIC IPC :
| Nr. |
Procédure |
| 1 |
Appelez la fenêtre de commande Windows à partir du menu "Démarrer" --> "Exécuter"
Sous Windows 7, appelez la fenêtre de commande Windows à partir du menu "Démarrer > Tous les programmes > Accessoires > Exécuter" |
| 2 |
Sous Windows XP / XP embedded / Windows embedded 2009 / Server 2003 / Vista ou WIndows 7, saisissez la ligne de commande : "control userpasswords2" .
Pour Microsoft Windows 2000, c'est la commande "control userpasswords" que vous devez saisir.

Figure 01
Validez avec OK. La fenêtre de dialogue "Compte utilisateurs" s'ouvre alors. |
| 3 |
A partir de l'onglet "Utilisateur" de la fenêtre "Compte utilisateurs", sélectionnez le "nom de l'utilisateur" souhaité (par ex. S_User) et désactivez la fonction ci-dessous :

Figure 02
|
| 4 |
Cliquez sur le bouton "Appliquer". La fenêtre "Ouverture de session automatique" apparait alors. Introduisez le mot de passe correspondant au nom d'utilisateur choisi dans la fenêtre de dialogue et défini dans les champs "Mots de passe:" et "Confirmation du mot de passe:" puis validez avec OK. |
| 5 |
Cliquez sur "OK" pour fermer la fenêtre de dialogue "Compte utilisateurs".
L’AutoLogon est désormais installé. Après un redémarrage voire un nouveau démarrage du SIMATIC IPC, le Login sera automatiquement inscrit et vous pourrez commencer de suite votre application. |
Remarques :
-
Vous devez désactiver la fonction Enhanced Write Filter (EWF) avant d'effectuer des modifications sur les systèmes Windows embedded.
-
Cette méthode présente l'avantage d'éviter une édition directe de la base de registres Windows et également de sauvegarder le mot de passe sous une forme protégée (codée).
-
La fenêtre de dialogue "Ouverture de session automatique" apparaît uniquement lors de l'appui des touches "Appliquer" ou "OK" et si la case à cocher "L'utilisateur doit saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe pour utiliser cet ordinateur" a été désactivée juste avant.
-
Si l'ouverture de session automatique est déjà configurée, mais que vous désirez effectuer des modifications, il vous faut vérifier que la case à cocher "L'utilisateur doit saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe pour utiliser cet ordinateur" est décochée. A partir de là, vous pouvez cliquer sur les boutons "Appliquer" ou "OK", la fenêtre de dialogue "Ouverture de session automatique" s'affiche.
-
Il y a une vérification de la parité des deux mots de passe saisis dans la fenêtre de dialogue d'ouverture de session. Cependant il n'y a pas de vérification de validité de ces mots de passe. Si deux mots de passe identiques mais non valides sont saisis, l'ouverture de session automatique ne fonctionnera pas au démarrage du SIMATIC IPC.
-
La fonction AutoLogon n'est disponible que dans les groupes de travail Windows, l'inscription automatique à un domaine n'est pas possible avec la procédure décrite ci-dessus.
-
En environnement SIMATIC IT, il faut s'assurer que la case à cocher "Ouverture de session automatique" est bien cochée sous "Réglages > Système > Sécurité" dans la console de management.
Mots clefs :
Autostart, mot de passe utilisateur, ouverture automatique de session
|