|
Anleitung Während des Hochlaufs eines SIMATIC IPCs wird der Anwender gefragt, unter welchem Benutzernamen er sich am System anmelden möchte. Hierdurch wird der automatische Hochlauf unterbrochen, was z.B. nach einem Spannungsausfall unerwünscht ist. Zur Abhilfe empfehlen wir Ihnen die Erstellung eines Auto-Logon.
Einrichtung des Auto-Logon Die nachstehende Tabelle beschreibt die Vorgehensweise, wie Sie das Auto-Logon unter den verschiedenen Windows-Betriebssystemen bei einem SIMATIC IPC einrichten können.
| Nr. |
Vorgehensweise |
| 1 |
Öffnen Sie unter Windows XP den Ausführungsdialog über "Start > Ausführen
Bei der Verwendung von Windows 7 öffnen Sie den Ausführungsdialog über "Start > Alle Programme > Zubehör > Ausführen" |
| 2 |
Unter Windows XP / XP embedded / Windows embedded 2009 / Server 2003 / Vista oder Windows 7 geben Sie den Befehl "control userpasswords2" ein.
Verwenden Sie bei Microsoft Windows 2000 stattdessen den Befehl "control userpasswords".

Bild 01
Bestätigen Sie mit OK. Der Dialog "User Accounts" wird anschließend geöffnet. |
| 3 |
Markieren Sie im Register "Users" im Dialog "User Accounts" den entsprechenden "User" (z.B. S_User) und deaktivieren Sie die Funktion

Bild 02
|
| 4 |
Klicken Sie anschließend auf die Schaltfäche "Apply". Es erscheint der Dialog "Automatically Log On". Geben Sie hier für den ausgewählten User das Passwort in den Feldern "Password:" sowie "Confirm Password:" ein und bestätigen Sie mit OK. |
| 5 |
Schließen Sie den Dialog "User Accounts" mit OK.
Das Autologon ist nun eingerichtet. Nach einem Neustart bzw. erneutem Hochlaufen des SIMATIC IPCs wird das Windows-Login automatisch ausgeführt und Sie können mit Ihrer Anwendung sofort beginnen. |
Hinweise
-
Beachten Sie, dass bei Windows embedded Betriebssystemen vor der Änderung der Enhanced Write Filter (EWF) deaktiviert sein muss.
-
Diese Methode hat den Vorteil, dass ein direktes Editieren der Windows Registrierdatenbank vermieden und das Passwort verschlüsselt gespeichert wird.
-
Das Fenster "Automatically Log On" wird nur dann beim Betätigen der Schaltfläche "Apply" bzw. "OK" geöffnet, wenn unmittelbar zuvor das Optionskästchen "Users must enter a user name and password to use this computer" abgewählt wurde.
-
Falls die automatische Anmeldung bereits konfiguriert ist, Sie jedoch Änderungen vornehmen möchten, wählen Sie das Optionskästchen "Users must enter a user name and password to use this computer" zunächst an und anschließend wieder ab. Jetzt können Sie die Schaltfläche "Apply" bzw. "OK" betätigen und es erscheint das Fenster "Automatically Log On".
-
Die beiden eingegebenen Passwörter im Fenster "Automatically Log On" werden auf Gleichheit geprüft. Die Passwörter werden jedoch nicht auf Gültigkeit überprüft. Werden zwei gleiche, jedoch ungültige Passwörter vorgegeben, funktioniert die automatische Anmeldung beim Hochlauf des SIMATIC IPC nicht.
-
Die Funktion Autologon steht nur in Windows - Arbeitsgruppen zur Verfügung, eine automatische Anmeldung an einer Domäne ist mit der oben beschriebenen Vorgehensweise nicht möglich.
-
In einem SIMATIC IT Umfeld ist darauf zu achten, dass in der Managementkonsole unter Einstellungen --> System --> Sicherheit der Haken bei "Automatische Windows Benutzeranm." gesetzt ist.
Suchbegriffe
Autostart, User password
|