Beitragsliste anzeigen
Microbox -- System einrichten -- System parametrieren
Wie kann bei einem SIMATIC IPC die "Meldepuffer Partition" konfiguriert werden?
Wie wird WinAC RTX 2005 für den Einsatz eines Microbox PC 420 mit Windows XP Embedded konfiguriert?
Wie können zwei unabhängige Gbit-Ethernetschnittstellen mit der Teaming-Funktionalität in Windows XP zu einer Gruppe zusammengefasst werden?
Wie kann der Autologon bei SIMATIC IPCs eingerichtet werden?
Wie muss ich die Einstellungen vornehmen, damit meine Einstellungen oder geladenen Programme nach Wiederanlauf vorhanden sind?
Rack PC -- System einrichten -- System parametrieren
Warum wird kein Bild des SIMATIC IPCs angezeigt, wenn ich mit dem SIMATIC IPC Remote Manager über AMT zugreife?
Welcher Steckplatz muss bei Einsatz der WinAC RTX 2010 mit WinCC V11 projektiert werden?
Wie kann der Autologon bei SIMATIC IPCs eingerichtet werden?
Welche unterschiedlichen CPU-Technologien gibt es im PC-Bereich und welche Vorteile bieten SIMATIC PCs mit Intel® Core™ 2 Duo-Prozessoren bei der Verwendung von SIMATIC Software?
Wie kann der Betrieb von Windows 2000 mit Festplatten größer 120 GB sichergestellt werden?
Wie kann beim Rack PC 840 V2 das sporadische Einfrieren der Bildschirmausgabe oder das Umschalten der Grafikauflösung auf VGA behoben werden?
Tastatursperre für WinCC Runtime beim SIMATIC Rack PC IL 40 S und IL 40 S V2
Box PC -- System einrichten -- System parametrieren
Warum wird kein Bild des SIMATIC IPCs angezeigt, wenn ich mit dem SIMATIC IPC Remote Manager über AMT zugreife?
Welcher Steckplatz muss bei Einsatz der WinAC RTX 2010 mit WinCC V11 projektiert werden?
Wie kann der Autologon bei SIMATIC IPCs eingerichtet werden?
Warum bricht die Installation von SQL Express 2005 auf einem SIMATIC IPC mit einem "Embedded Betriebssystem" ab?
Welche unterschiedlichen CPU-Technologien gibt es im PC-Bereich und welche Vorteile bieten SIMATIC PCs mit Intel® Core™ 2 Duo-Prozessoren bei der Verwendung von SIMATIC Software?
Wie kann die Bezeichnung der LAN-Schnittstelle in Windows umbenannt werden, damit die Kennzeichnung der Netzwerkschnittstellen zwischen Gehäuseaufkleber und Windows übereinstimmt (Box PC 627B und Box PC 827B)?
Wie kann der Betrieb von Windows 2000 mit Festplatten größer 120 GB sichergestellt werden?
Lüfterüberwachung in der SOM-Software deaktivieren
Rechnerabsturz nach dem Öffnen der Diagnose für den CP5611 unter Windows2000
Neustart nach Installation von MS Windows 98SE nicht möglich
Box PC 620 / Panel PC 670 - nach Installation eines CP 1613 / CP 5611 startet Microsoft Win2000 nicht mehr bzw. Windows beendet sich
Wie können Störungen bei der Grafikanzeige unter Windows XP beim Box PC 840 V2 vermieden werden?
Panel PC -- System einrichten -- System parametrieren
Wie kann das Öffnen des "Onscreen-Keyboard" beim SIMATIC IPC277D beschleunigt werden?
Wie kann bei einem SIMATIC IPC die "Meldepuffer Partition" konfiguriert werden?
Wie erfolgt bei dem SIMATIC IPC277D die Umschaltung vom Querformat auf das Hochformat?
Warum wird kein Bild des SIMATIC IPCs angezeigt, wenn ich mit dem SIMATIC IPC Remote Manager über AMT zugreife?
Welcher Steckplatz muss bei Einsatz der WinAC RTX 2010 mit WinCC V11 projektiert werden?
Wie kann der Autologon bei SIMATIC IPCs eingerichtet werden?
Warum bricht die Installation von SQL Express 2005 auf einem SIMATIC IPC mit einem "Embedded Betriebssystem" ab?
Welche unterschiedlichen CPU-Technologien gibt es im PC-Bereich und welche Vorteile bieten SIMATIC PCs mit Intel® Core™ 2 Duo-Prozessoren bei der Verwendung von SIMATIC Software?
Wie kann der Betrieb von Windows 2000 mit Festplatten größer 120 GB sichergestellt werden?
Wie kann ich mich an einem Windows 2000-Rechner ohne Tastatur (z.B. Panel PC) anmelden?
Funktion "Betriebsart wechseln" mit dem Parameter "Serieller Transfer"
Wie kann Sm@rtAccess (HTTP - Kommunikation) und Sm@rtServices (HTML Seiten) auf einem Panel PC 477B mit WinCC flexible RT eingesetzt werden?
Ändern der Hintergrundbeleuchtung, der Tastencodes und Ansteuern der Funktionstasten am SIMATIC Panel PC 670/ 870 unter WinNT
Wiederherstellung der Touchfunktionalität am PC 670 nach Neuinstallation des Betriebssystems
Welche Softwaretools stehen für die SIMATIC Panel PCs 870 mit Funktionstasten zur Verfügung?
Softwaretools für die SIMATIC Panel PCs 670 (mit Funktionstasten)
Probleme beim Herunterfahren von Windows 98 Second Edition
Angezeigte Windows-Oberfläche um 180 Grad gedreht beim IL70
Microsoft Windows 9x und Speicherausbau größer 512 MB
Field PG / Power-PG -- System einrichten -- System parametrieren
Wie kann der Autologon bei SIMATIC IPCs eingerichtet werden?
Wie kann der Vollbildmodus bei STEP 5 auf dem Field PG unter MS Windows-Betriebssystemen aktiviert werden?
Wie kann die Tastaturbelegung für STEP 5 auf "QWERTY" geändert werden?
Speicherplatz sparen bei der Parallelinstallation von Windows 9x / Windows ME oder Windows NT / Windows 2000
Fehlende Symbole für Netzwerk- und DFÜ-Verbindungen in Windows 2000
Wie wird das auf dem Field PG M vorinstallierte WinCC flexible auf die Oberflächensprache "Deutsch" umgestellt?
Warum fehlen die Optionen "Standbymodus" und "Ruhezustand" im Register "Energieschema" bei den "Eigenschaften von Energieoptionen"?
Angezeigte Größe des Hauptspeichers beim Bootvorgang von Pentium IV Field- oder PowerPGs
Wie werden Service Pack Updates zu Windows XP installiert?
Wie werden zu Windows 2000 MUI aktuellere Service Packsinstalliert?
Wie wird nach der Auslieferung eines Field PGs das Windows XP MUI und die SIMATIC Software auf deutsch umgestellt?
WinCC -- Entwicklungsumgebung einrichten -- System parametrieren
Was muss ich beim Betrieb von SIMATIC WinCC oder SIMATIC PCS 7 mit Microsoft SQL Server 2005 auf PCs mit Mehrkern- bzw. mehreren Prozessoren beachten?
Wie können die Eigenschaften des ToolTip-Textes (Schriftart, Schriftgröße, ...) in WinCC-Runtime geändert werden?
Wie kann der Autologon bei SIMATIC IPCs eingerichtet werden?
WinCC: Einstellungen im pcANYWHERE
Einsatz von WinCC V5.x (gilt nicht ab V5.1) auf StandAlone- Rechnern mit Windows2000
Symbolleisten im GraphicsDesigner in Größe und Ort nicht mehr änderbar
WinCC-Projektinformationen werden im Windows Explorer im Ordner "WinCC Projects" nicht richtig dargestellt
Einsatz von WinCC V5.x (gilt nicht ab V5.1) auf StandAlone-Rechnern mit WindowsNT
Wie wird die Simatic Shell verwendet, um den Terminalbus einer WinCC-Station zu konfigurieren?
Warum werden WinCC Bilder in Runtime bei Verwendung von TFT bzw. Flachbildschirmen falsch bzw. mit Rändern dargestellt?
Welche Einstellungen müssen im WinCC-Explorer unter "Rechner > Eigenschaften" an jedem Rechner lokal vorgenommen werden?
Wie kann ich "verloren gegangene" Schaltflächen in der Toolbar des WinCC Explorers bzw. WinCC Graphics Designers wieder sichtbar machen?
Warum wird nach Umstellen der Auflösung oder Einrichtung eines zweiten Monitors auf meinem Rechner im Graphics Designer der Eigenschaften-Dialog nicht angezeigt?
OS - WinCC -- HMI Projektierung erstellen -- User Administrator projektieren
Wie kann man in PCS 7 verhindern, dass ein Benutzer mit dem Recht "Beobachten" Alarme quittieren kann?
Wie funktionieren die Benutzerrechte (Bedienberechtigungen) in SIMATIC PCS 7 V7.1?
Wie lautet das Standardpasswort des Benutzers "Administrator" im WinCC User Administrator?
Wie kann der Autologon bei SIMATIC IPCs eingerichtet werden?
PCS 7 V6.0 / WinCC V6.0 Bedienberechtigung bei Remote-Zugriff auf Server
Aktionen in Abhängigkeit von der Berechtigungsstufe durchführen
Welche Einstellungsmöglichkeiten habe ich beim Einloggen mit dem Chipkartenleser (PCS 7 V4.x / V5.x)?
Im User Administrator gibt es zu viele Berechtigungsstufen
Warum funktioniert die bereichsspezifische Bedienberechtigung nicht, obwohl sie im User Administrator eingestellt wurde?
Wie kann in PCS 7 mit SIMATIC Logon ein Login durch eine Chipkarte realisiert werden?
Wie kann der Autologon bei SIMATIC IPCs eingerichtet werden?
Bestellnummer:

Anleitung
Während des Hochlaufs eines SIMATIC IPCs wird der Anwender gefragt, unter welchem Benutzernamen er sich am System anmelden möchte. Hierdurch wird der automatische Hochlauf unterbrochen, was z.B. nach einem Spannungsausfall unerwünscht ist. Zur Abhilfe empfehlen wir Ihnen die Erstellung eines Auto-Logon.

Einrichtung des Auto-Logon
Die nachstehende Tabelle beschreibt die Vorgehensweise, wie Sie das Auto-Logon unter den verschiedenen Windows-Betriebssystemen bei einem SIMATIC IPC einrichten können.
 
Nr. Vorgehensweise
1

Öffnen Sie unter Windows XP den Ausführungsdialog über "Start > Ausführen
Bei der Verwendung von Windows 7 öffnen Sie den Ausführungsdialog über "Start > Alle Programme > Zubehör > Ausführen"

2

Unter Windows XP / XP embedded / Windows embedded 2009 / Server 2003 /  Vista oder Windows 7 geben Sie den Befehl "control userpasswords2" ein.

Verwenden Sie bei Microsoft Windows 2000 stattdessen den Befehl "control userpasswords".


Bild 01

Bestätigen Sie mit OK. Der Dialog "User Accounts" wird anschließend geöffnet.

3

Markieren Sie im Register "Users" im Dialog "User Accounts" den entsprechenden "User" (z.B. S_User) und deaktivieren Sie die Funktion

  • "Users must enter a user name and password to use this computer".


Bild 02

4

Klicken Sie anschließend auf die Schaltfäche "Apply". Es erscheint der Dialog "Automatically Log On". Geben Sie hier für den ausgewählten User das Passwort in den Feldern "Password:" sowie "Confirm Password:" ein und bestätigen Sie mit OK.

5

Schließen Sie den Dialog "User Accounts" mit OK.

Das Autologon ist nun eingerichtet. Nach einem Neustart bzw. erneutem Hochlaufen des SIMATIC IPCs wird das Windows-Login automatisch ausgeführt und Sie können mit Ihrer Anwendung sofort beginnen.

Hinweise

  • Beachten Sie, dass bei Windows embedded Betriebssystemen vor der Änderung der Enhanced Write Filter (EWF) deaktiviert sein muss.

  • Diese Methode hat den Vorteil, dass ein direktes Editieren der Windows Registrierdatenbank vermieden und das Passwort verschlüsselt gespeichert wird.

  • Das Fenster "Automatically Log On" wird nur dann beim Betätigen der Schaltfläche "Apply" bzw. "OK" geöffnet, wenn unmittelbar zuvor das Optionskästchen "Users must enter a user name and password to use this computer" abgewählt wurde.

  • Falls die automatische Anmeldung bereits konfiguriert ist, Sie jedoch Änderungen vornehmen möchten, wählen Sie das Optionskästchen "Users must enter a user name and password to use this computer" zunächst an und anschließend wieder ab. Jetzt können Sie die Schaltfläche "Apply" bzw. "OK" betätigen und es erscheint das Fenster "Automatically Log On".

  • Die beiden eingegebenen Passwörter im Fenster "Automatically Log On" werden auf Gleichheit geprüft. Die Passwörter werden jedoch nicht auf Gültigkeit überprüft. Werden zwei gleiche, jedoch ungültige Passwörter vorgegeben, funktioniert die automatische Anmeldung beim Hochlauf des SIMATIC IPC nicht.

  • Die Funktion Autologon steht nur in Windows - Arbeitsgruppen zur Verfügung, eine automatische Anmeldung an einer Domäne ist mit der oben beschriebenen Vorgehensweise nicht möglich.

  • In einem SIMATIC IT Umfeld ist darauf zu achten, dass in der Managementkonsole unter Einstellungen --> System --> Sicherheit der Haken bei "Automatische Windows Benutzeranm." gesetzt ist.

Suchbegriffe
Autostart, User password

 Beitrags-ID:23598260   Datum:2011-11-17 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour