Beitragsliste anzeigen
WinCC -- Alarme und Meldungen projektieren -- Alarme und Meldungen im Alarm Control anzeigen
Wie können Meldeselektionen im WinCC AlarmControl importiert werden?
Warum werden in WinCC bei meinem Prozessbegleitwert (Text) am Anfang Leerzeichen dargestellt und am Ende Zeichen abgeschnitten?
Wie können im WinCC Alarm Control, auch zur Runtime, die Farben der angezeigten Meldungen unabhängig der Alarm Logging-Einstellungen geändert werden?
Wie können Meldungen im WinCC AlarmControl selektiert werden?
Wie unterscheidet sich in WinCC die Meldungsbearbeitung in der Meldeliste und in den Archiven?
Warum bleibt bei WinCC eine Grenzwertmeldung anstehen, obwohl der Wert wieder innerhalb der projektierten Grenzen liegt?
Wie kann ich die letzte Meldung in der ersten Zeile des AlarmOCX anzeigen?
Wie kann vorgegangen werden, wenn Alarme zur Runtime nicht angezeigt werden?
Wie kann ich im Alarm Control mehrzeiligen Meldetext anzeigen lassen?
Wie zeigt das WinCC Alarm Control Meldungen an?
Wie kann in WinCC der angemeldete Benutzer und Rechnername in der Meldeliste angezeigt werden?
Wie wird die Eigenschaft "MsgFilterSQL" des WinCC Alarm Controls verwendet, um mit einem SQL-Statement die anzuzeigenden Meldungen zu filtern?
Wie können zur Runtime im WinCC Alarm Control nur ausgewählte Meldungen angezeigt werden?
Wie wird die Standard-Funktion "AXC_SetFilter()" verwendet?
Wie ist die Formatanweisung aufgebaut, um die Inhalte von WinCC-Variablenwerten zur Runtime in den Anwendertextblöcken einer Meldung anzuzeigen?
Wie können Meldungen im WinCC Alarm Control nach Servern gefiltert werden?
Wie kann der Inhalt des Kommentardialogs (Kommentar, Rechner, Autor) angezeigt oder gedruckt werden?
Warum werden die Spaltenüberschriften im WinCC Alarm Control zur Runtime nicht korrekt angezeigt?
Wie kann die Spaltenbreite der Meldeblöcke beim WinCC Alarm Control zum Zeitpunkt der Projektierung im Graphics Designer oder in Runtime mit der Maus geändert werden?
Warum werden nur 1000 Meldungen im Archivfenster angezeigt, obwohl mehr Meldungen im Archiv sind?
Welche Bedeutung haben die Einstellungen unter "Projekteinstellungen übernehmen" im Register Meldeblöcke bei der Projektierung des WinCC Alarm Controls?
OS - WinCC -- Alarme und Meldungen projektieren -- Alarme und Meldungen im Alarm Control anzeigen
Wie können Meldungen im WinCC AlarmControl selektiert werden?
Was sollten Sie tun, wenn bei redundanten OS-Servern die Angabe zur Herkunft in der Meldung fehlt?
Textlänge des Meldungstexts 'Herkunft' im AlarmLogging
Anzahl der Meldungen in WinCC bestimmen
Wie zeigt das WinCC Alarm Control Meldungen an?
Sortierung der Meldelisten in PCS 7 V5.x und V6
Wie können zur Runtime im WinCC Alarm Control nur ausgewählte Meldungen angezeigt werden?
Wie wird die Standard-Funktion "AXC_SetFilter()" verwendet?
Wie können Meldungen im WinCC Alarm Control nach Servern gefiltert werden?
Welche Bedeutung haben die Einstellungen unter "Projekteinstellungen übernehmen" im Register Meldeblöcke bei der Projektierung des WinCC Alarm Controls?
Wie kann der Inhalt des Kommentardialogs (Kommentar, Rechner, Autor) angezeigt oder gedruckt werden?
Wie können Meldungen im WinCC Alarm Control nach Servern gefiltert werden?
Bestellnummer:

Anleitung:
Das WinCC Alarm Control bietet die Möglichkeit, nur Meldungen ausgewählter Server in WinCC-Runtime anzuzeigen.

Bis WinCC V5.x:


Bild 01

WinCC V6.0:


Bild 02

WinCC V6.2:


Bild 03

Ab WinCC V7.0:


Bild 04

Diese Einstellungen können auch in WinCC-Runtime verändert werden.

  • "ServerNames"
    Hier werden die symbolischen Rechnernamen der Serverpackages derjenigen Server - durch Semikolon getrennt - angegeben, deren Meldungen angezeigt werden sollen.
    Die Eigenschaft "ServerNames" lässt sich durch das gleichnamige Attribut zur Runtime dynamisieren.


    Bild 05

     
  • "AllServers"
    Die Eigenschaft "AllServer" lässt sich durch das gleichnamige Attribut zur Runtime dynamisieren.


    Bild 06

Ob die Meldungen von allen Servern angezeigt werden, hängt von den Attributen "ServerNames" und "AllServers" sowie vom Typ des WinCC-Projektes ab.
 
Projekttyp AllServers ServerNames Beschreibung
Serverprojekt oder Clients ohne Projekt (UNI-Client) nein leer Es werden nur die eigenen Meldungen angezeigt. Die Meldungen anderer Server werden nicht angezeigt.
nein nicht leer
z.B. "<Server1>;<Server2>;..."
Es werden nur die Meldungen der Server angezeigt, die im Attribut "ServerNames" angegeben und deren Serverdaten (Packages) geladen sind.
ja leer Es werden die Meldungen aller Server angezeigt, deren Serverdaten (Packages) geladen sind.
ja nicht leer
z.B. "<Server1>;<Server2>;..."
Es werden die Meldungen aller Server angezeigt, deren Serverdaten (Packages) geladen sind.
Clients mit Projekt (Multi-Client) nein leer Es werden keine Meldungen angezeigt.
nein nicht leer
z.B. "<Server1>;<Server2>;..."
Es werden nur die Meldungen der Server angezeigt, die im Attribut "ServerNames" angegeben und deren Serverdaten (Packages) geladen sind.
ja leer Es werden die Meldungen aller Server angezeigt, deren Serverdaten (Packages) geladen sind.
ja nicht leer
z.B. "<Server1>;<Server2>;..."
Es werden die Meldungen aller Server angezeigt, deren Serverdaten (Packages) geladen sind.

Hinweis:
Die Attribute "AllServers" und "ServerNames" sollten nicht unabhängig voneinander eingestellt werden, sondern in einem Script zusammenhängend bearbeitet werden. Im Script kann projektiert werden, welche Kombinationen der Attribute "AllServers" und "ServerNames" (siehe Tabelle) überhaupt möglich sind.

 Beitrags-ID:23595751   Datum:2009-07-24 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour