afficher la liste des articles
WinCC -- Configuration des alarmes et messages -- Affichage des messages et alarmes utilisant Alarm Control
Comment importer une sélection d'alarmes pour le contrôle d'alarmes WinCC ?
Pourquoi, dans WinCC, des espaces sont-ils affichés au début d'une variable associée de procédé (Text) et qu'à la fin de cette variable, les caractères sont tronqués ?
Comment modifier les couleurs des messages dans le contrôle d'alarmes, également en Runtime, indépendamment des paramètres de l'Alarm logging?
Comment sélectionner des alarmes dans le contrôle d'alarmes WinCC ?
Commentdifférencier le traitement des messages dans la liste des messages et dans les archives ?
Les alarmes de dépassement de seuil restent signalées bien que les limites ne soient pas atteintes.
Comment afficher le dernier message dans la première ligne dans l'AlarmOCX ?
Que faire quand des alarmes ne sont pas affichées en Runtime?
Comment afficher un texte de message sur plusieurs lignes dans Alarm Control ?
Comment afficher les alarmes dans l'objet WinCC Alarm Control?
Comment afficher l'utilisateur connecté et le nom d'ordinateur dans la liste des messages de WinCC ?
Comment utiliser la propriété "MsgFilterSQL" du contrôle d'alarmes pour filtrer les alarmes avec les requêtes SQL?
Comment n'afficher que certains messages en Runtime dans Alarm Control de WinCC ?
Comment utiliser la fonction standard "AXC_SetFilter()" ?
Comment est défini le format d'affichage de la valeur d'une variable WinCC associée à un bloc texte utilisateur en Runtime dans une alarme?
Comment peut-on filtrer les messages en fonction des serveurs dans WinCC Alarm Control ?
Comment afficher ou imprimer le contenu du commentaire d'une alarme (commentaire, Ordinateur, Utilisateur)?
Pourquoi les titres des colonnes dans le WinCC Alarm Control ne sont-ils pas correctement affichés en Runtime ?
Comment modifier la largeur des colonnes des blocs d'alarme avec la souris dans l'Alarm Control de WinCC au moment de la configuration dans le Graphics Designer ou pendant le Runtime ?
Pourquoi ne voit-on que les 1000 messages les plus récents dans la fenêtre d'archive alors qu'il y en a plus dans l'archive ?
Quelle est la signification du paramétrage réalisé dans "Adopter les réglages du projet" dans l'onglet des blocs d'alarmes lors de la configuration du WinCC Alarm Control ?
OS - WinCC -- Configuration des alarmes et messages -- Affichage des messages et alarmes utilisant Alarm Control
Comment sélectionner des alarmes dans le contrôle d'alarmes WinCC ?
Que vous devez faire, si dans les serveurs OS redondants l'indication de l'origine manque dans le message ?
Longueur du texte de message 'Provenance' dans l'AlarmLogging
Déterminer le nombre de messages dans WinCC
Comment afficher les alarmes dans l'objet WinCC Alarm Control?
Liste des messages sous PCS 7 V5.x et V6
Comment n'afficher que certains messages en Runtime dans Alarm Control de WinCC ?
Comment utiliser la fonction standard "AXC_SetFilter()" ?
Comment peut-on filtrer les messages en fonction des serveurs dans WinCC Alarm Control ?
Quelle est la signification du paramétrage réalisé dans "Adopter les réglages du projet" dans l'onglet des blocs d'alarmes lors de la configuration du WinCC Alarm Control ?
Comment afficher ou imprimer le contenu du commentaire d'une alarme (commentaire, Ordinateur, Utilisateur)?
Comment peut-on filtrer les messages en fonction des serveurs dans WinCC Alarm Control ?
Nº de référence:

 

Instructions:
WinCC Alarm Control permet d'afficher les messages des serveurs sélectionnés seulement dans WinCC Runtime.

Jusqu'à WinCC V5.x


Fig. 01

WinCC V6.0


Fig. 02

WinCC V6.2 


Fig. 03

A partir de WinCC V7.0


Fig. 04

Il est aussi de possible de modifier ces paramétrages dans WinCC Runtime.

  • "ServerNames"
    Ici, il faut spécifier les noms symboliques des ordinateurs dans les packages des serveurs, séparés par des points virgule, dont les messages sont à afficher.
    Il est possible de dynamiser la propriété "ServerNames" en Runtime avec l'attribut portant le même nom.

    Fig. 05

     
  • "AllServers"
    Il est possible de dynamiser la propriété "AllServers" en Runtime avec l'attribut portant le même nom.


    Fig. 06
     

La façon dont les messages seront affichés ou non pour tous les serveurs dépend des attributs "ServerNames" et "AllServers" ainsi que du type de projet WinCC.
 
Type de projet AllServers ServerNames Description
Projet Serveur ou clients sans projet (UNI client) Non vide Seuls les messages provenant du serveur source sont affichés. Les messages des autres serveurs ne s'affichent pas
Non non vide
par ex "<Server1>;<Server2>;..."
Affiche seulement les messages des serveurs spécifiés dans l'attribut "ServerNames" et dont les données de serveurs (packages) sont chargées.
Oui vide Affiche les messages de tous les serveurs dont les données de serveurs (packages) sont chargées.
Oui non empty
par ex. "<Server1>;<Server2>;..."
Affiche les messages de tous les serveurs dont les données de serveurs (packages) sont chargées.
Clients with project (multi client) Non vide Aucun message n'est affiché.
Non non vide
par ex "<Server1>;<Server2>;..."
Affiche seulement les messages des serveurs spécifiés dans l'attribut "ServerNames" et dont les données de serveurs (packages) sont chargées.
Oui vide Affiche les messages de tous les serveurs dont les données de serveurs (packages) sont chargées.
Oui non vide
par ex "<Server1>;<Server2>;..."
Affiche les messages de tous les serveurs dont les données de serveurs (packages) sont chargées.

Note :
Il faut éviter d'affecter les attributs "AllServers" et "ServerNames" indépendamment l'un de l'autre, mais plutôt ensemble dans un même script. Dans le script, il est possible de configurer toutes les combinaisons possibles pour les attributs "AllServers" et "ServerNames" (voir tableau).

 ID contribution:23595751   Date:2009-09-21