|
Description: Un message d'erreur est enregistré dans le tampon de diagnostic avec le numéro d'événement 530D , lorsque les SDB ont une taille supérieure à 10 000 Bytes.
Remère: Si le SDB est précisément de 10000 Bytes, vous devez suivre la procédure suivante :
Allez dans la configuration matérielle, Sélectionner Outils, Paramètres et activer "Sauvegarder le nom des objets dans l'automate". Ceci rends les SDB lus long de 500 bytes.
  Fig 01
Lorsque vous contrôler la longueur des SDB connectés, vous allez observer que l'indicateur a précisément une longueur de 10 000 bytes. Si le SDB a une longueur inférieure ou supérieure à 10 000 vous ne rencontrerz pas le problème. Après compilation de la configuration matérielle dans le STEP 7, sélectionner le dossier des données système et contrôler la longueur de ces données.
Valable pour les CPUs:
| CPU |
Référence |
Version de Firmware |
| CPU 412 |
| CPU 412-1 |
6ES7 412-1XF03-0AB0 |
V3.x.y |
| CPU 412-1 |
6ES7 412-1XF04-0AB0 |
V4.x.y |
| CPU 412-2 |
6ES7 412-2XG04-0AB0 |
V4.x.y |
| CPU 414 |
| CPU 414-2 |
6ES7 414-2XG03-0AB0 |
V3.x.y |
| CPU 414-2 |
6ES7 414-2XG04-0AB0 |
V4.x.y |
| CPU 414-3 |
6ES7 414-3XJ03-0AB0 |
V3.x.y |
| CPU 414-3 |
6ES7 414-3XJ04-0AB0 |
V4.x.y |
| CPU414-4H |
6ES7 414-4HJ00-0AB0 |
V3.x.y |
| CPU414-4H |
6ES7 414-4HJ04-0AB0 |
bis V4.0.6 |
| CPU 416 |
| CPU 416-2 |
6ES7 416-2XK02-0AB0 |
V3.x.y |
| CPU 416-2 |
6ES7 416-2XK04-0AB0 |
V4.x.y |
| CPU 416-2F |
6ES7 416-2FK02-0AB0 |
V3.x.y |
| CPU 416-2F |
6ES7 416-2FK04-0AB0 |
V4.x.y |
| CPU 416-3 |
6ES7 416-3XL00-0AB0 |
V3.x.y |
| CPU 416-3 |
6ES7 416-3XL04-0AB0 |
V4.x.y |
| CPU 417 |
| CPU 417-4 |
6ES7 417-4XL00-0AB0 |
V3.x.y |
| CPU 417-4 |
6ES7 417-4XL04-0AB0 |
V4.x.y |
| CPU 417-4H |
6ES7 417-4HL01-0AB0 |
V3.x.y |
| CPU 417-4H |
6ES7 417-4HL04-0AB0 |
bis V4.0.6 |
|