|
Descripción: La configuración del sistema PROFINET IO con los archivos GSDML V2.0_...xml (versión V2.0) sólo se soporta a partir del STEP 7 V5.4. Si se configura un módulo con el GSDML V2.0 en la configuración HW del STEP 7 V5.3 (V5.3.3.2), el sistema provoca una interrupción en el 38% de la generación de la función "Aviso de errores del sistema...".
Este comportamiento del sistema afecta en general a los equipos PROFINET IO que se insertaron dentro del STEP 7 V5.4 con GSDML V2.0 o que se actualizaron en el STEP 7 V5.4 con el archivo GSDML de la versión correspondiente. Esto es válido, por ejemplo, para los módulos CP16xx, ET200S, ET200pro y SCALANCE.
Remedio:
Para resolver el comportamiento del sistema arriba descrito, recomendamos los siguiente:
- Cambiar los archivos GSD para los módulos SCALANCE a la versión V1.0, para que éstos se puedan configurar en el STEP 7 V5.3,
- O bien, actualizar el STEP 7 a la versión V5.4.
La siguiente tabla describe el procedimiento para cambiar el sistema PROFINET IO a la versión GSDML V1.0_...xml. Con el siguiente cambio, se puede volver a otras versiones de los archivos GSD.
| Nº |
Procedimiento |
| 1 |
En la configuración Hardware, abra las propiedades de objeto del módulo SCALANCE arriba mencionado y haga clic sobre el diálogo "Propiedades - SCALANCE.." y luego sobre el botón "Modificar versión...".
  Figura 01
|
| 2 |
En el siguiente diálogo "GSD-Datei - Modificar versión", elija el archivo "GSDML V1.0-Siemens-...xml". La versión se cambia a V1.0. Por ejemplo, active una de las siguientes opciones.
- "Todos los equipos IO adecuados de la estación actual", si se dispone de otros archivos GSDML en la configuración Hardware, o bien
- "Todos los equipos IO adecuados del proyecto actual", si se dispone de otros archivos GSDML en otras estaciones del proyecto.
Con estas opciones, se cambia la versión de todos los archivos GSDML en la estación o el proyecto.
  Figura 02
A continuación, confirme todo con OK. |
| 3 |
Después de este cambio, guarde y compile la configuración Hardware otra vez. A continuación ya es posible la generación correcta de la función "Aviso de errores del sistema..." en el STEP 7 V5.3. |
|