visualizza l'elenco degli articoli
WinCC -- Servizio e manutenzione -- Diagnostica degli errori (analisi di file di diagnostica)
Come eseguire una diagnostica completa per impianti PCS 7 e WinCC?
Come è possibile riunire con "Simatic diagnostics tool" (SDT) le informazioni diagnostiche e di sistema di più computer su un computer centrale?
Che significato hanno le segnalazioni di errore: "Buffer di trasferimento troppo piccolo", "TagQueue overflow", "Segnalazioni vanno perdute"
Perché nella visualizzazione dell'evento compare l'errore "S7OPCIAX"?
Come è possibile da WinCC un riconoscimento precoce di difficoltà nelle risorse per una immediata reazione?
Descrizione delle segnalazioni di errore della finestra di diagnostica GSC
Come si può rilevare il nome di una azione tramite la segnalazione di errore "ExecuteError in Action @xxx"?
Segnalazione di errore "Script: More than 5000 actions in work" nel file di diagnostica
Come si possono salvare i dati del Visualizzatore di eventi di Windows?
Come sono memorizzati in un file i dati di diagnosi del Windows-System Monitor (Performance Monitor)?
Come è possibile determinare lo spazio di memoria necessario per il "performance indicator log" del Windows System Monitor (Performance Monitor)?
Dove si trovano chiarimenti relativi alle segnalazioni di errore dei file di diagnostica WinCC License.log, WinCC_SStart_xx.log e WinCC_Sys_xx.log ?
Come si possono analizzare ed eliminare errori di progettazione del tipo "OnErrorExecute"?
Come si possono scrivere in un file le emissioni del tool di diagnostica "APDiag"?
Come si può impiegare il tool di diagnostica "APDiag" per il debug di script in C?
Come si può con la segnalazione APDiag-OnErrorExecute dallo ID della funzione rilevare il nome della funzione?
Come viene avviato il tool di diagnostic script "APDiag"?
Segnalazione di errore "Script: More than 5000 actions in work" nel file di diagnostica
Numero di ordinazione:
>

DOMANDA:
Da dove arriva la segnalazione di errore "Script: More than 5000 actions in work" nel file di diagnostica?

RISPOSTA:

Questa segnalazione di errore viene creata nel file "WinCC_Sys_xx.log" posto nella directory "<Drive>:\Siemens\WinCC\Diagnose". Se compare la segnalazione di errore, lo Script-Task non può più elaborare le azioni (nelle pagine / Global Script / funzione con l'evento Start-Stop di una curva in TagLogging). Questo può avere diverse cause:

  • In queste azioni vengono utilizzati trigger standard.

    Esempio
    Un'azione con un trigger standard di un secondo viene eseguita ogni secondo, indipendentemente dal fatto se essa debba essere eseguita o no. Se queste azioni non possono essere eseguite nel momento giusto, perché ci sono ancora altre azioni da elaborare, esse vengono scritte in un buffer. Quando le registrazioni raggiungono il 5000, si ha una registrazione nel LogFile.

    Rimedio
    Per azioni che dipendono da un evento, si dovrebbe utilizzare un trigger variabile. Per la variabile si può indicare un trigger che indichi quanto spesso si deve sorvegliare la variabile. In questo caso l'azione viene eseguita solo se il trigger della variabile è effettivamente cambiato. Questo porta non solo ad un aggiornamento più veloce della pagina, ma anche ad una più veloce selezione della pagina stessa.
  • Le azioni nel GlobalScript non possono essere elaborate nel tempo assegnato.

Esempio:
Ogni 5 secondi devono essere eseguite 5 azioni globali. Poiché per l'elaborazione della 2. azione serve più tempo di quanto previsto, le restanti 3 azioni vengono inserite in una queue. Se questo fatto si ripete, allora tutte le azioni che non possono essere elaborate vengono registrate in un buffer, fino a quando questo è pieno. Quando la queue va in overflow, allora viene generata questa registrazione nel file di diagnostica.

  • Tramite loop senza fine e deadlocks negli script. 
  • La segnalazione di errore compare più spesso, se si archivia in TagLogging, in modo selettivo ciclico oppure aciclico, un numero maggiore di variabili. Le funzioni di start/stop (inizio/fine dell'archiviazione) vengono eseguite ogni 500 ms. Poiché questo succede per ogni variabili, l'applicazione "script.exe" viene caricata pesantemente. Non archiviare mai con questo metodo più di 10 variabili.

Rimedio:
Utilizzare le funzioni ODK per abilitare/disabilitare archivi di processo:
TLGConnect(NULL,NULL);
TLGLockArchiv(NULL,"Archivname",TRUE,NULL); //TRUE = Blocca FALSE = Abilita
TLGDisconnect(NULL);

Ricerca
Performance, segnalazione di errore


 Articolo con ID:2357302   Data:2002-08-29 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour