afficher la liste des articles
WinCC -- Configuration des alarmes et messages -- Affichage des messages et alarmes utilisant Alarm Control
Comment importer une sélection d'alarmes pour le contrôle d'alarmes WinCC ?
Pourquoi, dans WinCC, des espaces sont-ils affichés au début d'une variable associée de procédé (Text) et qu'à la fin de cette variable, les caractères sont tronqués ?
Comment modifier les couleurs des messages dans le contrôle d'alarmes, également en Runtime, indépendamment des paramètres de l'Alarm logging?
Comment sélectionner des alarmes dans le contrôle d'alarmes WinCC ?
Commentdifférencier le traitement des messages dans la liste des messages et dans les archives ?
Les alarmes de dépassement de seuil restent signalées bien que les limites ne soient pas atteintes.
Comment afficher le dernier message dans la première ligne dans l'AlarmOCX ?
Que faire quand des alarmes ne sont pas affichées en Runtime?
Comment afficher un texte de message sur plusieurs lignes dans Alarm Control ?
Comment afficher les alarmes dans l'objet WinCC Alarm Control?
Comment afficher l'utilisateur connecté et le nom d'ordinateur dans la liste des messages de WinCC ?
Comment utiliser la propriété "MsgFilterSQL" du contrôle d'alarmes pour filtrer les alarmes avec les requêtes SQL?
Comment n'afficher que certains messages en Runtime dans Alarm Control de WinCC ?
Comment utiliser la fonction standard "AXC_SetFilter()" ?
Comment est défini le format d'affichage de la valeur d'une variable WinCC associée à un bloc texte utilisateur en Runtime dans une alarme?
Comment peut-on filtrer les messages en fonction des serveurs dans WinCC Alarm Control ?
Comment afficher ou imprimer le contenu du commentaire d'une alarme (commentaire, Ordinateur, Utilisateur)?
Pourquoi les titres des colonnes dans le WinCC Alarm Control ne sont-ils pas correctement affichés en Runtime ?
Comment modifier la largeur des colonnes des blocs d'alarme avec la souris dans l'Alarm Control de WinCC au moment de la configuration dans le Graphics Designer ou pendant le Runtime ?
Pourquoi ne voit-on que les 1000 messages les plus récents dans la fenêtre d'archive alors qu'il y en a plus dans l'archive ?
Quelle est la signification du paramétrage réalisé dans "Adopter les réglages du projet" dans l'onglet des blocs d'alarmes lors de la configuration du WinCC Alarm Control ?
OS - WinCC -- Configuration des alarmes et messages -- Affichage des messages et alarmes utilisant Alarm Control
Comment sélectionner des alarmes dans le contrôle d'alarmes WinCC ?
Que vous devez faire, si dans les serveurs OS redondants l'indication de l'origine manque dans le message ?
Longueur du texte de message 'Provenance' dans l'AlarmLogging
Déterminer le nombre de messages dans WinCC
Comment afficher les alarmes dans l'objet WinCC Alarm Control?
Liste des messages sous PCS 7 V5.x et V6
Comment n'afficher que certains messages en Runtime dans Alarm Control de WinCC ?
Comment utiliser la fonction standard "AXC_SetFilter()" ?
Comment peut-on filtrer les messages en fonction des serveurs dans WinCC Alarm Control ?
Quelle est la signification du paramétrage réalisé dans "Adopter les réglages du projet" dans l'onglet des blocs d'alarmes lors de la configuration du WinCC Alarm Control ?
Comment afficher ou imprimer le contenu du commentaire d'une alarme (commentaire, Ordinateur, Utilisateur)?
Quelle est la signification du paramétrage réalisé dans "Adopter les réglages du projet" dans l'onglet des blocs d'alarmes lors de la configuration du WinCC Alarm Control ?
Nº de référence:

Note de configuration :
Les blocs d'alarme représentés en Runtime dans WinCC Alarm Control sont en principe configurés dans l'éditeur "Alarm Logging".


Figure 01

Lorsque vous insérez un Alarm Control dans une vue WinCC, le paramétrage repris est celui de Alarm Logging.

En double-cliquant sur l'Alarm Control dans le Graphics Designer, la boîte de dialogue "Propriétés de WinCC Alarm Control" s'ouvre. Dans l'onglet "blocs d'alarme", vous pouvez définir d'autres paramétrages pour les blocs d'alarme que ceux issus de Alarm Logging.

Dans la zone "Adopter les réglages du projet", l'option "largeur colonne" se rapporte à la largeur en caractères d'un bloc d'alarme. L'option "Propriétés colonne" se rapporte aux autres propriétés du bloc d'alarme, comme le "nom", "l'orientation" et le "clignotement activé".
Veuillez également consulter l'article 23998468, concernant la configuration multilingue de WinCC Alarm Control.

Les tableaux suivants décrivent la combinaison de ces deux cases à cocher et leurs effets.

Pour WinCC V6.0 (jusqu'à SP3) :
 
Description
1 Propriétés colonne activée, largeur colonne   activée
Lorsque les deux options sont activées, Alarm Control utilise les paramétrage de l'éditeur "Alarm Logging". Cela concerne les largeurs de colonnes et les autres propriétés des blocs d'alarmes.

Attention :
Les modifications des propriétés des blocs d'alarme sont tout de même possibles. Dans ce cas, elles sont mémorisées dans Alarm Logging. Il est ainsi possible de modifier les réglages de l'Alarm Logging depuis l'édition dans Graphics Designer.

2 Propriétés colonne activée, largeur colonne   désactivée
Lorsque uniquement l'option "Propriétés colonnes" est activée, la largeur des colonnes peut être définie directement dans l'Alarm Control dans Graphics Designer par un "tirer avec la souris". Les autres propriétés des blocs d'alarmes sont reprises de l'Alarm Logging.

Note :
Pour modifier la largeur des colonnes des blocs d'alarme affichés dans l'Alarm Control par un "tirer avec la souris", double-cliquez en maintenant la touche "CTRL" enfoncée sur l'Alarm Control dans Graphics Designer. La barre d'outils de l'Alarm Control s'active. Cliquez sur le bouton "défilement automatique". Lorsque vous déplacez la souris sur les entêtes de colonnes et que le pointeur change d'apparence, vous pouvez modifier la largeur de la colonne en maintenant enfoncé le bouton gauche de la souris. Vous trouverez des informations détaillées dans l'article 11514894.

3 Propriétés colonne désactivée
Lorsque l'option "largeur colonne" est désactivée, l'Alarm Control n'utilise pas les paramétrages de Alarm Logging. Les largeurs de colonnes sont définies directement sur l'Alarm Control dans Graphics Designer par "tirer avec la souris". Les autres propriétés des blocs d'alarme sont définies dans l'onglet "blocs d'alarme".


Figure 02

Pour WinCC V6.0 SP4, pour WinCC V6.2 et pour WinCC V7 en utilisant l'ancien Alarm Control :
 
Procédure
1 Propriétés colonne activée, largeur colonne   activée
Lorsque les deux options sont activées, Alarm Control utilise les paramétrage de l'éditeur "Alarm Logging". Cela concerne les largeurs de colonnes et les autres propriétés des blocs d'alarmes.
2 Propriétés colonne activée, largeur colonne   désactivée
Lorsque uniquement l'option "Propriétés colonnes" est activée, la largeur des colonnes peut être définie directement dans l'Alarm Control dans Graphics Designer par un "tirer avec la souris". Les autres propriétés des blocs d'alarmes sont reprises de l'Alarm Logging.

Note :
Pour modifier la largeur des colonnes des blocs d'alarme affichés dans l'Alarm Control par un "tirer avec la souris", double-cliquez en maintenant la touche "CTRL" enfoncée sur l'Alarm Control dans Graphics Designer. La barre d'outils de l'Alarm Control s'active. Cliquez sur le bouton "défilement automatique". Lorsque vous déplacez la souris sur les entêtes de colonnes et que le pointeur change d'apparence, vous pouvez modifier la largeur de la colonne en maintenant enfoncé le bouton gauche de la souris. Vous trouverez des informations détaillées dans l'article 11514894.

3 Propriétés colonne désactivée, largeur colonne   activée
Lorsque seule l'option "largeur colonne" est activée, l'Alarm Control n'utilise pas les réglages de l'éditeur "Alarm Logging". Toutes les propriétés des blocs d'alarmes sont définies dans l'onglet "blocs d'alarme".


Figure 03

4 Propriétés colonne désactivée, largeur colonne   désactivée
Lorsque les deux options sont désactivées, la largeur des colonnes est définie par "tirer avec la souris" directement dans l'Alarm Control dans le Graphics Designer. Les autres propriétés des blocs d'alarme sont définies dans l'onglet "blocs d'alarme".

Vous trouverez d'autres informations dans l'aide en ligne de WinCC sous "WinCC Information System > Travailler avec WinCC > Alarm Logging > Affichage des alarmes en Runtime > Configuration de l'Alarm Control" (jusqu'à WinCC V6.2) ou "WinCC Information System > Travailler avec WinCC > Alarm Logging > avant WinCC V7: Affichage des alarmes en Runtime > Configuration de l'Alarm Control" (pour WinCC V7).

 ID contribution:23570137   Date:2010-01-07