Indicaciones de configuración:
Los bloques de aviso utilizados en modo Runtime en el WinCC Alarm Control se configuran de forma estándar en el editor "Alarm Logging".
  Figura 01
Si se inserta un WinCC Alarm Control en una imagen de WinCC, está configurado de forma estándar de tal manera que se usan los ajustes del editor del Alarm Logging para su visualización .
Haciendo doble clic en el WinCC Alarm Control dentro del WinCC Graphics Designer, se abre el diálogo "Propiedades del WinCC Alarm Control". En el registro "Bloques de aviso", se dispone de la posibilidad de ajustar las propiedades de los bloques de aviso, diferenciándose de los ajustes del editor del WinCC Alarm Logging.
Dentro de la opción "Aceptar configuración del proyecto", se dispone de la opción "Propiedades de las columnas" para ajustar la longitud del bloque de avisos en forma de caracteres. La opción "Propiedades de las columnas" vale para el resto de propiedades del bloque de avisos. es decir, "Nombre", "Ajuste" y "Parpadeo ON".
Tenga en cuenta en este caso lo indicado en la página del Customer Support con número ID 23998468. Este artículo da indicaciones respecto a la configuración del WinCC Alarm Control en varios idiomas.
Las siguientes tablas describen las posibles combinaciones de ambas casillas de selección y sus repercusiones.
Con WinCC V6.0 (hasta el SP3):
| Nº |
Descripción |
| 1 |
Propiedades de las columnas Activada, Ancho de columna Activada Si ambas opciones están seleccionadas, el Alarm Control utiliza los ajustes del editor del Alarm Logging del WinCC, tanto para el ancho de columna como para el resto de propiedades de los bloques de aviso.
Atención:
Las modificaciones de las propiedades de los bloques de aviso se guardan en este caso de forma centralizada dentro del editor del Alarm Logging. De esta forma, los ajustes del editor del Alarm Logging se pueden modificar trabajando en el Graphics Designer. |
| 2 |
Propiedades de las columnas Activada, Ancho de columna No activada Si sólo se ha seleccionado la opción de las propiedades de las columnas, el ancho de columna se ajusta directamente en el Alarm Control del Graphics Designer mediante el "arrastre del ratón". Para el ajuste del resto de propiedades de los bloques de avisos, se utiliza la configuración en el editor del Alarm Logging.
Advertencia:
Para modificar el ancho de columna de los bloques de avisos mostrados en el Alarm Control mediante el "arrastre del ratón", haga doble clic sobre el Alarm Control manteniendo pulsada la tecla "CTRL". De esta forma, se activa la barra de símbolos del Alarm Control en el Graphics Designer. Active la funcionalidad del "Autoscroll". Si ahora se mueve el puntero del ratón sobre los títulos de las columnas y éste cambia, se puede modificar el ancho de columna manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón. Información detallada sobre este tema está disponible en la página del Customer Support con número ID 11514894. |
| 3 |
Propiedad de las columnas No activada Si la opción "Ancho de columna" no está activada, el Alarma Control no utiliza los ajustes del Alarm Logging. El ancho de la columna se puede ajustar directamente en el Alarm Control del Graphics Designer mediante el "arrastre del ratón". El resto de propiedades de los bloques de aviso se ajustan en el diálogo "Bloques de aviso".
  Bild 02
|
Con WinCC V6.0 + SP4, con WinCC V6.2 y con WinCC V7 (utilizando el Alarm Control antiguo)
| Nº |
Descripción |
| 1 |
Propiedades de las columnas Activado, Ancho de columna Activado Si se han activado ambas opciones, el Alarm Control utiliza los ajustes del editor "Alarm Logging". Esto afecta al ancho de las columnas y el resto de propiedades de los bloques de aviso. |
| 2 |
Propiedades de las columnas Activada, Ancho de columna No activada Si sólo se ha seleccionado la opción de las propiedades de las columnas, el ancho de columna se ajusta directamente en el Alarm Control del Graphics Designer mediante el "arrastre del ratón". Para el ajuste del resto de propiedades de los bloques de avisos, se utiliza la configuración en el editor del Alarm Logging.
Advertencia:
Para modificar el ancho de columna de los bloques de avisos mostrados en el Alarm Control mediante el "arrastre del ratón", haga doble clic sobre el Alarm Control manteniendo pulsada la tecla "CTRL". De esta forma, se activa la barra de símbolos del Alarm Control en el Graphics Designer. Active la funcionalidad del "Autoscroll". Si ahora se mueve el puntero del ratón sobre los títulos de las columnas y éste cambia, se puede modificar el ancho de columna manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón. Información detallada sobre este tema está disponible en la página del Customer Support con número ID 11514894. |
| 3 |
Propiedades de las columnas No activada, Ancho de columna Activada Si sólo está seleccionada la opción del ancho de columna, el Alarm Control no utiliza los ajustes del editor del Alarm Logging. Todas las propiedades del bloque de avisos se ajustan a través del diálogo "Bloques de aviso"
  Bild 03
|
| 4 |
Propiedades de las columnas No activada, Ancho de columna No activada Si no se selecciona ninguna de las opciones, el ancho de la columna se puede ajustar directamente en el Alarm Control del Graphics Designer mediante el "arrastre del ratón". El resto de propiedades de los bloques de aviso se ajustan en el diálogo "Bloques de aviso". |
Información adicional sobre este tema está disponible en la ayuda Online del WinCC, bajo el punto "Sistema de información del WinCC -> Trabajar con el WinCC -> Estructura de un sistema de avisos -> Representación de avisos en modo Runtime -> Configuración del Alarm Control" (hasta el WinCC V6.2), o bajo el punto "Sistema de información del WinCC -> Trabajar con el WinCC -> Estructura de un sistema de avisos -> Antes del WinCC V7: Representación de avisos en modo Runtime -> Configuración del Alarm Control" (con el WinCC V7).
|