|
Avvertenze sulla configurazione:
I blocchi di segnalazione utilizzati nella runtime dal WinCC Alarm Control e le relative impostazioni sono configurate in modo standard nell'editor di WinCC "Alarm Logging".
  Figura 01
Se in una pagina di WinCC è incorporato un WinCC Alarm Control, questo viene configurato in modo standard, così da utilizzare per la visualizzazione le impostazioni dell'Alarm Logging Editor.
Mediante un doppio click su un WinCC Alarm Control, si apre nel Graphics Designer di WinCC la finestra di dialogo "Proprietà di WinCC Alarm Control ". Nella cartella Blocchi di segnalazione si ha la possibilità di definire le caratteristiche dei blocchi di segnalazione che discordino dalle impostazioni nell'editor del WinCC Alarm Logging.
Sotto "Applica impostazioni di progetto" si trovano le due caselle di controllo "Proprietà colonna" e "Larghezza colonna". La casella di controllo "Larghezza colonna" si riferisce in questo caso solo alla "lunghezza" di un blocco di segnalazione in "caratteri". La casella di controllo "Proprietà colonna" si riferisce a tutte le altre caratteristiche di un blocco di segnalazione ("Nome", "Allineamento", "Lampeggio").
Tenere conto in questo contesto dell'articolo 23998468. Questo articolo fornisce avvertenze relativamente alla progettazione multilingue dello WinCC Alarm Control.
La seguente tabella descrive le possibili combinazioni e i relativi effetti di queste due caselle di controllo.
|
N. |
Descrizione |
|
1 |
Proprietà colonna impostata, larghezza colonna impostata Se entrambe le caselle di controllo sono selezionate, l'Alarm Control utilizza le impostazioni dell'editor del WinCC Alarm Logging sia per la larghezza della colonna che per le rimanenti caratteristiche dei blocchi di segnalazione.
Avvertenze
- Dalla versione WinCC V6.0 SP4 le caratteristiche dei blocchi di segnalazione non possono essere modificate nella finestra di dialogo "Proprietà di WinCC Alarm Control", se la casella di controllo "Proprietà colonna" è selezionata. In questo caso i blocchi di segnalazione utilizzati sono rappresentati in grigio e non sono editabili.
  Figura 02
Se la casella di controllo "Proprietà colonna" non è selezionata, i blocchi di segnalazione sono editabili.
  Figura 03
- In versioni precedenti a WinCC V6.0 SP4, è possibile modificare le caratteristiche dei blocchi di segnalazione nella finestra di dialogo "Proprietà di WinCC Alarm Control", anche se la casella di controllo "Proprietà colonna" è selezionata.
Attenzione
Le modifiche delle caratteristiche dei blocchi di segnalazione, in questo caso, sono memorizzate centralmente nell'editor Alarm Logging. Con ciò è possibile modificare le impostazioni dell'editor Alarm Logging nel Graphics Designer durante il lavoro.
- In versioni precedenti di WinCC era disponibile, tra l'altro, solo una casella di controllo "Applica impostazioni di progetto". In questo caso non era prevista l'impostazione separata della caratteristica "Larghezza colonna".
|
|
2 |
Proprietà colonna impostata, larghezza colonna non impostata Se è selezionata solo la casella di controllo "Proprietà colonna", la larghezza colonna viene impostata mediante "trascinamento del mouse" direttamente nell'Alarm Control nel Graphics Designer. Per la definizione delle rimanenti caratteristiche dei blocchi di segnalazione sono utilizzate le impostazioni nell'editor Alarm Logging.
Avvertenza
Per modificare mediante "trascinamento del mouse" la larghezza colonna dei blocchi di segnalazione visualizzati nell'Alarm Control, cliccare due volte su Alarm Control, tenendo premuto il tasto "CTRL". Con ciò si attiva nel Graphics Designer la barra dei simboli dell'Alarm Control. Attivare poi la funzionalità "Autoscroll". Successivamente se si sposta il puntatore del mouse sul titolo della colonna, e dopo che questo cambia aspetto, è possibile variare la larghezza della colonna stessa, tenendo premuto il tasto sinistro del mouse. Informazioni dettagliate si trovano nell'articolo 11514894. |
|
3 |
Proprietà colonna non impostata, larghezza colonna impostata Se è selezionata solo la casella di controllo "Larghezza colonna", l'Alarm Control non utilizza le impostazioni dell'editor WinCC Alarm Logging. Tutte le caratteristiche dei blocchi di segnalazione (larghezza colonna e rimanenti caratteristiche) sono definite nel Graphics Designer mediante il dialogo "Blocchi di segnalazione" all'interno della finestra di dialogo "Proprietà di WinCC Alarm Control".
  Figura 04
|
|
4 |
Proprietà colonna non impostate, larghezza colonna non impostata Se nessuna delle due caselle di controllo è selezionata, la larghezza colonna è impostata mediante "trascinamento del mouse" direttamente nell'Alarm Control nel Graphics Designer. Le rimanenti caratteristiche dei blocchi di segnalazione sono definite nel Graphics Designer tramite il dialogo "Blocchi di segnalazione" all'interno della finestra di dialogo "Proprietà WinCC Alarm Control". |
Ulteriori informazioni si trovano nell'Help Online di WinCC sotto "WinCC Information System > Lavoro con WinCC > Configurazione di un sistema di segnalazione > Rappresentazione di segnalazioni in runtime > Progettazione dell'Alarm Control".
|