|
Description: MTBF signifie Mean (Operating) Time Between Failure ce qui se traduit par temps moyen entre deux défaillances consécutives d'un composant.
Il y a souvent une incompréhension sur le fait que le MTBF est le temps minimum garanti -durée de vie (ou temps avant la panne) d'un composant de l'appareil .
Cependant un appareil est constitué de multitudes de composants et qui ne sont pas nécessairement indépendant .Chacun de ces composants disposent de leur propre MTBF et de probabilités de panne qui peuvent changer dans le temps et qui sont sujet à de multitudes dépendances . Comme par exemple les conditions environnementales c'est à dire des fluctuations de température , vibration etc. jouent un très grand rôle.
Méthode de Calcul
Dans des cas simples vous pouvez calculer la somme des MTBFs de chaque appareils de la façon suivante :
Exemple : Le calcul pour deux composants disposant d'un MTBF de 15.000 heures et de 30.000 heures est de :
 |
à |
 |
Un tel calcul ne pourra donner qu'une idée théorique de la valeur du MTBF .
Dans la pratique pour obtenir des valeurs pour ce calcul il vous faut ajouter les valeurs des spécifications des différents fournisseurs ( par exemple selon Norme IEC 60050(191)), ces valeurs ayant étaient rassemblées par le Centre de réparation Siemens et par les usines de production.
Tous ces résultats sont valides pour une utilisation de 24 heures à une température de 40°C (en accord avec la norme EN/IEC 61709 et le standard Siemens Norm SN 29500 à 50% de charge). Pour des spécifications de 8h / Jour ou de 4000h / An , vous devez inclure dans le calcul , des valeurs supplémentaires concernant les temps d'inactivités ( et aussi de commutation Marche /Arrêt etc...) .
Les calculs de probabilités de panne sont possibles jusqu'à une certaines mesures tout cela dépendant des différents "comportement" des composants : par exemple la probabilité de la défaillance d'un processeur pendant la période du MTBF , tandis que la luminosité des écrans décroit avec le temps et la notion de MTBF backlight signifie le moment pendant lequel la capacité d'atteindre une luminosité résiduelle spécifique .
Conditions Ici et de manière générale d'ailleurs , vous devez toujours avoir à l'esprit que toutes les informations concernant les MTBF sont toujours à associer à des conditions d'environnement spécifiques (voir ci-dessous ). Des écarts comme par exemple la plage de température , l'aspect montage , les chocs et les vibrations peuvent dépassés des plages données , mais d'autres influences , ( environnement dur ou sale ou des mauvaises utilisations ) l'aides d'objets pointus sur les touches en face avant du Panel ) , lors du transport également ou la phase de mise en service , tous ces éléments vont également faire en sorte d'avoir des restrictions sur les valeurs des MTBF (pour plus de détails veuillez consulter les manuels techniques des appareils ).
Si la plage de température est dépassée , il n'est rien spécifié à propos du comportement des processeurs . La propriété des matériaux peut changée en dehors de cette plage de température ( (Exemple : process d'évaporation , ou bandes adhésive qui se dissolvent ).
Un temps de fonctionnement de 1% a été estimé pour les lecteurs optiques dans les valeurs MTBF . Les pièces de maintenance sont également incluses dans le calcul . Nous vous conseillons de les remplacer à intervalle régulier .Ceci vous sera nécessaire pour conserver un haut niveau de fiabilité .
Tableau des MTBF pour les Panel PC 677 et 877 (MTBF en années)
|
Panel PC |
Type de face avant |
Fonctionnement 8h / Jour
2920h / An |
Fonctionnement
4000h / An |
Fonctionnement 24h
8760h / An |
| 677 |
Tactile |
14,4 |
11,4 |
5,8 |
| Touches |
15,9 |
12,5 |
6,4 |
| 877 |
Tactile |
14,0 |
11,0 |
5,6 |
| Touches |
15,3 |
12,1 |
6,1 |
Selon les différents type de façade, il a été seulement différencié entre les accès par touches ou par écran tactile . Les différences par rapport à la diagonale de l'écran sont négligeables .
Ce FAQ a besoin d'être adapté selon les modifications techniques apportées et des nouveaux produits à venir.
|