|
Beschreibung: MTBF bedeutet Mean (Operating) Time Between Failure also mittlerer Ausfallabstand.
Oft wird fälschlicherweise angenommen, dass die MTBF die zu erwartende minimale – garantierte – Lebensdauer (oder Zeit bis zum Ausfall) von Teilen bzw. Geräten ist.
Ein Gerät besteht aber aus vielen einzelnen – nicht notwendigerweise unabhängigen – Komponenten, von denen jedes Einzelne eine gewisse MTBF und Ausfallwahrscheinlichkeit besitzt, die sich aber über die Zeit ändern kann und anderen Abhängigkeiten unterworfen ist. Großen Einfluss haben hierbei die Umgebungsbedingungen, wie Temperaturunterschiede, Vibrationen etc.
Berechnungsverfahren
Im einfachsten Fall berechnet sich die Gesamt-MTBFs eines Geräts folgendermaßen:
Beispiel: Zwei Komponenten mit einer MTBF von 15.000 Stunden und 30.000 Stunden ergeben nach:
 |
à |
 |
Eine solche Berechnung würde aber nur eine theoretische Aussage über die MTBF treffen.
Um praxisnahe Werte angeben zu können, werden zu den Angaben der Lieferanten (bzw. der IEC 60050(191)) auch Erfahrungswerte der Siemens Repair Center und der Produktion mit in die Berechnungen eingebracht.
Alle Ergebnisse sind normiert auf 24h Betrieb bei 40°C (gemäß Norm EN/IEC 61709 bzw. Siemens Norm SN 29500 mit 50% Teillast). Für die Angaben bei 8h / Tag bzw. 4000h / Jahr sind entsprechende Aufschläge für die nichtaktive Zeit (auch Ein-/Ausschalten etc.) mit eingerechnet.
Ausfallwahrscheinlichkeitsberechnungen sind wegen des unterschiedlichen „Verhaltens“ der Komponenten nur eingeschränkt möglich – z.B. ist die Ausfallwahrscheinlichkeit des Prozessors innerhalb der MTBF Zeitspanne konstant, wohingegen aber bei der Hinterleuchtung des Displays die Helligkeit im Laufe der Zeit abnimmt und die Hinterleuchtungs-MTBF das Erreichen einer bestimmten Rest-Helligkeit bedeutet.
Randbedingungen Hier, wie auch im Weiteren muss immer bedacht werden, dass alle Angaben über MTBF sich auf bestimmte Umgebungsbedingungen (s. o.) beziehen. Abweichungen hiervon, bzw. Überschreitungen der freigegebenen Temperaturbereiche, Einbauwinkel, Schocks und Vibrationen sowie andere Einflüsse (auch Schmutz oder unsachgemäßes Bedienen der Tasten an der Panel Front z.B. mit harten Gegenständen) während des Transports bzw. im Betrieb führen zu einer Einschränkung der MTBF (für Details siehe jeweils das gerätespezifische Handbuch).
Bei Überschreiten der Temperaturgrenzen lassen sich keine Aussagen über das Verhalten der Komponenten treffen. Materialeigenschaften können sich außerhalb dieser Temperaturgrenzen ändern (Beispiel: Vedampfungsprozesse oder Klebeverbindungen, die sich lösen).
In den MTBF Werten sind für optische Laufwerke eine Betriebszeit von 1% abgeschätzt. Wartungsteile sind mit eingerechnet. Deren Tausch in regelmäßigen Abständen wird empfohlen und ist für eine hohe Systemverfügbarkeit notwendig.
MTBF Tabellen der Panel PC 677 und 877 (MTBF in Jahren)
|
Panel PC |
Front Typ |
Betrieb 8h / Tag
2920h / Jahr |
Betrieb
4000h / Jahr |
Betrieb 24h
8760h / Jahr |
| 677 |
Touch |
14,4 |
11,4 |
5,8 |
| Tasten |
15,9 |
12,5 |
6,4 |
| 877 |
Touch |
14,0 |
11,0 |
5,6 |
| Tasten |
15,3 |
12,1 |
6,1 |
Bei den Frontvarianten wird nur zwischen Touch- und Tastenfronten unterschieden. Unterschiede, die von verschiedenen Bildschirmdiagonalen herrührt, sind vernachlässigbar.
Dieser FAQ wird bei technischen Änderungen und neuen Produkten entsprechend angepasst.
|