afficher la liste des articles

STEP 7-Micro/WIN -- Configurer l'environnement de développement -- Installation de mise à jour et service packs 
Pourquoi les Services Packs ne sont-ils plus disponibles en téléchargement ? 
Pourquoi n'est-il pas possible d'établir une connexion de MicroComputing vers une CPU S7-200 ? 
Installation de STEP 7-Micro/WIN SP4 et de S7-DOS 

Pourquoi les Services Packs ne sont-ils plus disponibles en téléchargement ?au début
Nº de référence:

Description


En raison de la réglementation statutaire des contrôles à l'exportation, nous ne sommes plus en mesure de fournir les Service packs pour le téléchargement sur le portail du Service et Support de Siemens.
Merci de bien vouloir vous mettre en contact avec votre partenaire Siemens.

Le lien ci-dessous indique les agences locales Siemens de vos régions :
Interlocuteurs commerciaux

Mots-clefs
Update, Service Pack

Pourquoi n'est-il pas possible d'établir une connexion de MicroComputing vers une CPU S7-200 ?au début
Nº de référence:

DESCRIPTION :  
Si aucune connexion ne peut être établie entre votre PC avec MicroComputing et une CPU S7-200, référez vous à l'ID ! 14637280!. 

Si vous utilisez déjà une carte MPI/Profibus (CP5511 ou CP5611), vérifiez la clé 

HKEY_LOCAL_MACHINE/ SOFTWARE/ SIEMENS/ Shared Tools/ S7IVI

disponible dans la base de registre. Le fichier S7.IVI a pu être désinstallé pendant l’installation du STEP 7-Micro/WIN 3.2 + SP3 ou ProTool V6.
Suivez les étapes ci-dessous :

  • Ouvrez "Démarrage > Exécuter".
  • Tapez regedit dans la ligne Ouvrirpuis confirmez avec "OK".
  • Ouvrez le répertoire HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ SIEMENS\ Shared Tools.
  • Vérifiez si la clé S 7IVI s’y trouve.

Après l’installation de STEP 7 Micro/WIN Version3.2 + SP4, la clé S 7IVI est de nouveau disponible dans la base de registre. 

Important:
NE FAITES AUCUN CHANGEMENT MANUEL DANS LA BASE DE REGISTRES.

Aucune garantie ne sera assurée en cas de changement direct dans la base de registres puisque ces changements sont effectués sous la responsabilité de l’utilisateur. Dans tous les cas, nous vous recommandons de faire une sauvegarde de la base de registres avant d’y accéder comme décrit ci-dessus. Ces réglages sont de plus spécifiques à chaque ordinateur. Cela veut dire qu’ils doivent être réajustés à chaque copie du projet sur un autre ordinateur.

Installation de STEP 7-Micro/WIN SP4 et de S7-DOSau début
Nº de référence:


QESTION:
Lors de l'installation de S7 DOS, STEP 7-Micro/WIN SP4 continue de fonctionner. Que peut on faire?

REPONSE:
En raison d'un mauvais réglage dans les paramètres du DCOM, Windows Installer soit ne réagit plus ou réagit de façon incorrecte.
Vérifier si un service pack est installé sur votre système d'exploitation. Si vous utilisez Windows 2000 il vous au minimum le SP2 et si vous utilisez Windows NT 4.0 il vous faut au minimum le SP6.
Si une erreur se produit, le fichier Logfile S7SDDLOG.TXT ressemble à la fenêtre suivante:

Fig. 1: Message dans le logfile si une erreur se produit

Remède:

  • Cliquer sur "Démarrer" puis "Exécuter". Taper "regedit" puis valider avec "OK".
  • Sauvegarder votre base de registre avec "Registre > Exporter la base de registres".
  • Ouvrez le répertoire HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Ole
  • Vérifier que les clés suivantes soient présentes : "LegacyImpersonationLevel" et "LegacyAuthenticationLevel".
  • Si ces deux clés sont présentes (Type REG_DWORD), elles ne doivent pas toutes les deux avoir la valeur "1" simultanément.
  • Si vous affecter la valeur 2 aux deux entrées, c'est la le réglage standard. C'est la même chose si les entrées n'apparaissent pas.

Si le programme s'est installé correctement, le logfile ressemble a ce qui suit:

Fig 2: Message dans le logfile si l'installation s'est déroulée sans problème

Note:
Après l'arrêt de la procédure d'installation, STEP 7 - Micro / WIN doit être complètement désinstallé de votre PC afin de pouvoir le réinstaller après les modifications de la base de registres. Cette procédure est décrite sous le numéro de contribution ID 14618173.

Important:
La modification de la base de registre est sous l'entière responsabilité de l'utilisateur. Nous vous recommandons de sauvegarder votre base de registre avant toutes modifications. Les réglages varient également d'un PC à un autre c'est pourquoi si vous copiez votre projet d'une machine vers une autre les réglages doivent être repris.



 ID contribution:23431558   Date:2012-05-24 
Cette contribution...m´a aidéne m´a pas aidé                                 






























related links
Comment utiliser un système d'ex ...
Les textes manquent après l'inst ...
Mise à niveau du menu d'aide de ...
Instructions de service LDS 6
ePS Network Services, Certificat ...